The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Защита от перенапряжений для телекоммуникационного оборудования

По вопросам защиты телекоммуникационного оборудования для сетей стационарной и мобильной связи обращайтесь непосредственно к нашему эксперту Маркусу Денкеру (Marcus Denker) через контактную форму.


Телекоммуникационное оборудование на фоне города

Повышение уровня готовности

Важной мерой для повышения готовности является обеспечение энергоснабжения. Отказ источника питания вследствие переходных перенапряжений эффективно предотвращается благодаря последовательному использованию устройств молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений. По этой причине во многих странах теперь требуют наличие защиты от перенапряжений.

Использование молниезащиты и защиты от перенапряжений абсолютно необходимо для повышения готовности, особенно в области критических инфраструктур, таких как телекоммуникационная техника. Тем не менее, молниезащиту и защиту от перенапряжений необходимо учитывать также для всех типов жилых и функциональных зданий в частной, коммерческой или промышленной среде.

Защита телекоммуникационных систем от перенапряжений

В центре обработки данных обрабатывается большое количество информации от различных сетевых элементов и объектов. Речь идет не только о данных станций сотовой связи, но и обо всей информации, поступающей от узлов стационарной сети, которые помимо голосовой связи обеспечивают также передачу данных. Отказ в вычислительном центре поставщика телекоммуникационных услуг, может иметь серьезные последствия. В любом случае он затронет многих клиентов.

Какие проблемы стоят перед компанией Telefónica?

Новое поколение мобильной связи 5G приведет к появлению совершенно новых приложений, связанных с тематикой IoT и цифровизации. Уже сейчас мы видим очень конкретные возможности применения в области сетевой системы организации дорожного движения и в промышленной среде. Это предъявляет высокие требования к нашим коммуникационным сетям, но прежде всего требует высокого уровня надежности.

Оливер Тананов (Oliver Tananow), Старший специалист-электромеханик базовой станции
Оливер Тананов, старший специалист-электромеханик базовой станции, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Оливер Тананов, старший специалист-электромеханик базовой станции, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

В дополнение к резервированию источников питания были реализованы соответствующие меры по молниезащите и защите от перенапряжений на всех соответствующих устройствах в схеме подачи питания. Это помогает решить упомянутую выше проблему и обеспечивает высокую готовность мобильной и стационарной сети.

Далее более подробно рассматриваются чувствительные места для установки устройств молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений.

Питание с установленной защитой от перенапряжений и сборными шинами

Устройство защиты от импульсных перенапряжений в схеме питания и контроля с помощью ImpulseCheck

Питание

Здесь, в месте передачи энергии от поставщика к центру обработки данных, необходимую защиту обеспечивает комбинированный разрядник типа 1+2. Пропускная способность этого класса приборов может безопасно справляться даже с током молнии до 100 кА и отводить его в землю. Поскольку защита источника питания имеет важное значение, устройство защиты от импульсных перенапряжений (SPD) дополнительно контролируется с помощью ImpulseCheck. Система помощи для защиты от перенапряжений ImpulseCheck на раннем этапе обнаруживает повреждения устройств защиты от импульсных перенапряжений и передает информацию о состоянии защитных устройств в диспетчерскую.

Главное распределительное устройство с комбинированным разрядником типа 1+2 special и контролем

Главное распределительное устройство в центре обработки данных: защита от разрядов молнии и перенапряжения с помощью комбинированного разрядника типа 1+2 special

Главное распределительное устройство

Линии питания и аварийного электроснабжения соединяются в главном распределительном устройстве. Поскольку в этой части системы можно ожидать высокие токи молнии и перенапряжения, здесь используется компактная комбинация устройств (комбинированный разрядник типа 1+2 special), состоящая из молниезащитного разрядника и защиты от перенапряжений. Для мониторинга состояния устройства защиты от импульсных перенапряжений в этой чувствительной точке питания дополнительно используется ImpulseCheck.

Шкаф управления с клеммными блоками и установленным устройством защиты от импульсных перенапряжений

Комбинированный разрядник типа 1+2 для защиты аварийного источника питания от перенапряжений

Аварийный источник питания

Если, вопреки ожиданиям, произойдет отказ основного источника питания, включится аварийный источник питания. Большой энергоаккумулятор перекрывает время, пока стационарно установленный дизель-генератор не будет готов к работе. Это происходит полностью автоматически. Разумеется, этот резервный источник питания также защищен от перенапряжений.

В этой конкретной ситуации применения исключается прямой ввод тока молнии в компоненты генераторной установки, хотя возможны частичные токи молнии в этой области. Переключение с нормального режима работы на режим аварийного электропитания также связано с риском ввода перенапряжения. Чтобы минимизировать эту опасность, здесь используется устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 1+2.

Наполненное светом помещение с несколькими серверными шкафами

Сердце любого центра обработки данных – серверное помещение

Серверное помещение

Самым важным местом в любом центре обработки данных является серверное помещение. Отказ серверов означает отказ сети связи. Поскольку через эти серверы осуществляется связь как с мобильными, так и со стационарными сетями, защита от перенапряжений здесь абсолютно необходима.

Как правило, серверы работают от 48 В постоянного тока. Защита линий питания в серверных помещениях реализована с защитой от перенапряжений типа 2 для приложений постоянного тока.

Большие кондиционеры для охлаждения серверных помещений

Кондиционирование воздуха – один из наиболее чувствительных участков центра обработки данных

Кондиционирование

Еще одним важным компонентом центра обработки данных является кондиционирование воздуха. Отказ системы кондиционирования воздуха приводит к резкому повышению температуры в серверных помещениях. Это может привести к отключению серверов или, в худшем случае, к отказу некоторых серверных стоек из-за перегрева. Предотвращение отказов вследствие перенапряжений осуществляется здесь посредством защиты от перенапряжений типа 2. Защитные устройства типа 2 отводят перенапряжения с максимальным разрядным током до 40 кА. Уровень защиты устройства защиты от импульсных перенапряжений составляет максимум 1,5 кВ. В зависимости от схемы источника питания для системы кондиционирования воздуха используются изделия, работающие на одно- или трехфазном токе.

Заключение

Под критически важной инфраструктурой, как правило, понимаются установки или системы, которые очень важны для поддержания экономических, социальных или общественных функций. Отказ или неисправность такой функции оказывает значительное влияние на благополучие населения.
Приведенные здесь примеры касаются защиты центра обработки данных компании Telefónica Deutschland. Однако выбранный пример также показывает, что для обеспечения готовности услуг, предлагаемых мобильной и стационарной сетью, необходимо учитывать множество различных групп оборудования.