Морские и шельфовые объекты
Ваш партнер в открытом море
Автоматизируйте морские суда и шельфовые платформы простым и надежным способом — при помощи изделий Phoenix Contact, компетентного системного партнера.
Требования к морской и шельфовой отрасли постоянно растут, как в следствие новых предписаний для безопасной эксплуатации так и через возможности Maritim 4.0. Используйте потенциалы для себя и обеспечьте свою конкурентоспособность в будущем.
Современная морская и шельфовая промышленность постоянно разрабатывает новые технологии для повышения безопасности, надежности и эффективности приложений в морских областях, а также взрывоопасных зонах. Техническая компетентность в сочетании с обширным ассортиментом продукции и решений делает Phoenix Contact компетентным отраслевым партнером и теперь поддерживает реализацию ваших идей во впечатляющих инновациях.
Морские и шельфовые объекты - СудостроениеYouTube
Пакет наших услуг
Интеллектуальные решения для судов и шельфовых установок
Для обеспечения бесперебойной работы судна морские компоненты должны оптимально дополнять друг друга и обеспечивать эффективный контроль и сетевое взаимодействие. В дополнение к судовому приводу и силовой установке судна, продукция Phoenix Contact может быть использована для автоматизации других систем, таких как рулевая машина или панель управления пожарной сигнализацией. Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент интеллектуальных решений.
Для оффшорного сектора также доступны сетевые решения и решения по управлению с резервированием, позволяющие внедрить надежную систему сигнализации и мониторинга.
Мостик судна
Резервные аварийная сигнализация и мониторинг
Повысьте вашу безопасность в эксплуатации с помощью комплексных решений
Скорость цифровизации различных областей жизни нашей планеты возрастает – в том числе и морского сегмента. Во времена повышения эффективности и оптимизации затрат процессов необходимы решения, обеспечивающие конкурентоспособность вашего бизнеса в будущем. Целью Maritim 4.0 является автономное судоходство.
На базе открытой платформы автоматизации PLCnext уже сегодня можно реализовывать системы автоматизации, сети и визуализацию с резервированием. Ассортимент дополняется комплексными решениями для мониторинга производительности, которые наряду с программным обеспечением включают в себя необходимые защитные маршрутизаторы и облачные решения для всего флота в целом. Действительные морские сертификаты для необходимых компонентов дополняют ассортимент Phoenix Contact.
Защитите себя от цифрового пиратства
Кибербезопасность в морских приложениях
Безопасность на борту
Возрастающий уровень цифровизации и сетевой интеграции с интернет повышает риск кибератак. Для защиты судов от несанкционированного доступа Phoenix Contact предлагает защитные маршрутизаторы серии изделий mGuard для создания безопасных соединений дистанционного обслуживания. Сертифицированные по МЭК 62443 услуги безопасности обеспечивают полную защиту от соответствующих угроз. С помощью плана обеспечения безопасности на море мы консультируем клиентов от начала до реализации концепции безопасности для их судовых сетей.
Концепция будущего «Empowering the All Electric Society»
Empowering the All Electric Society
Пионеры на морях
Для создания экологичного будущего нашей планеты Phoenix Contact прокладывает путь для будущей концепции «Empowering the All Electric Society». Global Industry Management Marine также вносит значительный вклад в переход на производство электроэнергии из возобновляемых источников. Экологическое управление аккумуляторными батареями может быть использовано для реализации электродвигательных установок судов и автоматизации электрических гондольных приводов. Морские сертифицированные компоненты взрывозащищенной конструкции могут также использоваться для реализации приводов, работающих на взрывоопасном экологическом топливе, например, «зеленый» водород или синтетический метанол. Для реализации соответствующих решений автоматизации весь ассортимент изделий для автоматизации в зоне 1 или зоне 2 должен получить сертификаты на использование в морских условиях.
Многолетний опыт и отраслевые ноу-хау отражаются в превосходных решениях для вашей отрасли.
Phoenix Contact предлагает широкий спектр инновационных и сертифицированных компонентов для кораблей и шельфовых платформ: от систем управления до систем визуализации на морских ЧМИ.
Интеллектуальное взаимодействие данных продуктов позволяет создавать системы с многочисленными функциями управления, дистанционного мониторинга и регистрации данных. Наши отраслевые ноу-хау, многолетний опыт и учет специальных требований содействуют появлению вдохновляющих промышленных решений.