Traitement des eaux usées Traiter les eaux usées de manière efficace sur le plan énergétique et en préservant les ressources grâce à des solutions d'automatisation globales - pour les nouvelles constructions comme pour les stations d'épuration existantes.

Vue aérienne d'une station d'épuration
Personnel spécialisé au bassin de décantation secondaire

Solutions d'automatisation pour une gestion durable des eaux usées

L'évacuation des eaux usées apporte une contribution importante à la protection de notre espace vital, car la pollution de l'eau met en danger l'homme et la nature. Traiter efficacement les eaux usées et les réutiliser plusieurs fois permet de préserver les ressources et présente également de nombreux avantages économiques.

En tant que fournisseur de solutions d'avenir pour l'industrie des eaux usées, nous attachons une grande importance à l'utilisation responsable de la ressource naturelle qu'est l'eau. Pour traiter les eaux usées de manière durable, il faut des stations d'épuration particulièrement performantes, qui répondent à toutes les exigences de la législation sur l'eau. En collaboration avec vous, nous développons des solutions d'automatisation pour une gestion durable des eaux usées. Notre équipe de spécialistes vous soutient dans votre technique d'installation – qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou de l'optimisation d'installations d'eaux usées existantes.

Carte d'images interactive : les corps de métiers du traitement des eaux usées
Régulation de l'arrivée d'eau
Assurez une alimentation de la station d'épuration en fonction des besoins grâce à des solutions de contrôle pour les structures d'alimentation, les systèmes d'évacuation des eaux pluviales et les stations de pompage.
En savoir plus sur la régulation de l'arrivée d'eau
Régulation de l'arrivée d'eau
Pré-nettoyage mécanique
Phoenix Contact propose des solutions de commande, des modules d'entrée et de sortie à sécurité intrinsèque, des solutions de communication ainsi que des bibliothèques logicielles qui répondent aux exigences élevées de l'étape de pré-nettoyage.
En savoir plus sur le pré-nettoyage mécanique
Pré-nettoyage mécanique
Épuration biologique
La régulation précise des valeurs de processus est une condition préalable à un process d'épuration optimal des eaux usées. Phoenix Contact développe des bibliothèques logicielles spéciales pour la commande et la surveillance de la technique des eaux usées.
En savoir plus sur l'épuration biologique
Épuration biologique
Décantation secondaire
Un contrôle permanent de la qualité de l'eau est assuré dans la décantation secondaire par une communication des corps de métier et des appareils de terrain jusqu'au niveau de commande. Les solutions de Phoenix Contact assurent ici un fonctionnement sans interruption.
En savoir plus sur la décantation secondaire
Décantation secondaire
Traitement des boues
L'efficacité, la transparence et la sécurité des process sont des priorités absolues dans le process de séchage des boues d'épuration. Pour une gestion optimale des boues, il faut une commande sûre de la tour de digestion et de la pompe à boues.
En savoir plus sur le traitement des boues
Traitement des boues

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous aiderai à rendre vos installations et vos process plus transparents et plus respectueux des ressources.

Références


Robinets

EW Wasser GmbH fournit chaque jour environ 5,8 millions de litres d'eau potable à quelque 45 500 personnes. L'entreprise organise par ailleurs l'évacuation des eaux usées pour 72 000 habitants et exploite un réseau comprenant au total 894 km de canalisations. Les disjoncteurs électroniques protègent de manière sûre et fiable contre les courants de surcharge et de court-circuit. Chez EW Wasser GmbH, ils apportent non seulement plus de transparence au sein de l'installation, mais assurent également l'approvisionnement de manière fiable et efficace.

Pourquoi des clients de l'industrie du traitement des eaux usées choisissent Phoenix Contact

Un système global – tel était le souhait des collaborateurs responsables lors de la modernisation de la station d'épuration de Constance. Une technique innovante, y compris des solutions sans fil, est désormais utilisée pour intégrer confortablement, entre autres, les zones difficiles d'accès comme les ponts de décantation des boues mobiles.