Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
Compteurs d'énergie dans le centre de données d'Audi
Compteurs d'énergie sur le campus IN
Des données de qualité sont le premier pas vers une efficacité énergétique élevée. C'est pourquoi Audi a décidé d'utiliser les compteurs d'énergie EEM-EM377. Apprenez-en davantage sur les défis de la planification et les solutions mises en œuvre.
Le centre de données soutient les projets d'avenir d'AUDI AG avec du matériel et des logiciels modernes (source de l'image : Audi Mediacenter)
Base de données pour une efficacité énergétique élevée
Compteurs d'énergie dans le centre de données d'Audi sur le campus IN
Le campus IN, un projet d'Audi AG et de la ville d'Ingolstadt, est en train de voir le jour sur un ancien site de raffinerie à Ingolstadt. La première phase de construction comprend le centre de sécurité automobile d'Audi, qui a été achevé en 2023. Par la suite, un nouveau centre de données a également été planifié avec des composants informatiques modernes sur une surface de 2 000 m². Les centres de données sont des infrastructures gourmandes en énergie, dont la consommation doit être optimisée pour un avenir durable. Audi a décidé d'utiliser des compteurs d'énergie de Phoenix Contact. Ils garantissent ainsi une bonne base de données et, par conséquent, une gestion de l'énergie efficace. Sur cette base, les potentiels sont identifiés et des mesures sont mises en œuvre pour améliorer l'efficacité énergétique.
Système de refroidissement propre : production dans la centrale de refroidissement et distribution selon les besoins vers les salles de serveurs pour une température constante selon la saison et la puissance (source de l'image : Audi Mediacenter)
Défi
Système de gestion de l'énergie pour optimiser la consommation d'énergie
L'environnement du centre de données doit toujours être à la même température. Comme l'électronique de puissance intégrée génère beaucoup de chaleur, le refroidissement est un consommateur d'énergie déterminant. Audi a été confronté au défi de réduire les besoins énergétiques élevés de son centre de données, en particulier à une époque où les coûts énergétiques augmentent et où il est nécessaire de réduire les émissions de CO2. Dans ce cadre, la planification, la construction et l'exploitation ont été réalisées sur la base de la norme DIN EN 50600, qui prévoit la mise en œuvre d'une gestion de l'énergie. Audi a développé, en collaboration avec Congiv GmbH, un système de gestion de l'énergie (EMS) sur mesure afin de réduire la forte consommation d'énergie et les coûts dans les centres de données et de préserver l'environnement. L'EMS enregistre, consolide, visualise et analyse toutes les valeurs liées à l'énergie.
Environ 60 valeurs électriques sont enregistrées par compteur, par exemple le courant, la tension, la puissance active, réactive et apparente, l'énergie (kWh) et le facteur de puissance (cosPhi). Les quatre compteurs triphasés installés dans une boîte de dérivation collectent [...] jusqu'à 240 valeurs de mesure.
Source de l'image : Audi Mediacenter
Les compteurs d'énergie certifiés MID de la série EEM-EM377 servent à mesurer la puissance active dans les réseaux jusqu'à 500 V/80 A (source de l'image : Audi Mediacenter)
Solution
Compteurs d'énergie communicants pour une gestion de l'énergie efficace
Pour le centre de données, Phoenix Contact fournit 1 200 compteurs d'énergie triphasés (EEM-EM377) qui surveillent et contrôlent l'efficacité énergétique. Ces compteurs sont compacts, faciles à configurer et mesurent différentes valeurs électriques. Un système de barres omnibus relie les serveurs, le stockage et les composants réseau, les EEM-EM377 envoyant des données à l'EMS via Ethernet. Les passerelles IoT modernes, basées sur le Raspberry Pi industriel, permettent de connecter et de gérer les données des compteurs, qui sont traitées et surveillées en temps réel. Ces données permettent à Audi d'optimiser sa consommation d'énergie et d'améliorer son efficacité énergétique, ce qui constitue une étape vers la All Electric Society, un avenir d'électrification complète et d'alimentation électrique durable.
Téléchargement
Projet de référence complet
Vous voulez en savoir plus sur la réalisation d'un centre de données efficace sur le plan énergétique ? Apprenez-en davantage sur les mesures et les solutions mises en place par Audi. Laissez-vous inspirer par la manière dont vous pouvez vous aussi profiter de ces technologies.
Les appareils EMpro de Phoenix Contact offrent une intégration simple dans les systèmes existants et permettent une utilisation efficace des données collectées. Les compteurs d'énergie EEM-EM377 fournissent les données nécessaires à AUDI AG. Leur évaluation montre les leviers sur lesquels il est possible d'agir pour améliorer encore l'efficacité énergétique. Une réduction de la consommation d'énergie dans les centres de données est un pas de plus vers la All Electric Society. Elle décrit un monde dans lequel l'énergie produite de manière durable est disponible en quantité suffisante, et ce de manière économique. Phoenix Contact permet aux industries d'atteindre cette orientation stratégique grâce à ses produits, solutions et services.