Le salon Hannover Messe 2027 est l'un des plus grands salons industriels au monde. Le prochain salon aura lieu du 5 au 9 avril 2027. Les heures d'ouverture du parc des expositions sont de 9h00 à 18h00.
Hannover Messe 2026
Salon Hannover Messe 2026 : Driving Integrated Energy
Retour sur une semaine passionnante au salon Hannover Messe 2026. Nous vous remercions de votre visite ! Les nombreuses rencontres et discussions inspirantes que nous avons eues avec vous ont marqué ce salon et en ont fait un grand succès !
Cette année, nous nous sommes concentrés sur des concepts complets pour la mise en réseau intelligente de l'alimentation électrique, la sécurité des installations et l'optimisation des processus. Grâce à nos solutions système globales, nous avons montré comment vous pouvez augmenter la valeur ajoutée de votre entreprise de manière plus efficace, plus résiliente et plus durable.
Apprenez-en davantage sur nos technologies et découvrez nos innovations pour un monde plus durable.
Nos temps forts du salon Hannover Messe 2026
Visite du chancelier allemand Friedrich Merz et du président brésilien
L'un des moments particulièrement forts du salon Hannover Messe a été pour nous la visite du chancelier allemand Friedrich Merz et du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva au stand de Phoenix Contact. Les deux chefs d'État y ont rencontré notre CEO, Dirk Görlitzer, pour discuter en profondeur des potentiels que recèlent les réseaux de courant continu. La discussion s'est concentrée sur le rôle que revêt cette technologie en tant qu'élément central d'une transformation résiliente et efficace de l'infrastructure énergétique mondiale.
Nos innovations entrent en scène
À travers des master classes et des conférences, Phoenix Contact a volontairement cherché le dialogue avec les visiteuses et les visiteurs du salon Hannover Messe. Ces formats interactifs ont mis l'accent sur des solutions concrètes et des thèmes d'avenir – de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique aux systèmes de stockage sur batterie et au Single Pair Ethernet, en passant par la cybersécurité. Le salon est ainsi devenu un lieu d'échange, d'inspiration et de découvertes pratiques.
Les thèmes principaux du salon Hannover Messe 2026
Alimentation électrique fiable et efficacité particulièrement élevée pour une disponibilité maximale de l'installation
Une industrie tournée vers l'avenir doit disposer d'une alimentation électrique fiable, pouvant être surveillée de manière transparente à tout moment. Nous vous proposons des systèmes qui allient parfaitement alimentation, protection et surveillance – pour une disponibilité maximale de l'installation et une efficacité particulièrement élevée. Qu'il s'agisse d'une alimentation 24 V fiable sur rail DIN, de systèmes robustes pour les applications IP67, d'une électronique de puissance innovante ou de parafoudres basse tension, nos technologies sécurisent vos processus et évitent les défaillances imprévues. Nos produits garantissent une alimentation efficace et sans interruption, assurant ainsi le bon fonctionnement d'une industrie tournée vers l'avenir.
Sécurisées. Automatisées. Intelligentes. – Les solutions pour l'industrie de demain
Les machines modernes requièrent des solutions d'automatisation modulaires, ouvertes, sûres et capables d'évoluer. L'automatisation intelligente garantit des processus efficaces et évolutifs, tandis que les concepts de sécurité protègent les infrastructures OT et assurent la sécurité de la production. Les applications d'IA permettent de réaliser une maintenance préventive, d'optimiser les flux d'énergie et de prendre des décisions fondées sur des données pour une productivité et une résilience maximales. Cela évite les arrêts de production, réduit les coûts de maintenance et améliore la compétitivité.
Productivité accrue, complexité réduite – grâce à des processus efficaces au sein de la fabrication d'armoires électriques
La All Electric Society fait progresser l'électrification – et augmente la demande en armoires électriques. Toute entreprise qui souhaite rester compétitive doit accélérer ses processus et réduire ses coûts. Pour faire face à la pénurie croissante de main-d'œuvre qualifiée et aux délais toujours plus courts des projets, la numérisation et l'automatisation des process constituent des leviers efficaces. Des flux de travail continus et des solutions évolutives garantissent une efficacité maximale, des temps de passage courts et une sécurité des processus particulièrement élevée – de la petite entreprise à la multinationale.
Une technologie de raccordement parfaitement intégrée – de l'armoire électrique à l'application pour une industrie interconnectée
De la technologie de raccordement d'appareils au câblage terrain en passant par le câblage dans l'armoire électrique, les blocs de jonction et la technologie de raccordement assurent une transmission continue et fiable des signaux, des données et de la puissance. Le Single Pair Ethernet optimise la transmission des données et ouvre de nouvelles possibilités de communication industrielle. Ces solutions permettent de réaliser des concepts de machines flexibles et d'intégrer de nouvelles technologies. Elles répondent en même temps à des enjeux tels que la durabilité, la numérisation et la sécurité : un câblage nécessitant peu d'outils, des systèmes peu encombrants et des interfaces intelligentes réduisent la consommation de ressources tout en augmentant l'efficacité et la valeur ajoutée.
Le salon Hannover Messe en quelques mots ?
Hannover Messe est le plus grand salon industriel au monde et constitue une plateforme centrale pour la transformation industrielle. Du 20 au 24 avril 2026, plus de 4 000 exposants issus de la construction de machines, de l'industrie électrique et numérique ainsi que du secteur de l'énergie se réuniront à Hanovre pour dessiner l'avenir de l'industrie.
Zoom sur les thèmes d'avenir
Le salon se concentre sur trois points essentiels :
- Automatisation et numérisation : solutions de Smart Manufacturing, robotique, IA et cybersécurité
- Énergie et infrastructures industrielles : technologies pour des systèmes énergétiques durables, l'hydrogène et des solutions réseau
- Recherche et transfert de technologie : des innovations issues de la recherche et du développement pour l'industrie de demain
Le salon Hannover Messe montre comment la valeur ajoutée industrielle est aujourd'hui redéfinie par la numérisation, l'automatisation et l'énergie durable. L'intelligence artificielle sert ici de fil conducteur qui traverse tous les domaines – de la planification à l'alimentation électrique en passant par la production. Dans le hall 27, nous présenterons nos solutions pour l'automatisation en réseau, l'infrastructure énergétique intelligente et les processus de production d'avenir.
Phoenix Contact au salon Hannover Messe
Pour Phoenix Contact, Hannover Messe est un rendez-vous incontournable depuis plus de 70 ans et représente bien plus qu'un simple salon. Il s'agit de la plateforme nous permettant de faire progresser la transformation industrielle en collaboration avec des partenaires.
En tant qu'un des plus grands exposants, nous présenterons nos solutions pour les thèmes clés de l'industrie dans le hall 27 :
-
Alimentation électrique sûre et gestion de l'énergie intelligente – systèmes d'alimentation électrique complets, solutions de stockage sur batterie innovantes et technologie DC
-
Automatisation, cybersécurité et IA – des concepts coordonnés sécurisent de manière fiable l'infrastructure pertinente et permettent en même temps de mettre en place des processus flexibles, efficaces et interconnectés
-
Processus de fabrication efficaces – des flux de travail continus, une numérisation résolue et des solutions évolutives assurent une fabrication d'armoires électriques efficace
-
Technologie de raccordement fiable – transmission systémique et sûre des signaux, des données et de l'énergie
Forts de plus de 100 ans d'expérience, nous contribuons activement à façonner l'avenir de l'industrie. Lors du salon Hannover Messe 2026, nous montrerons comment les données, l'automatisation et la compétence énergétique peuvent être combinés intelligemment – pour plus d'efficacité, de durabilité et de compétitivité.
Venez nous rendre visite et découvrez en direct comment nous faisons ensemble de la transformation industrielle une réalité.
L'histoire du salon Hannover Messe
Origine
Le plus grand salon international de l'industrie est fidèle à sa devise « Tradition et innovation ». Fondé en 1947 sous le nom de « Exportmesse 1947 Hannover », le salon d'exportation de Hanovre en 1947, il se tenait sur le site de la Deutschen Messe- und Ausstellungs-AG à Laatzen, une banlieue de Hanovre. Après la Seconde Guerre mondiale, le nouveau salon devait prendre le contre-pied du salon Leipziger Messe de l'ancienne Allemagne de l'Est en insistant sur les capacités d'innovation de l'Allemagne de l'Ouest.
L'internationalisation croissante du salon
Le salon Hannover Messe, en tant que lieu de rencontre de niveau international, attire rapidement l'attention de nombreuses sociétés et entreprises étrangères. Déjà en 1950, les exposants venaient de dix pays, dont les États-Unis. Au fil des ans, le salon a pris un caractère de plus en plus international. En 1980, le premier pays partenaire du salon est le Brésil. Depuis cette date, des exposants d'un pays chaque année différent présentent leurs produits au salon.
Le salon Hannover Messe aujourd'hui
Hannover Messe est aujourd'hui la plus grande plateforme au monde pour la transformation industrielle. L'accent est mis sur des thèmes tels que l'automatisation et la numérisation, l'infrastructure énergétique et industrielle ainsi que la recherche et le transfert de technologie. L'intelligence artificielle sert ici de fil conducteur qui traverse tous les domaines – de la fabrication intelligente aux systèmes énergétiques durables en passant par la cybersécurité.
FAQ Salon Hannover Messe – billet et accès
Vous pourrez nous demander des billets gratuits pour le salon Hannover Messe 2027 à partir de mars 2027 via cette page.
Après avoir demandé un ticket gratuit ainsi que la newsletter via le formulaire de commande de Phoenix Contact, vous recevrez un e-mail vous demandant une confirmation. Après votre confirmation, vous recevrez également le code du billet par e-mail. Avec ce code de billet, vous pourrez demander un billet gratuit sur le site officiel du salon Hannover Messe.
Le site du salon Hannover Messe est facilement accessible en voiture.
Si vous venez du nord ou du sud, vous arrivez au parc des expositions par l'autoroute A7 en direction de Hanovre, puis par l'autoroute A37, direction Hannover/Messe.
En venant de l'est, vous arrivez au parc des expositions par l'A2 en direction de Hanovre et l'A37 direction Hannover/Messe.
En venant de l'ouest, vous pouvez accéder au salon Hannover Messe par l'A2 en direction de Hanovre, l'A7 en direction de Kassel, la B65 en direction de Hanovre, puis la B6 en direction Hannover Messe.
Dans les GPS, saisir les informations suivantes : 30521 Hanovre, « Hermes Allee » ou « Messegelände ».
Vous trouverez des places de parking payantes en nombre suffisant autour du parc des expositions.
Des bornes de recharge pour véhicules électriques se trouvent sur les parkings Nord 4 et Sud 32.
Vous trouverez ici de plus amples informations sur les parkings :
Vous pouvez vous rendre au parc des expositions de Hanovre depuis le centre-ville en prenant le S-Bahn, le métro ou le bus :
- Avec les lignes de S-Bahn S4 ou S8 en direction de Hannover Messe/Laatzen
- Avec la ligne de métro 8 ou 18 en direction de Hannover Messe/Nord
- Avec la ligne de métro 6 ou 16 en direction de Hannover Messe/Ost
- Avec les lignes de bus 340 et 341 direction Gutenbergstraße (entrée sud) et arrêt Messe/Laatzen (entrée ouest 1)
Arrivée par les grandes lignes de la Deutsche Bahn :
Si vous arrivez en train, vous pouvez rejoindre le parc des expositions par la gare Messebahnhof Hannover/Laatzen, qui se trouve à environ 400 m de l'entrée WEST. Vous pouvez également vous rendre au parc des expositions en passant par la gare centrale et, de là, en empruntant les lignes de métro 8 ou 18.
Arrivée depuis l'aéroport de Hanovre (HAJ) :
Depuis l'aéroport de Hanovre, vous pouvez rejoindre le parc des expositions en prenant le S-Bahn (train de banlieue) ligne 5 en direction de la gare centrale de Hanovre, puis le métro ligne 8 ou ligne 18. La durée totale du trajet est d'environ 1 heure.
Pendant le salon, une navette de bus entre l'aéroport et le parc des expositions (WEST) sera également à disposition. La durée du trajet est d'environ 45 minutes.
FAQ Hannover Messe – séjour au salon
Le stand principal de Phoenix Contact se trouve dans le hall 27, stand G26. En outre, Phoenix Contact occupera d'autres stands sur différents thèmes. Vous trouverez le plan officiel des stands Phoenix Contact avec tous les stands et toutes les participations à des stands peu avant l'ouverture du salon sur cette page.
Le plan des halls du salon Hannover Messe sera disponible peu avant l'ouverture du salon. Par ailleurs, il existe également un plan de l'ensemble du parc des expositions et des parkings.
Les plans seront mis à votre disposition peu avant le salon.
Le salon Hannover Messe présente, outre la cérémonie d'ouverture, de nombreux autres événements, scènes de conférence, remises de prix et points de programme. Vous trouverez ici l'ensemble du programme-cadre un peu avant l'ouverture du salon :
En règle générale, le salon Hannover Messe est inauguré par le chancelier allemand en exercice, en compagnie d'un chef d'État du pays partenaire. Le pays partenaire du salon Hannover Messe 2027 est l'Espagne.
Le pays partenaire du salon Hannover Messe 2026 était le Brésil. Le salon Hannover Messe 2026 a été inauguré par le chancelier allemand Friedrich Merz et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, en compagnie de différents représentants du monde politique et économique.
Le réseau WLAN gratuit du salon Hannover Messe « MESSEfreewifi » est à votre disposition jusqu'à trois heures par jour. Vous pouvez utiliser le Wi-Fi gratuit dans les halls d'entrée, les halls d'exposition et sur certaines parties du site.
De plus, différentes zones telles que les points d'information « EBi », les halls d'entrée et différents espaces de restauration proposent des hotspots supplémentaires. Vous pouvez y accéder via le réseau « MESSEhotspot ».