Ce qu’il faut savoir ·
09.05.2025

Qu’est-ce que la maintenance prévisionnelle ? La maintenance prévisionnelle est une méthode qui utilise les technologies de l'Industrie 4.0 pour surveiller l'état des machines et prédire les défaillances potentielles.

Maintenance prévisionnelle dans l'industrie automobile

Résumé

La maintenance prévisionnelle, également connue sous le nom de maintenance préventive ou maintenance prédictive, est une stratégie de maintenance innovante qui vise à minimiser les pannes et à prolonger la durée de vie des machines dans l'industrie et la construction des machines. L'utilisation d'analyses de données et de technologies prévisionnelles permet de rendre l'entretien plus efficace et plus rentable.

Chaîne de production dans l'industrie automobile avec une maintenance prévisionnelle

La maintenance préventive réduit les temps d'arrêt

Domaines d'application de la maintenance prévisionnelle

Les domaines d'application de la maintenance prévisionnelle sont vastes et nombreux. Ils vont des grandes installations industrielles à la production électronique en passant par l'industrie automobile. Partout où les pannes impromptues peuvent entraîner des coûts élevés, la maintenance prévisionnelle offre un avantage décisif.

Données de maintenance prévisionnelle sur des écrans

La maintenance prévisionnelle implique une surveillance constante des données

Comment fonctionne la maintenance prévisionnelle ?

La maintenance prévisionnelle fonctionne grâce à la surveillance permanente de l'état des machines via des capteurs installés. Afin de détecter des tendances ou des anomalies, ces capteurs collectent des données sur le fonctionnement, qui sont ensuite analysées. Grâce à des modèles d'apprentissage automatique, il est possible de prédire quand et quelle partie d'une machine est susceptible de présenter une défaillance.

Bases techniques

Les bases techniques de la maintenance prévisionnelle comprennent des capteurs avancés, le cloud computing et des méthodes performantes d'analyse des données. Les données collectées sont traitées en temps réel, ce qui permet aux entreprises d'être immédiatement informées de l'état de leurs installations et de prendre les mesures qui s'imposent si nécessaire.

Installation industrielle avec des voyants allumés en vert

Les technologies prévisionnelles garantissent une plus grande disponibilité des installations

Exemples de la pratique

De nombreux secteurs, y compris l'industrie manufacturière et la construction des machines, ont déjà commencé à mettre en œuvre une maintenance prévisionnelle. L'industrie automobile en est un exemple : la maintenance prévisionnelle y a contribué à optimiser les intervalles de maintenance des machines de production, augmentant ainsi considérablement à la fois l'efficacité opérationnelle et les performances de production. Dans l'industrie aéronautique, les technologies prévisionnelles aident à rendre les avions plus sûrs en permettant de mieux planifier les opérations de maintenance et d'éviter les défaillances inattendues.

Avantages

  • Réduction des coûts de maintenance : une maintenance ciblée, basée sur des données réelles, permet d'éviter des opérations de maintenance inutiles associées à des coûts élevés.
  • Minimisation des défaillances imprévues : en identifiant les problèmes potentiels à un stade précoce, il est possible de réduire considérablement les pannes impromptues.
  • Prolongation de la durée de vie des machines : une maintenance régulière et adaptée aux besoins permet de prolonger la durée d'utilisation des machines.
  • Augmentation de l'efficacité et de la productivité : la prévention des pannes garantit la continuité de la production, ce qui se traduit par une productivité accrue.

Maintenance prévisionnelle et préventive

Alors que la maintenance préventive se base sur des opérations de maintenance régulières et planifiées à l'avance, au cours desquelles des pièces sont remplacées ou contrôlées quel que soit leur degré d'usure, la maintenance prévisionnelle vise à agir en fonction de l'état réel de la machine. Dans ce cas, une intervention n'est effectuée que si une analyse indique qu'une défaillance est probable.

Une personne avec une tablette dans une usine de fabrication

L'analyse des données permet de planifier les stratégies de maintenance

Maintenance prescriptive

Une autre stratégie de maintenance avancée est la maintenance prescriptive, qui ne se contente pas de prédire quand une maintenance doit être effectuée, mais qui émet également des recommandations d'action concrètes. Afin de trouver la meilleure approche pour minimiser les pannes et les coûts, ce type de maintenance utilise également des analyses de données.

Maintenance prévisionnelle vs maintenance préventive

Une comparaison de ces deux approches montre que la maintenance prévisionnelle offre un moyen efficace, adaptatif et basé sur des données pour optimiser les opérations de maintenance. La maintenance préventive est quant à elle plus simple à mettre en œuvre, mais moins flexible et moins rentable.

Étapes de la mise en œuvre

  1. Acquisition de données : installation de capteurs appropriés pour surveiller les performances des machines.
  2. Analyse de données : traitement et analyse des données collectées afin de détecter des tendances récurrentes et des anomalies.
  3. Prévision : application de modèles d'apprentissage automatique pour prévoir les défaillances possibles.
  4. Élaboration du plan de maintenance et mise en œuvre : planification et exécution des mesures de maintenance sur la base des résultats d'analyse.
Une personne avec une tablette dans un bâtiment industriel

Les données sont essentielles pour la maintenance préventive

Les défis de la mise en œuvre

Même si les avantages de la maintenance prévisionnelle sont convaincants, les entreprises sont souvent confrontées à des défis dans leurs efforts de mise en œuvre. L'accès à des données de qualité revêt une importance cruciale. Sans données précises et complètes, les prévisions de la maintenance prévisionnelle risquent d'être approximatives. En outre, la mise en œuvre de la maintenance prévisionnelle nécessite des investissements initiaux considérables en matière de technologie et de formation, ainsi que des changements dans les processus de travail existants.

Quatre types de stratégies de maintenance

Il existe quatre grands types de stratégies de maintenance :

  • Corrective Maintenance (maintenance corrective) : opérations de maintenance réactives, effectuées dès qu'un problème survient.
  • Preventive Maintenance (maintenance préventive) : maintenance régulière et programmée, destinée à éviter les défaillances.
  • Predictive Maintenance (maintenance prévisionnelle) : opérations de maintenance planifiées à l'aide de prévisions basées sur des données.
  • Prescriptive Maintenance (maintenance prescriptive) : extension de la « Predictive Maintenance » par des recommandations d'actions concrètes.

Conclusion

La maintenance prévisionnelle représente une avancée majeure dans la stratégie d'entretien, car elle aide les entreprises à améliorer la fiabilité grâce à des analyses de données, tout en augmentant l'efficacité grâce à la maintenance préventive. Pour relever les défis de demain, l'intégration de technologies telles que l'IoT, le big data et l'apprentissage automatique confère à la maintenance préventive un rôle clé dans l'environnement moderne de l'Industrie 4.0 et offre des outils innovants aux professionnels de l'industrie, de la fabrication et de la construction des machines.

Auteur: Phoenix Contact

E-mail:

Entrez en contact avec nos expertes et nos experts

Équipe d'experts All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
« Nous vous conseillerons volontiers sur la All Electric Society et l'intégration sectorielle. »

Autres contributions