Ce qu’il faut savoir
03.04.2025

Qu'est-ce que l'Asset Administration Shell ? L'Asset Administration Shell (AAS) est une représentation numérique d'un actif physique et fait partie intégrante des normes de l'Industrie 4.0.

Installation industrielle éclairée de nuit avec des symboles de mise en réseau

Résumé

L'AAS est un composant central de l'Industrie 4.0. Il sert d'interface qui permet la communication entre des objets physiques dans un environnement de production numérisé. Il facilite l'interopérabilité, favorise l'automatisation et permet une utilisation et une analyse complètes des données. Découvrez-en plus sur ses avantages et ses applications dans cet article.

Numérisation avec l'AAS

Les informations et les fonctions sont numérisées avec l'AAS

Interface et intermédiaire

L'Asset Administration Shell (AAS) est également appelée « coque administrative ». Elle sert d'interface uniforme et de médiateur qui permet la communication entre les objets physiques dans un environnement de production numérisé.

L'AAS permet de numériser et de structurer toutes les informations et fonctions d'un actif. Cela facilite l'interopérabilité entre différents systèmes. Cela favorise non seulement l'automatisation, mais permet également une utilisation et une analyse plus complètes des données. Dans ce contexte, un actif est considéré comme tout composant physique ou numérique utilisé dans un système Industrie 4.0. Il peut s'agir, par exemple, d'une machine, d'un outil, d'un logiciel ou d'un document.

L'efficacité et la flexibilité de la production industrielle sont ainsi accrues. L'AAS offre également une possibilité standardisée d'intégrer de nouvelles technologies et facilite la mise en œuvre de solutions innovantes pour l'optimisation des processus et l'assurance qualité.

Illustration 3D pour la fabrication industrielle avec jumeau numérique

L'AAS et le jumeau numérique sont étroitement liés

L'AAS et le jumeau numérique

L'Asset Administration Shell (AAS) et le jumeau numérique sont étroitement liés, car ces deux concepts jouent un rôle central dans la transformation numérique de l'industrie. Alors que l'AAS sert principalement de plateforme standardisée pour la gestion et la communication des informations sur les actifs, le jumeau numérique va plus loin en créant un modèle virtuel complet d'un objet physique.

Afin d'alimenter le jumeau numérique avec les informations pertinentes, l'AAS fournit la base de données structurée et les interfaces nécessaires. Cela garantit que le jumeau numérique correspond toujours à des données actuelles et fiables. Ensemble, ces deux technologies permettent aux entreprises de rendre leurs processus de production plus efficaces, de minimiser les temps d'arrêt et d'améliorer en permanence la qualité des produits finis.

Domaines d'application typiques de l'AAS

  • Environnements de production pour garantir la communication et l'interopérabilité entre les machines de différents fabricants
  • Gestion de la qualité, car elle permet la collecte et la mise à disposition complètes des données de processus et de production, ce qui améliore la traçabilité des produits
  • Maintenance préventive (maintenance prédictive) et maintenance en fournissant des données en temps réel sur l'état des machines, ce qui contribue à minimiser les temps d'arrêt et à augmenter la longévité des installations
  • Monitoring et optimisation de l'énergie en fournissant des informations précises sur la consommation d'énergie des différentes machines et des différents processus
Écran avec plan de production dans l'Asset Administration Shell

L'AAS offre de nombreux avantages dans l'industrie moderne

Avantages de l'Asset Administration Shell

L'AAS offre de nombreux avantages dans l'industrie moderne. Elle permet une interopérabilité accrue grâce à une interface uniforme, facilite l'intégration et le fonctionnement de machines de différents fabricants et soutient l'optimisation des processus de production grâce à des structures de données standardisées.

Il en résulte une efficacité et une flexibilité accrues. L'AAS facilite la mise en œuvre de nouvelles technologies telles que les jumeaux numériques et améliore la sécurité des données grâce à des protocoles standardisés. Cela fait de l'AAS un élément décisif pour les entreprises tournées vers l'avenir qui recherchent une numérisation et une mise en réseau plus complètes de leurs processus de production.

Standards et normes

L'Asset Administration Shell (AAS) est associée à de nombreuses normes et standards qui régissent sa mise en œuvre dans l'Industrie 4.0. La norme CEI 63278-1, qui définit les exigences relatives à la création et à l'utilisation des shells de gestion et garantit leur interopérabilité, est une norme centrale.

L'infrastructure RAM de l'Industrie 4.0 garantit la compatibilité inter-systèmes des jumeaux numériques. Ces normes favorisent la coopération technique et l'intégration des protocoles de sécurité. La normalisation par la plateforme Industrie 4.0 fournit des bonnes pratiques et des architectures de référence pour la mise en œuvre réussie des applications AAS.

Conclusion

L'Asset Administration Shell (AAS) est un élément indispensable de l'Industrie 4.0. Elle permet aux entreprises de numériser leurs processus de production de manière complète et efficace. Grâce à une interface standardisée, l'AAS favorise l'interopérabilité entre les machines et les systèmes, ce qui augmente l'efficacité et la flexibilité.

De plus, l'AAS prend en charge l'intégration de technologies innovantes telles que les jumeaux numériques et garantit la sécurité des données lors de la gestion de données de production sensibles grâce au respect des normes et standards internationaux.

Auteur: Phoenix Contact

E-mail:

Entrez en contact avec nos expertes et nos experts

Équipe d'experts All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
« Nous vous conseillerons volontiers sur la All Electric Society et l'intégration sectorielle. »

Autres contributions