La Single Pair Ethernet System Alliance vuelve a contar con un stand propio en la Hannover Messe

21.03.2024
Single Pair Ethernet System Alliance en la Hannover Messe y logotipo

En abril, la Hannover Messe volverá a ser el acontecimiento internacional más importante para todas las tecnologías relacionadas con la transformación industrial.

Bajo el lema "Energizing a Sustainable Industry", empresas de la fabricación de maquinaria, la industria eléctrica y digital, así como del sector energético, presentarán conjuntamente soluciones para una industria igualmente eficiente y sostenible. Más de 4000 empresas actúan como un ecosistema industrial interconectado y muestran cómo puede lograrse la neutralidad climática mediante la electrificación, la digitalización y la automatización; y la Single Pair Ethernet System Alliance estará presente de nuevo.

Single Pair Ethernet es ya uno de los temas estrella de la feria.
Tanto las start-ups como los grandes operadores presentarán en Hannover soluciones innovadoras basadas en el nuevo estándar Ethernet. La comunidad de esta tecnología no para de crecer: muchas empresas ya son miembros de la asociación registrada Single Pair Ethernet System Alliance.

El stand de la empresa (pabellón 9, stand D28) está concebido como un hub abierto, interempresarial e intersectorial. Aquí nos ocuparemos principalmente de un tema central común: la consolidación de Single Pair Ethernet como estándar internacional para todos los ámbitos en los que se sustituyan o se establezcan nuevas conexiones Ethernet. El código para las entradas gratuitas a la Hannover Messe puede solicitarse directamente a través del sitio web de la Single Pair Ethernet System Alliance en la URL https://singlepairethernet.com/ticketshannovermesse/.
Con más de 70 empresas afiliadas, la Single Pair Ethernet System Alliance es una organización fuerte y en rápido crecimiento, cuyos miembros se inspiran y apoyan mutuamente. Para ello, el stand contará con expertos de alto nivel procedentes de diversas industrias.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas