The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Together we connect. Together we protect.

Phoenix Contact desarrolla tecnologías para un futuro mejor y sostenibles para los fabricantes de equipos. Por eso, la protección del clima y las emisiones medioambientales, como las de CO₂, son puntos de partida centrales de nuestra estrategia de sostenibilidad. Por ello, estamos convirtiendo los primeros productos a plástico de origen biológico.
Productos de origen biológico de Phoenix Contact

"Con pasión por la tecnología y la innovación, creamos juntos un mundo sostenible". Así es cómo definimos en Phoenix Contact nuestro propósito corporativo para impulsar nuestro trabajo diario en la tecnología de conexión de equipos. La conservación de los recursos y la protección del medio ambiente y el clima deben constituir la base del pensamiento y la actuación de toda la sociedad. Desarrollemos juntos nuestras acciones sostenibles y cuestionemos los comportamientos establecidos. Mediante el diálogo conseguimos dominar los retos en el camino hacia un mundo sostenible.

Sus ventajas

  • La huella de CO₂ se reduce considerablemente.
  • Aplicaciones preparadas para el futuro gracias al uso de la tecnología de conexión de equipos de origen biológico
  • El uso de materias primas renovables conserva recursos valiosos y finitos.
  • Fomentar el circuito de reciclaje de los plásticos utilizando material con contenido de residuos plásticos
  • El nivel de calidad probado también se mantiene gracias al uso de plásticos de origen biológico.
  • No es necesario renovar el diseño de las variantes de productos más sostenibles para lograr la misma especificación.

Solo aquellas empresas que persigan un modelo de negocio basado en la sostenibilidad tendrán éxito económico a largo plazo.

Torsten Janwlecke, Director de operaciones y presidente del Área de negocio Device Connectors
Torsten Janwlecke, director de operaciones y presidente del Área de negocio Device Connectors en Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, director de operaciones y presidente del Área de negocio Device Connectors en Phoenix Contact

Bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica de plásticos de origen biológico

Bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica de plásticos de origen biológico

Phoenix Contact se está centrando en un cambio gradual hacia una mayor sostenibilidad en sus productos. En la actualidad, la gama de productos de Phoenix Contact incluye cada vez más soluciones con un balance de CO₂ significativamente mejorado en comparación con sus series de productos de fabricación convencional, gracias a la optimización de los procesos y al uso de materiales más sostenibles. Por ejemplo, las primeras soluciones con sostenibilidad optimizada ya están disponibles en las categorías de producto bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica. Esto se consigue, por ejemplo, mediante el uso de plásticos de origen biológico desarrollados a partir de la planta de ricino.

Comprobación detallada del MKDS 3

En el vídeo, el jefe de producto Timur Uzunlar muestra el aspecto del plástico de origen biológico fabricado a partir de semillas de ricino, que se procesa en la borna para placa de circuito impreso MKDS 3.

Plástico con planta de ricino

Plantas de ricino para reducir la huella de CO₂

La base de los plásticos reductores de CO₂ es el aceite de ricino. Ecológicamente, este cultivo aporta algunas ventajas, ya que no entra en conflicto con el cultivo de alimentos o forraje. El ricino crece precisamente en zonas secas que no son aptas para otros tipos de agricultura y, por tanto, no suponen un consumo adicional de tierra. La fertilización o el riego no son necesarios. Gracias a este recurso sostenible, se pueden conseguir importantes ahorros de CO₂ en los componentes de plástico.

Dos manos con tierra, una planta y un producto Phoenix Contact

Un vistazo al equilibrio de productos

Para poder lograr una mayor sostenibilidad en toda la cartera de productos, hay que determinar su huella ecológica. En Phoenix Contact, esto se logra creando la denominada Huella medioambiental de producto (Product Environmental Footprint, PEF).

Una PEF, también conocida como evaluación del ciclo de vida o Life cycle assessment (LCA), es una recopilación y evaluación de los flujos de entrada y salida y los posibles impactos medioambientales, por ejemplo, las emisiones de CO₂ de un producto a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye el desarrollo, la adquisición de materiales, la producción, la distribución, el uso y las consideraciones relativas al final de la vida útil. Solo con estos conocimientos previos exactos pueden representarse mejoras significativas.

Tres ejemplos de la sostenibilidad en Phoenix Contact

En la SPS 2023 de Núremberg, la responsable de sostenibilidad, Lara Meyer, explica cómo Phoenix Contact apuesta por una mayor sostenibilidad: además de mejorar la logística mediante el uso de camiones eléctricos y la verificación de la huella medioambiental de nuestros productos en nuestro sitio web, esto también incluye la producción de los primeros productos de origen biológico a partir de semillas de ricino para reducir las emisiones de CO₂.

Primeros productos de origen biológico para la tecnología de conexión de equipos Nos hemos puesto manos a la obra para lograr un ahorro de CO₂ para un futuro mejor con productos de origen biológico. Para las familias de productos en cuestión, se muestra aquí un artículo de origen biológico a modo de ejemplo.

Cajas para electrónica de la serie ICS 20
Cajas para electrónica de la serie ICS 20
Borna para placa de circuito impreso MKDS 3
Borna para placa de circuito impreso MKDS 3
Conectores RJ45 (variante 6)
Conectores RJ45 (variante 6)
Muestras gratuitas
Pruebe productos de origen biológico

¿Le gustaría probar nuestras primeras bornas para placa de circuito impreso, conectores o cajas para electrónica de origen biológico? – Pida ahora su muestra personal gratuita y convénzase del valor añadido de las soluciones de Phoenix Contact.

Pedir muestras de origen biológico
Productos de origen biológico de Phoenix Contact a base de planta de ricino

Preguntas más frecuentes sobre los productos de origen biológico de Phoenix Contact

Símbolo de CO₂ con semillas de ricino
Símbolo de CO2 con semillas de ricino
Símbolo de CO₂ con semillas de ricino
Símbolo de CO₂ con semillas de ricino
Símbolo de CO₂ con semillas de ricino
Símbolo de CO₂ con semillas de ricino

Utilizamos plásticos fabricados con materias primas renovables. El resultado son productos que emiten mucho menos CO₂ al medio ambiente.

Símbolo de CO2 con semillas de ricino

Mediante el uso de plásticos de origen biológico, podemos reducir considerablemente las emisiones de CO₂ de nuestros artículos. En casos concretos, esto depende del producto en cuestión.

Símbolo de CO₂ con semillas de ricino

Sí. Los plásticos de origen biológico que utilizamos son termoplásticos de alta calidad. Garantizamos el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y relevantes para la homologación de la misma forma que con los plásticos producidos de forma convencional.

Símbolo de CO₂ con semillas de ricino

No. No todos los productos se han convertido aún al plástico de origen biológico. Más bien queremos identificar las necesidades y prioridades junto con nuestros clientes.

Símbolo de CO₂ con semillas de ricino

Los primeros artículos de origen biológico de las categorías bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica se encuentran en esta lista de productos.

Ir a nuestros primeros productos de origen biológico

Hablemos de un futuro más sostenible.

Queremos recorrer juntos el camino hacia un futuro más sostenible. Agradecemos sus opiniones, sugerencias o preguntas sobre nuestras actividades relacionadas con los productos de plástico de origen biológico.