Hacia un futuro sin plomo

Revisión de los procesos de producción para crear una cartera de productos más sostenible. Toda la industria metalúrgica y la industria eléctrica se enfrentan a la tarea de desarrollar productos que no contengan plomo ni otras sustancias peligrosas para el medio ambiente y la salud.
Hacia un futuro sin plomo

Tenemos que considerar toda nuestra cadena de valor desde la perspectiva de la sostenibilidad, eliminar las sustancias perjudiciales para el medio ambiente y la salud y encontrar alternativas.

Torsten Janwlecke, Presidente del área de negocio Device Connectors
Torsten Janwlecke, presidente del área de negocio Device Connectors de Phoenix Contact

Torsten Janwlecke, presidente del área de negocio Device Connectors de Phoenix Contact

Logotipo RoHS

Una cuestión de limpieza para aumentar la sostenibilidad

El plomo resulta perjudicial para los seres humanos y el medio ambiente. Para Phoenix Contact, prescindir del plomo en la medida de lo posible forma parte de una actuación sostenible. El objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida. Como empresa metalúrgica, en Phoenix Contact mantenemos un compromiso especial con el medio ambiente y la salud. En consecuencia, en una fase temprana ya comenzamos a desarrollar procesos que nos permitan fabricar productos electromecánicos sin plomo¹ con las mismas propiedades técnicas y la calidad habitual.

¹ La denominación "sin plomo" hace referencia al futuro valor límite del 0,1 por ciento de la directiva RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas) del Parlamento Europeo.

Un hombre sostiene el conector circular sin plomo M5-M58

Trabajo pionero para alcanzar la calidad habitual

Las propiedades técnicas del plomo hacen que prescindir de él genere retos completamente nuevos en la producción industrial. El plomo en las aleaciones de cobre, por ejemplo, hace que sean más fáciles de mecanizar y conformar en frío. El plomo también actúa como un eficaz lubricante. Si quiere prescindir de estas propiedades, se debe realizar el trabajo de base en la producción.
Phoenix Contact asumió la tarea de producir sin plomo antes que otras empresas. La reconversión se considera uno de los proyectos más importantes de la industria metalúrgica de los últimos 50 años. Los ingenieros de Phoenix Contact han realizado sin duda un trabajo pionero en este largo y difícil proceso.

Conectores circulares sin plomo M5-M58

Nuevos retos técnicos

La transición a los procesos de producción sin plomo es un reto especial para todos los fabricantes de piezas electrónicas. Se asocia a conversiones complejas y a altas inversiones y, en última instancia, también afecta a las cadenas de suministro internacionales.
Esto queda patente en particular en el ejemplo de los contactos crimpados. Las aleaciones utilizadas deben, por un lado, conducir bien la corriente y, por otro, tener unas propiedades adecuadas de mecanizado y conformación en frío. Este equilibrio se convirtió en una auténtica disciplina reina para los desarrolladores de productos. También requería una estrecha colaboración con los proveedores, los laboratorios tecnológicos y la producción en serie.

Conectores M17

Impulso mediante el uso anticipado de productos sin plomo

Usted decide: la ausencia de plomo ofrece ventajas. En Phoenix Contact, creemos que hacer que nuestra cadena de valor sea lo más sostenible posible es una clara responsabilidad empresarial. El compromiso merece la pena: por el medio ambiente, la salud y un futuro que merezca la pena vivir.

Preguntas frecuentes sobre productos sin plomo y la directiva RoHS

Dados con un signo de interrogación
Dados con un signo de interrogación
Dados con un signo de interrogación
Dados con un signo de interrogación
Dados con un signo de interrogación
Dados con un signo de interrogación

A menudo, se equiparan la conformidad con la directiva RoHS y la ausencia de plomo. Hay una diferencia esencial: las piezas que cumplen con la directiva RoHS son las que se ajustan a los valores límite establecidos en la directiva RoHS del Parlamento Europeo.

En el caso del plomo, el valor límite de la directiva es del 0,1 %. El valor límite vigente en la actualidad debido a la excepción 6c es del 4 %. La denominación "sin plomo" ya hace referencia al futuro valor límite del 0,1 %.

Dados con un signo de interrogación

Todos los artículos sin plomo de Phoenix Contact se muestran en un listado seleccionando el filtro "según RoHS 6c (Pb < 0,1 %)" y se pueden encontrar en la lista de productos enlazada a continuación.

Ir a la lista de productos
Dados con un signo de interrogación

Todos nuestros artículos sin plomo y conformes con la directiva RoHS se someten a pruebas exhaustivas de sus características eléctricas.

Dados con un signo de interrogación

La información oficial de la Comisión Europea puede consultarse en el siguiente enlace.

Más información
Dados con un signo de interrogación

El uso de plomo en el proceso de producción resulta problemático porque el plomo es tóxico. Se acumula en los organismos a lo largo de la cadena alimentaria casi sin poder degradarse. También se emite parcialmente a la naturaleza desde los vertederos, se degrada poco y, por tanto, se acumula en el ciclo natural.