Sostenibilidad y eficiencia – Instalaciones de producción tipo Brownfield
Totalmente digitalizadas y seguras, con un ahorro de tiempo del 60 % en ingeniería e implementación.
El Serum Institute of India de Pune es uno de los mayores fabricantes de vacunas del mundo. Cada año se producen allí unos 1500 millones de dosis de vacunas, que se venden en todo el mundo.
Fue fundado en 1966 por el Dr. Cyrus Poonawalla con el objetivo de producir preparados inmunobiológicos para salvar vidas, ya que hasta entonces escaseaban en la India y se importaban a precios elevados.
Reto
Digitalización y mejora de la sostenibilidad
La sostenibilidad y la digitalización en instalaciones de producción tipo Brownfield son esenciales. El objetivo es optimizar el consumo en las fábricas y reducir la huella de CO2 de las instalaciones existentes o de nueva construcción. Junto a los retos, la digitalización también ofrece oportunidades para aumentar la eficiencia y la competitividad. La digitalización es la clave de la producción sostenible basada en datos. Estos datos se recogen y analizan. De este modo, se maximiza la transparencia sobre el consumo y los procesos. Esta información puede utilizarse para desarrollar medidas que minimicen el consumo y optimicen los procesos.
En el primer paso se registran, almacenan y visualizan más de 300 máquinas y procesos para conectarlos al sistema SCADA. De esta forma, se conservan los datos. Los retos del proyecto eran la variedad de protocolos de comunicación y la conexión de OT con IT. La Data Collection Box se utilizó para recopilar los datos necesarios de las instalaciones existentes sin arriesgar las certificaciones ni las operaciones en curso.
Solución
El carácter abierto de la PLCnext Technology facilita la conexión segura entre OT e IT y el funcionamiento de diversas interfaces. Ahora no solo podemos producir de forma más eficiente y, por tanto, más sostenible, sino que también podemos proteger nuestra IP.
Para poder cumplir los suministros de vacunas prometidos y evitar tiempos de parada costosos y que consumen muchos recursos, es importante evitar a toda costa fallos de la instalación. La transparencia del proceso y la detección de anomalías ayudan a reconocer y eliminar defectos incipientes, por ejemplo, por la fatiga del material, antes incluso de que se produzcan.
La total transparencia de los procesos y el consumo también es clave para lograr una mayor sostenibilidad, ya que ahora la empresa tiene una mejor visión general de la eficiencia de los recursos gracias a la transparencia de los datos y, por lo tanto, puede hacer optimizaciones en términos de balance de sostenibilidad.
Esto garantiza una calidad constante, una alta eficacia de los procesos y la conservación de valiosos recursos.
Además de la captación de datos y su procesamiento, logramos impresionar con nuestros amplios conocimientos especializados en ciberseguridad y la certificación conforme a la norma IEC 62443. Aquí, en el Serum Institute of India, hemos alcanzado un nivel de seguridad 2, que era sumamente importante para la empresa farmacéutica, por ejemplo, a la hora de evitar el acceso no autorizado a las fórmulas y los procesos de fabricación de las vacunas.
Sus ventajas
Aumento de la productividad: recopilación, almacenamiento y visualización de datos de proceso
Optimización mediante el uso de inteligencia artificial y Machine Learning
Mejora de la sostenibilidad con la ayuda de la transparencia de datos
Ciberseguridad de 360° según IEC 62443
Reducción del tiempo de ingeniería en un 60 % gracias a la solución preconfigurada Data Collection Box
Intercambio de datos ilimitado gracias a interfaces abiertas
El carácter abierto de nuestra PLCnext Technology supuso una gran ventaja en este proyecto, ya que permitía utilizar numerosas interfaces. Esto no habría sido posible con un sistema propio. Como interfaz abierta y escalable, la plataforma IIoT unifica datos muy diferentes. Permite una conversión para su uso en el sistema SCADA ya existente del cliente y conecta así el ámbito de OT con el de IT. Además de la captación de datos y el procesamiento, logramos impresionar con nuestros amplios conocimientos especializados en ciberseguridad y la certificación conforme a la norma IEC 62443, alcanzando un nivel de seguridad 2 en el Serum Institute of India.