The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Concepto de iluminación energéticamente eficiente para el túnel de NorthConnex La galardonada Iluminación del túnel aumenta la seguridad y la eficiencia energética con escenarios de iluminación inteligentes.

Túnel de NorthConnex, Australia

Perfil del cliente


Túnel de NorthConnex

Operador de autopistas Transurban Limited

  • El túnel transitado más profundo de Australia, que penetra hasta 90 m bajo la tierra.
  • El túnel bitubo de 9 km de longitud alivia las carreteras más congestionadas del norte de Sídney.
  • Cada día, unos 37 000 vehículos transitan por la estructura, que cuenta con dos tubos, cada uno con dos carriles y un carril de emergencia.

Reto


Entrada y salida del túnel iluminada

Condiciones de iluminación fluctuantes

Los operadores, los planificadores y las empresas instaladoras de instalaciones de tecnología de iluminación deben iluminar los túneles de manera uniforme según CIE88 y controlar la intensidad de la iluminación en función de la situación. El volumen de tráfico y las posibles situaciones de emergencia influyen en el nivel correcto de iluminación. Para contrarrestar los riesgos de accidente, sobre todo al entrar en el túnel, se precisa una adaptación sensible de las condiciones de luz a la creciente oscuridad.

Solución


Sala de control del túnel

Sistema de control y monitorización de la iluminación del túnel

Para lograr la máxima seguridad en el túnel de NorthConnex, se precisa un concepto de iluminación innovador. Ha sido diseñado para ayudar al ojo del conductor a adaptarse a las condiciones lumínicas más oscuras.

En cuanto a la demanda de energía, el sistema de iluminación, como mayor consumidor del túnel, ofrece un elevado potencial de ahorro. Aquí también entra en juego la aplicación, que regula el valor de atenuación de cada luminaria en función de las necesidades.

Junto con el especialista en iluminación Schréder y el integrador de sistema Betacom, Phoenix Contact, como experto en tecnología de automatización y conexión, implementó en NorthConnex una solución de iluminación inteligente.

Siluetas de bosques a contraluz y cielos estrellados en el túnel de NorthConnex
Iluminación del túnel con conectores y confeccionados con cable QPD
Puesta en servicio de la Iluminación del túnel de NorthConnex
Siluetas de bosques a contraluz y cielos estrellados en el túnel de NorthConnex

Phoenix Contact, junto con Schréder, ha desarrollado una solución que produce una intensidad luminosa constante durante toda la vida útil de la instalación. Se integraron los intervalos de limpieza de las luminarias del túnel, así como las pérdidas derivadas del deterioro de los LED.

Los factores de influencia mencionados anteriormente generan varios miles de parámetros que se introducen en el sistema de control y se ponen a disposición del integrador de sistema de forma predefinida.

Iluminación del túnel con conectores y confeccionados con cable QPD

Paralelamente a los trabajos preparatorios, se enviaron a la obra 110 t de cables de alimentación y líneas de bus preconfeccionados. Cada cable se ha cortado previamente a medida, se ha dotado de los conectores macho necesarios y se ha rotulado.

Gracias al uso consecuente del sistema de instalación QPD con la probada tecnología de conexión rápida QUICKON, todos los componentes pudieron instalarse en poco tiempo y sin herramientas.

Puesta en servicio de la Iluminación del túnel de NorthConnex

La conexión también contribuye a facilitar la puesta en servicio. El modo de configuración del sistema de control detecta directamente cualquier dispositivo defectuoso o mal conectado durante la instalación.

En cuanto la caja de controladores inicia la comunicación con el sistema de control, se pone en marcha de manera autónoma. En este contexto, atraviesa una secuencia en la que las luminarias LED cambian de oscuro a claro varias veces. Así, los instaladores reciben información directa sobre su trabajo.

Contacto

Persona de contacto Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Estaré encantado de ayudarle a elaborar conceptos de iluminación inteligente.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.

Conclusión


Aprobación en el túnel

Eficiencia energética, ahorro de costes y seguridad

En general, la integración del sistema de control en la red principal del túnel resultó sencilla. La puesta en servicio estuvo respaldada no solo por los empleados de la filial local, sino también por expertos técnicos de Schréder y Phoenix Contact de Bélgica y Alemania. Todo fue posible gracias al acceso remoto a través de un router opcional, a pesar de las restricciones de viaje provocadas por la pandemia.

Además de los bajos costes de instalación de la tecnología de conexión, la solución de iluminación se caracteriza por su alta eficiencia energética y, por tanto, por unos costes de funcionamiento más bajos. Y no olvidemos el alto nivel de seguridad en el túnel de NorthConnex gracias a la iluminación fiable de los tubos del túnel en función de la situación.