Empowering the All Electric Society
Die All Electric Society
Klimawandel und Energiewende stellen die Welt vor große Herausforderungen und komplexe Fragestellungen. Phoenix Contact hat die Antwort: Die All Electric Society, eine Welt, in der Energie aus erneuerbaren Ressourcen in ausreichendem Maße und bezahlbar zur Verfügung steht. In der nicht nur konsequent regenerative Energie erzeugt und genutzt wird, sondern zusätzlich der primäre Energiebedarf durch Effizienzmaßnahmen gesenkt wird und intelligente und vernetzte Systeme geschaffen werden. Lösungen und Technologien für die Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung sind dabei der Schlüssel. Sie werden benötigt, um die Sektorenkopplung zu realisieren, in der regenerativ erzeugte Energie bedarfsgerecht eingesetzt wird.
Alles, was wir für eine nachhaltige Zukunft brauchen, ist heute also schon da – die Energie der Sonne, die Kraft des Wassers und des Winds. Und die Technologien und das Know-how von Phoenix Contact. Wir müssen nur handeln. Gemeinsam. Nicht morgen. Nicht irgendwann. Jetzt.
7.000 m² begeisternde Technologie Besuchen Sie den All Electric Society Park
Wie schützt sich eigentlich ein Windrad vor Unwetter? Und kann man die Energie der Sonne anzapfen? Von Windbaum zu Solarpflaster, vom Generatorhaus zum Solartracker – im All Electric Society Park sind nur wenige Schritte nötig, um einen tiefen Einblick in die Nutzung, Verteilung und Speicherung von regenerativen Energien bekommen. Oder ein paar Klicks, denn der Park lässt sich auch virtuell besuchen.
Die Gleichstrominitiative DC wird alltagstauglich und erobert die Industrie
Gleichstrom ist überall. Regenerative Stromerzeugung produziert Gleichstrom. Batteriespeicher speichern Gleichstrom. Elektrofahrzeuge verbrauchen Gleichstrom. Die Rückgewinnung von Bewegungsenergie (Rekuperation) geschieht in Gleichstrom. Da Effizienz und Dekarbonisierung für Industrie und Handwerk immer wichtiger werden, bekommt die Technologie eine ganz neue Relevanz.
Phoenix Contact begreift das Thema ganzheitlich, entwickelt sichere Produkte für den Umgang, errichtet eigene Produktionsstätten mit Gleichstromnetzen und ist Teil von Allianzen für eine Vereinheitlichung von Technologien.
Der All Electric Society Blog
- Filter:
-
ErgebnistypAlle
-
Sektor
-
Befähiger der Sektorenkopplung
-
SortierungNeueste zuerst
18 Ergebnisse
Was geht? Die Sprache der Industrie
Podcast-Folge 22 – Industrie ohne Kommunikation? Von wegen – Maschinen haben mehr Gesprächsstoff als gedacht.
Was ist Lean Manufacturing?
Im Kern von Lean Manufacturing steht die Frage: Wie können wir mit den geringstmöglichen Ressourcen die größtmögliche Wertschöpfung erzielen?
Kein Safety ohne Security – Maschinen neu denken
Podcast-Folge 21 – Die neue Maschinenverordnung bringt zeitlichen Druck und Bürokratie. Phoenix Contact zeigt, wie Sicherheit trotzdem gelingt – mit Know-how und Produkten.
Was sind cyber-physische Systeme?
Cyber-physische Systeme (CPS) sind die technologische Grundlage, die es ermöglicht, die physische Welt mit der virtuellen Welt der Informationstechnik nahtlos zu verbinden.
Was ist Elektrifizierung?
Elektrifizierung ermöglicht, Prozesse effizienter zu gestalten, Emissionen zu reduzieren und innovative Technologien voranzutreiben.
Vom Heizungskeller ins neuronale Netz
Podcast-Folge 20 – Phoenix Contact und das Fraunhofer-Institut in Lemgo bringen KI in den Gebäudebetrieb – mit Sprachmodellen, Daten und dem Know-how aus der Betriebstechnik.
Was ist Smart Manufacturing?
Smart Manufacturing zielt darauf ab, physische und digitale Welten miteinander zu verschmelzen, um eine vernetzte und selbstoptimierende Produktion zu ermöglichen.
Was sind Smart Grids?
Ein Smart Grid ist ein Stromnetz, das digitale Kommunikationstechnologien nutzt, um die Erzeugung, Verteilung und den Verbrauch von Elektrizität zu optimieren.
Strom verbrauchen und Geld sparen
In der All Electric Society Factory in Blomberg zeigt sich, wie Batteriespeicher und Gleichstromnetze gemeinsam eine neue Ära einläuten.
Was ist Energierückgewinnung?
Bei der Energierückgewinnung geht es darum, Energie, die normalerweise als Abwärme, Reibung oder kinetische Energie verloren geht, wieder nutzbar zu machen.
Was ist Gleichstrom?
Erfahren Sie, was Gleichstrom ist, wo er zum Einsatz kommt und welche Rolle er in der Zukunft unserer Energieversorgung spielen wird.
Wandler mit Wirkung
Podcast-Folge 18 – Sie gelten als ein Schlüsselelement der Energiewende: Brennstoffzellen erzeugen elektrischen Strom effizient, emissionsfrei und dezentral – sogar im Outback.
All Electric Society Factory
Die All Electric Society Factory von Phoenix Contact kann energiepositiv produziert, dank ausgeklügeltem Gleichstromnetz. Ein Blick hinter die Kulissen verrät, wie es funktioniert.
Atmen mit dem Netz
Podcast-Folge 17 – Sie machen grüne Energie jederzeit verfügbar, halten Stromnetze stabil und sparen Energiekosten: Batteriespeicher.
Was ist Predictive Maintenance?
Predictive Maintenance ist eine Methode, die mithilfe von Technologien der Industrie 4.0 den Zustand von Maschinen überwacht und potenzielle Ausfälle voraussagt.
Gleichstrom mit Leidenschaft
Lokale Gleichstromnetze können bis zu 20 Prozent Energie einsparen, machen den erzeugten Strom direkt speicherbar und senken die nötige Menge an Ressource für ihre Errichtung.
Was ist die Asset Administration Shell?
Die Asset Administration Shell (AAS) ist ein digitales Abbild eines
physischen Assets und bildet einen integralen Bestandteil der Industrie
4.0-Standards.
Was ist die Industrie 4.0?
Industrie 4.0 steht für die digitale Transformation der Industrie. Lernen Sie, wie IoT, KI und Big Data die Fertigung optimieren und Flexibilität erhöhen.
Die All Electric Society Alliance
Damit das Zukunftsbild der All Electric Society Wirklichkeit wird, müssen Akteure aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Industrie zusammenwirken. Um die enormen Chancen einer ressourcenschonenden Energiewende in den Sektoren Industrie, Energie, Infrastruktur und Mobilität sinnvoll zu nutzen, geht Phoenix Contact aktiv den Schulterschluss mit anderen Akteuren ein: Mit der All Electric Society Alliance möchten wir gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum All Electric Society der Westsächsischen Hochschule Zwickau und weiteren Innovatoren der Transformation Kräfte bündeln, um mit Know-how, Produkten und Lösungen das Zukunftsbild zu realisieren.