Trusted Wireless 2.0

Abolir facilement et efficacement les grandes distances

Logo Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0 : technologie sans fil industrielle

La technologie sans fil Trusted Wireless 2.0 a été développée par Phoenix Contact tout spécialement pour l'utilisation dans le domaine industriel. Elle est particulièrement adaptée à une utilisation industrielle et se prête tout particulièrement à la redirection sans fil d'informations de capteurs/actionneurs ainsi qu'à l'envoi de faibles à moyennes quantité de données dans des installations étendues. Par visibilité dégagée, les distances de plusieurs centaines de mètres à quelques kilomètres entre deux abonnés radio disparaissent.

Trusted Wireless 2.0 comble ainsi la lacune qui existait entre WirelessHart, la technologie spécifique pour les réseaux de capteurs et Wireless LAN, la technologie très haute vitesse.

Pour une adaptation optimale à chaque exigence d'application, de nombreuses possibilités d'utilisation sont à votre disposition. La technologie est utilisée dans le système sans fil industriel Radioline de Phoenix Contact.

Propriétés

Trusted Wireless 2.0, utilise le principe dénommé FHSS (Principe de l'étalement de spectre par saut de fréquence). La technologie utilise ici jusqu'à 127 canaux sélectionnés dans le spectre complet de la bande de fréquence, avec laquelle le saut s'effectue sur la base d'un modèle semi-aléatoire. D'où un accroissement de la robustesse de la communication.

Par ailleurs, Trusted Wireless 2.0 réalise une très bonne gestion de la coexistence de différents systèmes sans fil. Grâce à l'utilisation de différentes bandes RF (Radio-Fréquence); il est possible d'exploiter sans problème plusieurs systèmes Trusted Wireless 2.0 en parallèle. Il existe également la possibilité de masquer certains canaux (Black Listing), pour pouvoir, par exemple, exploiter en parallèle des systèmes WLAN, sans limitations de performance.

Avec une technologie propriétaire telle que Trusted Wireless 2.0, le protocole n'est pas accessible publiquement, et permet, fondamentalement, une protection remarquable de la technologie contre des attaques. Par ailleurs, d'autres mécanismes de sécurité ont été implémentés : le cryptage 128 bits de données veille à ce que des paquets de données qui seraient écoutés ne puissent pas être compris. La vérification d'intégrité vérifie l'authenticité de l'émetteur et rejette les notifications modifiées.

Si les ondes radio sont émises à travers des cloisons ou d'autres obstacles, ceux-ci affaiblissent le signal. Plus la fréquence est élevée, plus l'atténuation est importante, c'est-à-dire que le signal 2,4 GHz est affaibli de manière plus forte qu'un signal 868 MHz ou 900 MHz.

En raison de la puissance d'émission plus élevée dans la bande 868/900 MHz, il est véritablement possible d'atteindre de plus grandes distances qu'avec une bande 2,4 GHz. Dans la bande 2,4 GHz, la durée de transmission est plus courte et le débit de données est supérieur par rapport à la bande 868 MHz ou 900 MHz. D'une part, un nombre plus important de fréquences est disponible dans la bande 2,4 GHz et d'autre part des taux supérieurs de transmission de données par air sont possibles. Par ailleurs, la bande 2,4 GHz n'impose pas le respect d'une durée d'utilisation (Duty Cycle) soumise à une réglementation juridique, comme c'est le cas pour la bande 868 MHz.

Le système sans fil Radioline de Phoenix Contact comprend des modules sans fil dédiés aux bandes 868 MHz (Europe, Afrique du Sud), 900 MHz (Amérique du Nord, du Sud) ainsi que 2,4 GHz (monde entier).

Gestion de réseau décentralisée

Gestion de réseau décentralisée dans la zone Parent-Child  

Gestion de réseau décentralisée dans la zone Parent-Child

Les technologies telles que WirelessHart ou Zigbee ont une approche centralisée de la gestion de réseaux. Cela signifie que tous les messages se déplacent via un maître central et peuvent ainsi produire une énorme circulation dans le réseau radio.

En revanche, Trusted Wireless 2.0. se positionne sur une gestion de réseau décentralisée. Pour cela, des zones Parent-Child sont constituées dans le réseau sans fil, dans lequel un module radio superviseur est désigné comme Parent et les modules qui y sont raccordés sont désignés comme Child.

L'ensemble de la gestion de réseau se déroule à l'intérieur de la zone Parent-Child et n'a pas besoin d'être effectué via le maître central. D'où une réduction de la circulation des messages dans tout le réseau et une accélération de l'échange des données.

Flexibilité au niveau des capacités d'adaptation

Trusted Wireless 2.0 permet également de régler le taux de transfert de l'interface radio et d'augmenter la sensibilité du récepteur. En cas de faible taux de transfert, il faut compenser une distance beaucoup plus grande qu'en cas de taux de transfert élevé. L'utilisateur peut également procéder à un ajustement en fonction de l'application et de la portée requise.

Le système sans fil Radioline de Phoenix Contact permet de mettre en oeuvre de manière aisée et flexible des liaisons point à point, des réseaux en étoile ou des réseaux maillés et transmet aussi bien des données E/S que des données série. Il est également possible de relier les modules E/S avec Radioline directement à la commande, via un protocole Modbus et des interfaces RS-232 et RS-485.

Exemples d'application

Trusted Wireless 2.0 et/ou le système sans fil Radioline sont conçus spécialement pour la transmission de données de commande série ou de signaux E/S analogiques ou numériques dans le secteur industriel. Cette combinaison convient tout particulièrement pour une utilisation dans des installations et des réseaux étendus, par exemple dans le domaine du traitement de l'eau et de l'assainissement ou dans la technique des processus et des procédés.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer