K+S presenta un sistema de rotulación para centrales eléctricas En una planta de potasa con una central eléctrica propia, K+S ha implantado el sistema de rotulación KKS – con los conocimientos especializados de sistema de Gabo IDM y las etiquetas de marcado de Phoenix Contact. De esta forma, no solo se ha mejorado claramente la visión general de la instalación, sino que también se ha aumentado en gran medida la seguridad laboral y de los procesos.

Rotulación de la instalación en una máquina de la central eléctrica de la empresa

Perfil del cliente

K+S es una empresa internacional especializada en obtener y refinar materias primas minerales para su uso en la agricultura, la alimentación, la seguridad vial y la industria. Se va a implantar un nuevo sistema de marcado para una planta de potasa.

Aplicación

Considerando que las actividades mineras y la preparación de sal bruta requieren mucha energía, se incorpora una central eléctrica combinada de gas y vapor con una potencia térmica nominal de 116 MW. Hasta la introducción del sistema KKS la variedad de rotulaciones y documentación era muy grande. Son muchas las ventajas que ofrecen un marcado y una documentación completa y normalizada de todas las piezas de la instalación y los equipamientos basándose en un sistema de marcado KKS normalizado para centrales eléctricas. En primera instancia, el objetivo era aumentar la seguridad de servicio y mejorar la protección laboral.

Con el aumento de las empresas de instalaciones fue surgiendo a lo largo de las décadas un sistema mixto complejo. El marcado y la documentación de las instalaciones no eran homogéneas. La sustitución de un grupo o un conducto puede provocar daños importantes en las personas y las instalaciones. Además, el mantenimiento y la conservación debían ser más sencillos y mejorar la seguridad de las operaciones.

Christian Berghausen - K+S, Director operativo de la central eléctrica
Christian Berghausen (K+S) y Hans Karl Preuss (Gabo IDM)

Christian Berghausen de K+S (izquierda) y Hans Karl Preuss de Gabo IDM

Marcado de instalaciones de K+S

Solución

En los trabajos previos, Gabo IDM coordinó la adquisición de todos los documentos de la instalación y las estructuras de datos disponibles en el sistema de gestión de instalaciones de desarrollo propio AVIS. "Mediante un análisis real de la documentación técnica de la instalación existente se identificaron las normas y disposiciones que se iban a seguir“, explica el director general Hans Karl Preuss de Gabo IDM. "Se elaboraron las directivas necesarias, teniendo en cuenta la amplia conformidad a la que se aspiraba“. Todos los pasos del proceso se acordaron y aplicaron de forma sucesiva con Berghausen y su equipo.

Tras estos intensos preparativos, se digitalizaron todos los planos existentes. Los esquemas antiguos se introdujeron en el nuevo sistema de marcado conforme a KKS. Para diseñar la conversión del sistema antiguo al nuevo de forma transparente se empleó otra base de datos. Se crearon en total más de 4800 rótulos de marcado de instalaciones de Phoenix Contact. En este caso, se empleó el sistema de rotulación TOPMARK LASER, que, con un procedimiento láser especial, garantiza una buena legibilidad y una alta estabilidad.

Las etiquetas de rotulación creadas en las instalaciones de Phoenix Contact en Blomberg se completaron con las tintas adecuadas y se montaron en la planta con sujeciones. Además, en las tuberías de agua y gas se marcó detalladamente el medio y la dirección de flujo.

Con nuestro proyecto KKS logramos mejorar claramente la visión general de la instalación y aumentar en gran medida la seguridad de los procesos. Nuestras expectativas se han cumplido plenamente desde el punto de vista técnico y de tiempos.

Christian Berghausen - K+S, Director operativo de la central eléctrica

Productos


Kontakt (es)
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Foto de familia de MARKING SYSTEM

Obtenga más información sobre los sistemas de impresión

Obtenga más información sobre nuestras impresoras de la familia MARKING system. Con las diferentes tecnologías de marcado, le aseguramos que encontrará la solución adecuada para su aplicación. El menú de mando uniforme y fácil de usar permite un manejo intuitivo.