Renovación y modernización del suministro de energía del refugio Sarotlahütte

La tradición del país con beneficios para la sociedad.
Sarotlahütte en Austria

Objetivo del proyecto

Phoenix Contact Austria quería realizar un proyecto fiel a la tradición del país en el que se llamara la atención sobre los aspectos individuales de la dirección estratégica de la All Electric Society y se creara un beneficio para la sociedad. Para ello, se eligió la Sarotlahütte —un refugio de montaña gestionado por la organización sin ánimo de lucro Österreichischen Alpenvereins—, situado a 1611 metros de altitud en los Alpes de Vorarlberg. Tras un accidente provocado por una avalancha y la posterior reconstrucción, el restablecimiento inicial del suministro de energía resultó ser insuficiente.

Hitos

  • Reuniones internas y sesiones de brainstorming para generar ideas
  • Contacto con la Österreichischen Alpenverein
  • Colaboración con la FH Vorarlberg
  • Colaboración con los planificadores, instaladores eléctricos e integradores de sistemas

1611 m

es una altitud a la que solo se puede llegar a pie o en helicóptero

5 kW

de potencia con la nueva central microhidroeléctrica diseñada (antes era de 0,7 kW)

11,5 kWp

de potencia pico gracias a la instalación fotovoltaica recién instalada (con acumuladores de baterías de 58 kWh)

Sarotlahütte en Austria

Uso óptimo de la energía

Durante la modernización, gracias al apoyo de Phoenix Contact, se logró integrar completamente una pequeña central hidroeléctrica recién planificada que aumentó la potencia de 0,7 kW a unos 5 kW. También se integró una instalación fotovoltaica con una potencia máxima de 11,5 kWp y un acumulador de baterías de 58 kWh. Uno de los elementos cruciales consistía en vincular de forma inteligente el suministro de los dos mayores consumidores (acumulador de baterías para energía eléctrica y acumulador de agua caliente) de forma que la electricidad generada se aprovechara de la mejor manera posible y sin renunciar al confort. "La limitada energía disponible debe utilizarse de forma óptima y nunca debe desperdiciarse. En este sentido, el diseño de la generación de energía supuso un interesante reto, al igual que lo fue el uso óptimo de las dos fuentes de energía diferentes en paralelo", explica el ingeniero Gebhard Lorenz, de Technisches Büro Lorenz, responsable de la planificación eléctrica. En este caso, la gestión de consumo inteligente y flexible de Phoenix Contact presta valiosos servicios: por un lado, los excedentes de energía pueden aprovecharse en cualquier momento y, por otro, en caso de escasez de energía (por causas meteorológicas), la energía eléctrica se asigna eficazmente a los consumidores esenciales.

Dos compañeros con ordenadores portátiles delante del armario de control de la instalación fotovoltaica de Sarotlahütte

El router de mantenimiento remoto FL mGuard permitió establecer una conexión segura desde el valle hasta la cabaña. "Phoenix Contact ha prestado asistencia con los trabajos de programación para la conexión Modbus de los equipos de medición, la optimización energética, la visualización, la configuración del mantenimiento remoto, la representación gráfica de los datos energéticos en Proficloud.io y la selección de componentes, entre otras cosas", explica Michael Schuler, Sales Manager IMA y responsable del proyecto.

Image for sustainability development goal number 07
Energía asequible y limpia

Suministro de energía sostenible en plena naturaleza

Junto con los demás participantes en el proyecto, hemos demostrado que es posible conseguir un suministro de energía autosuficiente y sostenible. Coincide plenamente con nuestro objetivo de lograr la reducción de CO₂ a través de la tecnología, y no renunciando a ella.

Thomas Lutzky, Director general

Su contacto para este proyecto

Martin Reissig, Phoenix Contact Austria
Yvonne Steinhäusser
Phoenix Contact Austria

Esto también podría interesarle