EE. UU. utiliza la energía solar para el cambio climático
Objetivo del proyecto
Para reducir la dependencia de la red eléctrica, la filial estadounidense ha instalado una instalación fotovoltaica de 961 kW en el tejado. En horas punta, la instalación genera hasta el 30 % de la energía total necesaria.
Hitos
- Selección de una empresa de planificación y montaje para la instalación solar
- Realización y montaje de la instalación
Ahorro en costes de electricidad al año
Cubrir la demanda energética con energía solar
Dos sistemas más respetuosos con el clima
El proyecto solar es un paso más hacia la reducción de la huella de carbono de la filial estadounidense.El generador solar instalado en el tejado del centro logístico complementa el sistema combinado de calor, electricidad y refrigeración ya instalado, que genera el 50 % de la electricidad de las instalaciones estadounidenses. En los días soleados de primavera y otoño, los dos sistemas deberían generar electricidad suficiente para abastecer a toda la instalación. En las horas punta o en los días nublados se sigue necesitando electricidad adicional de la red.
Phoenix Contact USA trabajó con Gatter & Diehl Consulting Engineers y Terrasol Energies, Inc. para diseñar el generador solar instalado en el tejado. En la parte de monitorización del sistema se utilizan numerosos productos de Phoenix Contact.
Módulos fotovoltaicos hasta donde alcanza la vista: el generador solar consta de 2185 módulos fotovoltaicos de SunPower, que pueden generar hasta 961 kW. Una subvención de 250 000 dólares del Departamento de Protección Medioambiental de Pensilvania y otra de 270 000 dólares del fondo ACT 129 de PPL ayudaron a compensar la inversión de 1,8 millones de dólares en el generador solar.
Phoenix Contact USA está abriendo camino: aplicando cambios que benefician a la comunidad y a la empresa. La filial fue galardonada con el premio Pennsylvania Governor's Award for Environmental Excellence en abril de 2023. Es la cuarta vez que Phoenix Contact USA recibe este premio.
Para nosotros es prioritario reducir la huella ecológica de Phoenix Contact a largo plazo. La sostenibilidad y las energías renovables están en el centro de la visión de Phoenix Contact de una sociedad totalmente eléctrica: la All Electric Society.
Su contacto para este proyecto
Esto también podría interesarle
Francia crea soluciones de movilidad con bajas emisiones para el futuro
Los empleados utilizan las bicicletas y un vehículo eléctrico para reducir su huella de carbono.
Monitorización, protección y restauración de la biodiversidad en Italia
Creación de un oasis de biodiversidad junto con 3Bee.
Reducción del consumo de energía en un túnel holandés
La filial cumple las especificaciones gubernamentales de reducción del consumo de energía.