China crea conexiones para una mayor sostenibilidad
Objetivo del proyecto
Con el "AES Youth Freecycle", la filial china ha puesto en marcha un evento cuyo objetivo es compartir con los demás los objetos que no se utilizan. Lo más destacado en mayo fueron las cajas sorpresa y la interacción por voz.
Hitos
- Sensibilizar sobre los objetos de la vida cotidiana que no se utilizan
- Acto del Día de la Juventud (4 de mayo)
jóvenes participantes
Reforzar los valores interpersonales y materiales
Transmitir amor y sostenibilidad: con motivo del Día de la Juventud, el 4 de mayo, Phoenix Contact China puso en marcha el primer "AES Youth Freecycle" por el bien común. Los artículos no utilizados encontraron nuevos dueños.
A medida que mejora su nivel de vida, muchas personas acumulan posesiones a lo largo de los años que, si no se utilizan, suponen un considerable despilfarro de recursos. Para darles un nuevo valor, Phoenix Contact China hace un llamamiento para donar estos artículos en desuso. A continuación, se transmiten a los nuevos propietarios mediante el concepto de caja sorpresa.
Crear conexiones que vayan más allá de los objetos compartidos
Barreras de entrada bajas y un alto nivel de participación: más de 1000 personas participaron en el acto de mayo. Artículos como juguetes infantiles, enseres domésticos, libros y publicaciones, así como objetos de artesanía, han emprendido nuevas aventuras. A coste cero, sin emisiones y con un efecto duradero. Además del valor de los artículos, donantes y receptores tuvieron la oportunidad de crear una conexión personal: el intercambio sobre los artículos donados, el efecto de fascinación al abrir las cajas sorpresa y, en definitiva, la voluntad de hacer el bien provocaron un gran efecto multiplicador. Una conexión entre los individuos, la comunidad e incluso el planeta.
Todos los "AES Youth" siguen difundiendo el poder de la sostenibilidad, traduciendo la buena voluntad en acciones concretas y haciendo visible la sostenibilidad. Ya se está planeando la continuación del acto.
¡Es genial ser un "AES Youth"! Detrás del intercambio de objetos en desuso se esconde no solo la fascinación de abrir cajas sorpresa, sino también la visualización de la sostenibilidad.
Su contacto para este proyecto
Esto también podría interesarle
Francia crea soluciones de movilidad con bajas emisiones para el futuro
Los empleados utilizan las bicicletas y un vehículo eléctrico para reducir su huella de carbono.
Monitorización, protección y restauración de la biodiversidad en Italia
Creación de un oasis de biodiversidad junto con 3Bee.
Reducción del consumo de energía en un túnel holandés
La filial cumple las especificaciones gubernamentales de reducción del consumo de energía.