The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Protección contra sobretensiones para instalaciones de telecomunicación

En caso de preguntas sobre la protección de instalaciones de telecomunicación en la red fija y de radiotelefonía móvil, póngase directamente en contacto con nuestro experto Marcus Denker a través de este formulario de contacto.


Instalación de telecomunicaciones con el telón de fondo de la ciudad

Aumento de la disponibilidad

Una medida importante para aumentar la disponibilidad consiste en garantizar el suministro de energía. Un fallo en la fuente de alimentación por eventos transitorios se puede evitar de manera efectiva mediante el uso consecuente de dispositivos de protección contra sobretensiones y rayos. Por eso, la protección contra sobretensiones es ahora obligatoria en muchos países.

Especialmente en el ámbito de las infraestructuras críticas, como la tecnología de telecomunicación, es absolutamente necesario el uso de la protección contra rayos y sobretensiones para aumentar la disponibilidad. No obstante, este tipo de protección contra rayos y sobretensiones también debe tenerse en cuenta para cualquier edificio residencial y funcional en entornos privados, comerciales o industriales.

Protección contra sobretensiones de instalaciones de telecomunicación

En un centro de datos se procesa gran cantidad de información de distintos elementos de red y ubicaciones. Por un lado, son datos de estaciones de radiotelefonía móvil, pero también se trata de información de nodos de redes fijas que garantizan, además de la comunicación oral, la comunicación escrita. Un fallo en un centro informático de un proveedor de telecomunicaciones, puede tener grandes consecuencias. Si se produce un fallo, seguramente afectará a numerosos clientes.

¿Cuáles son los retos para Telefónica?

La nueva generación de radiotelefonía móvil 5G traerá consigo aplicaciones totalmente nuevas en el ámbito del Internet de las cosas y la digitalización. Incluso actualmente, observamos aplicaciones muy concretas en el ámbito de la conducción conectada en red y del entorno industrial. Las exigencias a las que se enfrentan nuestras redes de comunicación son muchas, pero sobre todo se precisa una gran fiabilidad.

Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site
Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Además de la estructura redundante en la fuente de alimentación, también se han implementado medidas adecuadas de protección contra rayos y sobretensiones en todas las unidades relevantes de la fuente de alimentación. Esto ayuda a superar el reto planteado anteriormente y garantiza la disponibilidad de la red fija y de radiotelefonía móvil.

A continuación, estudiaremos con más detalle la instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones y rayos en emplazamientos sensibles.

Alimentación con la protección contra sobretensiones y las barras colectoras instaladas

Dispositivo de protección contra sobretensiones en la alimentación y monitorización con ImpulseCheck

Alimentación

En el punto de transferencia de la empresa suministradora de energía al centro de datos, un descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 ofrece la protección necesaria. La capacidad de derivación de esta clase de equipos permite manejar y derivar a tierra de forma segura incluso corrientes de rayo de hasta 100 kA. Como la protección de la alimentación resulta esencial, el dispositivo de protección contra sobretensiones se supervisa además con un ImpulseCheck. El sistema de asistencia para la protección contra sobretensiones ImpulseCheck detecta posibles daños en el dispositivo de protección contra sobretensiones e indica el estado de los módulos de protección a la sala de control.

Alimentación principal con descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial y con monitorización

Alimentación principal en el centro de datos: protección contra rayos y sobretensiones con descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial

Alimentación principal

La alimentación principal es el punto de encuentro de los cables de la alimentación y del suministro de corriente de emergencia. Dado que en esta parte de la instalación también se pueden esperar altas corrientes de rayo y sobretensiones, se utiliza una combinación de equipos compacta (descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial) compuesta por descargador de corriente de rayos y protección contra sobretensiones. Para supervisar el estado del dispositivo de protección contra sobretensiones en este punto sensible, se emplea también ImpulseCheck.

Armario de control con bornas para carril y dispositivo de protección contra sobretensiones instalado

Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 para proteger la alimentación de corriente de emergencia frente a sobretensiones

Alimentación de corriente de emergencia

Si, contra todo pronóstico, se produce un fallo en la alimentación principal, se activa la alimentación de emergencia. Un acumulador de baterías de gran tamaño actúa de puente hasta que el generador diésel instalado de forma fija esté listo para utilizarse. Esto se realiza de forma totalmente automática. Como cabe esperar, esta alimentación redundante está protegida frente a sobretensiones.

En esta aplicación especial, se descarta la posibilidad de acoplamiento directo de la corriente de rayo en los componentes del generador, si bien las corrientes de rayo parciales en esta zona son probables. Incluso la conmutación del funcionamiento normal al de corriente de emergencia provoca riesgo de acoplamientos de sobretensión. Para minimizar este riesgo, se emplea un dispositivo de protección contra sobretensiones del tipo 1+2.

Sala iluminada con varios armarios para servidores

El núcleo de cualquier centro de datos – la sala de servidores

Sala de servidores

El área más importante de cualquier centro de datos es la sala de servidores. Un fallo en el servidor implica un fallo en la red de notificación remota. Dado que la comunicación tanto de las redes fijas como de radiotelefonía móvil se gestiona a través de estos servidores, la protección contra sobretensiones es esencial en este caso.

Normalmente, los servidores funcionan con una tensión continua de 48 V. La protección de los cables de alimentación en las salas de servidores se realiza con la protección contra sobretensiones de tipo 2.

Armarios de climatización grandes para refrigerar las salas de servidores

La climatización es una de las áreas sensibles de un centro de datos

Climatización

Otro componente importante en el centro de datos es la climatización. Un fallo en el equipo de climatización provocaría un aumento desmesurado de la temperatura en las salas de servidores. La consecuencia sería que se apague el servidor o, en el peor de los casos, el fallo de algunos racks de servidor por el sobrecalentamiento. Los fallos por sobretensiones se evitan aquí con la protección contra sobretensiones de tipo 2. Los módulos de protección del tipo 2 conducen las sobretensiones hasta una capacidad de derivación máxima de 40 kA. El nivel de protección de los dispositivos de protección contra sobretensiones es de máximo 1,5 kV. En función de la estructura de la fuente de alimentación del sistema de control climático se emplean productos de entre una y tres fases.

Conclusión

Las infraestructuras críticas hacen generalmente referencia a aquellas instalaciones o sistemas que son muy importantes para garantizar el funcionamiento económico, social o de la sociedad. Un fallo o una avería en uno de estos ámbitos tiene consecuencias importantes en el bienestar de las personas.
Los ejemplos aquí mostrados hacen referencia a la protección de un centro de datos de Telefónica Deutschland. Para garantizar la disponibilidad de los servicios ofertados de la red fija y la radiotelefonía móvil, el ejemplo seleccionado demuestra también que se deben tener en cuenta muchos sistemas distintos.