The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Mantenimiento preventivo con protección contra sobretensiones

En caso de preguntas sobre la protección de instalaciones de telecomunicación en la red fija y de radiotelefonía móvil, póngase directamente en contacto con nuestro experto Marcus Denker a través de este formulario de contacto.


Mantenimiento preventivo

Mantenimiento preventivo

A Telefónica Deutschland GmbH & OHG no le basta con emplear solamente la protección contra sobretensiones y contra rayos. Con la supervisión en tiempo real de los módulos de protección y de la instalación, se ha dado un paso hacia el objetivo de aumentar la disponibilidad de la planta.

El sistema de asistencia para la protección contra sobretensiones – ImpulseCheck

Ahora, se incluye de serie una ventana de estado en los dispositivos de protección contra sobretensiones y rayos para la zona de protección de la red. Sin embargo, con una simple indicación no puede determinarse la carga real de cada modo de protección. En el peor de los casos, la indicación muestra hoy el color verde y cambia a rojo (defectuoso) tras la siguiente sobretensión. En ese caso, es imprescindible sustituir la protección enchufable, porque dejará de haber protección y la instalación se verá directamente afectada en caso de una nueva sobretensión.
ImpulseCheck mide los eventos transitorios en las líneas con corriente. Los resultados de medición se transmiten a la Proficloud de Phoenix Contact, donde se analizan y se interpretan. ImpulseCheck vuelve a acceder a los resultados de Proficloud y puede transferirlos al equipo de supervisión correspondiente como, por ejemplo, a la tecnología de control de edificios. De esta forma, se puede ver en cualquier momento el estado actual de los SPD instalados. Se detectan los daños previos y el "estado de salud" se muestra en la nube o en el equipo mediante una señal amarilla. El color amarillo indica que se ha alcanzado la capacidad de derivación prescrita en los estándares de SPD. El módulo de protección sigue funcionando, aunque se recomienda sustituirlo.

Además de la supervisión de los módulos de protección, ImpulseCheck ofrece también una visión de la instalación. Sobre la base de las interferencias electromagnéticas, que se miden con sensores en las líneas conductoras de corriente, se pueden extraer conclusiones sobre el estado de la instalación.

Protección contra sobretensiones con equipo de medición ImpulseCheck conectado

ImpulseCheck con sensores en las líneas con corriente

¿Cuál es la ventaja para Telefónica?

La protección contra sobretensiones está instalada en todas las ubicaciones de Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG. Además, los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) se supervisan con ImpulseCheck en las zonas sensibles, que resultan necesarias para un funcionamiento fiable. Los datos recopilados de todos los ImpulseCheck instalados se envían mediante Modbus/TCP a la tecnología de control de edificios del centro de datos.

También podemos integrar ImpulseCheck en nuestros sistemas existentes, lo que nos permite recopilar datos de toda la tecnología y evaluarlos y supervisarlos a largo plazo. Además, con el enfoque basado en la nube, aprovechamos los nuevos avances que Phoenix Contact está realizando en este ámbito.

Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site
Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Por un lado, el sistema de asistencia detecta la carga de los módulos de protección y permite así planificar mejor las tareas de servicio. Por otro, se pueden ver las anomalías de la instalación y corregirlas antes de que se produzca un fallo.

Inversión de cara al futuro

Independientemente del 'ámbito de aplicación de ImpulseCheck en el contexto de la alta disponibilidad', se está llevando a cabo otro proyecto en una ubicación de radiotelefonía móvil tradicional. Mediante el uso de ImpulseCheck, esperamos obtener más datos sobre el impacto de los rayos en una antena de radiotelefonía móvil de 60 metros de altura. ¿Con qué frecuencia se produce este tipo de evento? ¿Cómo se realiza la distribución de corriente en el sistema? Este es el motivo por el que no solo utilizamos ImpulseCheck en el ámbito de la alta disponibilidad, sino también en el entorno de radiotelefonía móvil tradicional.

Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site
Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Antena de radiotelefonía móvil con logotipo de O2

Antena de radiotelefonía móvil de Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG

A causa de su altura y estructura metálica, las antenas de radiotelefonía móvil son especialmente sensibles a las perturbaciones atmosféricas, p. ej. a la caída de rayos. Por lo tanto, en determinadas ubicaciones de radiotelefonía móvil, además de la protección del suministro para garantizar el funcionamiento, también se conectan a los sensores de ImpulseCheck los componentes de las torres de antenas.

El objetivo de estas mediciones es conocer la distribución de las corrientes de rayo en las antenas de radiotelefonía móvil. Los datos obtenidos pueden utilizarse para crear conceptos de protección aún mejores para las instalaciones de radiotelefonía móvil.