The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Rendimiento óptimo del parque solar de Falkenberg El rastreo de los seguidores fotovoltaicos garantiza un funcionamiento fiable de la instalación.

Parque de seguimiento de Falkenberg

Perfil del cliente


El director general Josef Ecker conversa con un empleado de Phoenix Contact

Cada seguidor fotovoltaico tiene una potencia de 35 kW

La empresa Elektro Ecker GmbH Co. KG con sede en Landshut erigió en 2017 un parque de seguimiento en un antiguo emplazamiento militar, que gestiona desde entonces. En los búnkeres, que antiguamente servían para almacenar municiones, se alojan ahora 22 seguidores fotovoltaicos. La potencia total instalada del parque es de 770 kW.

Reto


Sistema de control de servidor en el armario de control central

Los 22 sistemas de control del cliente en los seguidores se controlan a través del sistema de control de servidor

Cada seguidor cuenta con 143 paneles solares con una potencia nominal de 245 W cada uno, alineados biaxialmente según la posición del sol. En total, un seguidor fotovoltaico alcanza un peso de 55 t y una potencia de 35 kW.

Inicialmente, el rastreo de los seguidores individuales se controlaba con miniordenadores no industriales Raspberry Pi. No obstante, se constató rápidamente que el funcionamiento de esta solución no era fiable. Llegó a fallar completamente tras un tiempo de funcionamiento breve. Para reducir al máximo la pérdida de rendimiento derivada de la falta de alineación de los seguidores según la posición del sol, era necesario encontrar con rapidez una alternativa adecuada. Josef Ecker ya había tenido buenas experiencias con la tecnología de control de Phoenix Contact en la regulación de la alimentación del parque fotovoltaico. Por eso, se le ocurrió la idea de realizar el rastreo de los seguidores fotovoltaicos con los controladores industriales de la empresa.

Solución


Sistema de control del cliente ILC 131 ETH

En el armario de control del cliente, Josef Ecker empleó el sistema de control modular de pequeñas dimensiones ILC 131 ETH

En cada rastreador se disponen dos inversores y el armario de control del cliente con la tecnología de control necesaria para el seguimiento. Josef Ecker empleó como PLC el sistema de control modular de pequeñas dimensiones ILC 131 ETH, que permite automatizar fácilmente las instalaciones. El ILC 131 ETH funciona como un dispositivo PROFINET con respecto a un cliente Modbus/TCP. Recibe los comandos de un sistema de control de servidor de nivel superior. Se trata de un controlador Axioline AXC 1050 cuyo armario de control está situado en el centro del emplazamiento. El sistema de control destaca por un diseño robusto con un sistema de alimentación ininterrumpida incorporado para la desconexión selectiva de la aplicación, además de una carcasa con resistencia CEM. Además de la alta velocidad de transmisión, una conexión USB ofrece un acceso rápido, por ejemplo con fines de diagnóstico.

Gracias a la amplia biblioteca Solarworx con bloques de función para el cálculo de la posición del sol y el seguimiento de los rastreadores fotovoltaicos, Josef Ecker y su equipo pueden programar rápidamente la aplicación fotovoltaica. La biblioteca, que incluye además drivers para los registradores de datos e interfaces para inversores, se amplía continuamente. Como los bloques de función preprogramados se someten a una prueba completa, no solo garantizan la implantación rápida del proyecto, sino también un funcionamiento fiable de la instalación. A través de un sensor de viento, el sistema de control de servidor registra la velocidad actual del viento. Si la carga de viento es demasiado elevada, el AXC 1050 envía a los sistemas de control de cliente subordinados un comando para sacar al rastreador del viento.

Además del armario de control con el sistema de control de servidor, se dispone de una estación transformadora. Aquí se transforman las tensiones alternas del nivel de baja tensión al de media tensión. En el punto de conexión a la red, que se encuentra fuera del parque de rastreo, la energía solar generada se alimenta a la red. Para que no se produjese una sobrecarga en la red eléctrica local, Josef Ecker instaló un regulador de alimentación de Phoenix Contact. Si los rastreadores fotovoltaicos producen demasiada energía, el regulador del sistema de generación de energía asegura la desconexión de los inversores individuales. Para ello, transmite las señales necesarias al controlador de cliente a través del sistema de control de servidor.

Contacto

Foto de familia de los expertos en energía solar
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Estaremos encantados de ayudarle en su camino hacia un suministro de energía sostenible.
Parque solar de Falkenberg desde arriba

El rastreo de los seguidores optimiza el rendimiento del parque solar de Falkenberg

Conclusión

La solución de seguimiento de Phoenix Contact convenció a Josef Ecker, planificador y operador del parque de seguimiento. Funciona de forma fiable y no hay nada que deba comprarse dos veces. Por eso, este especialista en fotovoltaica vislumbra la posibilidad de incorporar en un futuro cercano un acumulador de energía en su parque. De esta forma, dejaría de ser necesario reducir la producción de la instalación fotovoltaica. En su lugar, el exceso de electricidad se almacenaría temporalmente y se devolvería posteriormente a la red en caso de una carga insuficiente.

Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.