The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Iluminación eficiente en el túnel más largo de Brasil En el futuro, los usuarios de la sinuosa autopista Rodovia dos Tamoios podrán viajar con mayor rapidez y seguridad desde la costa hasta el interior del país. Optimizar el control de las luces de los túneles también ahorra energía.

Vista sobre la costa este de Brasil hasta el túnel de Tamoios

Perfil del cliente


Medidas de construcción de túneles en la autopista Rodovia dos Tamoios

En el estado brasileño de São Paulo, la autopista Rodovia dos Tamoios, de 82 kilómetros, serpentea por la Serra do Mar. Cuatro nuevas instalaciones de túnel acortan y hacen más seguro el trayecto entre la ciudad costera de Caraguatatuba y la metrópolis tecnológica de São José dos Campos, en el interior del país.

Reto


Proyecto del túnel de Rodovia dos Tamoios

Seguridad y visibilidad en todos los túneles

El alumbrado de entrada y salida del túnel de Tamoios debe ajustarse a las distintas condiciones de iluminación. Se necesitan soluciones de iluminación inteligentes para que los ojos de los usuarios de los túneles se familiaricen lo mejor posible con las diferencias de luminosidad. Otro objetivo clave es hacer funcionar las luces LED de forma eficiente y ahorrar así energía. Además, las luminarias LED individuales se monitorizan continuamente para garantizar un alto nivel de disponibilidad de la iluminación. El montaje de toda la instalación de iluminación y la puesta en servicio deben realizarse rápidamente y sin errores.

Solución


Soluciones de conexión y suministro para la iluminación del túnel

Ingenieros de aplicación de Phoenix Contact en el túnel de Tamoios
Cajas Dali en las salas técnicas de las instalaciones de túneles
Sistema de instalación frente al fondo del túnel
Túnel de Tamoios iluminado
Ingenieros de aplicación de Phoenix Contact en el túnel de Tamoios

En las instalaciones de túneles de nueva construcción, el operador confía en la iluminación LED del especialista belga en luminarias Schréder. Phoenix Contact ofrece toda la gama de sistemas para las áreas de automatización del alumbrado y tecnología de conexión. Las soluciones desarrolladas conjuntamente permiten una instalación y puesta en servicio rápidas y eficaces in situ.

Cajas Dali en las salas técnicas de las instalaciones de túneles

Si, por ejemplo, es necesario atenuar considerablemente la iluminación por la noche, el sistema de control Phoenix Contact apaga determinadas luminarias y aumenta en consecuencia la intensidad luminosa de las restantes. Esto prolonga su vida útil, optimiza el factor de potencia y reduce la potencia reactiva. En este contexto, se tienen en cuenta otros factores, como los intervalos de limpieza o las pérdidas relacionadas con la edad.

La electrónica de conexión Lumgate también mide y controla la corriente de cada una de las luces. Para ello, Schréder ha instalado el Lumgate directamente en las luminarias o en las cajas de controladores asociadas. La electrónica de conexión permite controlar, independientemente del fabricante, los controladores LED de libre elección.

Sistema de instalación frente al fondo del túnel

La planificación de la instalación eléctrica en el túnel de Tamoios se reduce considerablemente gracias al uso del sistema de instalación QPD. Los cables necesarios se han transportado a la obra en las longitudes requeridas, confeccionados con conectores y con la rotulación en consecuencia. Por ello, la tecnología de conexión QUICKON reduce considerablemente el tiempo de conexión para las fuentes de alimentación de las luminarias LED o de los armarios de controladores que se hallan en el túnel.

Túnel de Tamoios iluminado

El Tunnel Control System (TCS) se ha instalado en todos los túneles del proyecto Tamoios como punto de entrada único para el centro de control de túneles. El TCS controla la transferencia de datos entre las unidades subordinadas y el centro de control del túnel (sistema SCADA). Además, unos sensores comprueban la luminosidad del túnel e informan al centro de control del túnel a través del TCS. El sistema está diseñado de tal manera que la iluminación funciona sin problemas incluso sin estar conectada al sistema de guiado del túnel. Si falla toda la red, los distintos sistemas siguen funcionando de forma independiente.

Contacto

Su contacto Björn Dotremont
Björn Dotremont
International Service Competence Center Tunnel Infrastructure
Estaré encantado de asesorarle sobre soluciones de iluminación, automatización y tecnología de conexión para su proyecto de túnel.

El sistema de control inteligente no solo ahorra energía, sino que también garantiza un mantenimiento y una conservación eficaces de la Iluminación del túnel gracias a un diagnóstico detallado.

Michael Rolf, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Michael Rolf, Application engineer

Conclusión


Especialistas en túneles de Phoenix Contact durante la puesta en servicio del túnel de Tamoios

Llegue a su destino más rápido y seguro

Tras años de construcción, los cuatro túneles de Tamoios se inauguraron en la primavera de 2022. Ahora, los usuarios de la autopista Rodovia dos Tamoios no solo pueden ir de la costa a São José dos Campos con más rapidez, sino también con más seguridad. A ello contribuye la iluminación del túnel, que simplemente se adapta a las condiciones externas: día, crepúsculo, noche. Esto garantiza una transición fluida entre las distintas situaciones de iluminación dentro y fuera del túnel.