20.02.2024

Agua limpia para el lago de Constanza Solución innovadora para agua limpia en el lago de Constanza y monitorización eficaz de las bombas.

Planta de tratamiento de aguas residuales en Constanza

Resumen

Phoenix Contact ayuda a la ciudad de Constanza a mantener limpio el lago de Constanza mediante una solución innovadora llamada "PumpMonitor". Este producto permite un funcionamiento económico y sostenible de la infraestructura hidráulica de la planta de tratamiento de aguas residuales central, especialmente de las bombas.

Las empresas de gestión de residuos de la ciudad de Constanza explotan la mayor planta de tratamiento de aguas residuales central municipal de la región del lago de Constanza. La cuenca hidrográfica abarca varias ciudades y municipios, entre ellos Kreuzlingen (Suiza).

26 estaciones de bombeo a lo largo de casi 300 kilómetros

Para transportar las aguas residuales a la planta de tratamiento de aguas residuales hay que salvar grandes distancias y desniveles en los casi 300 km de la red de canalización. En total, hay 26 estaciones de bombeo, de las cuales la estación de bombeo de entrada de la planta de tratamiento de aguas residuales es especialmente crítica. La disponibilidad constante de las bombas es esencial y, al mismo tiempo, deben funcionar con eficiencia energética.

Válvulas y tuberías en la planta de tratamiento de aguas residuales central de la ciudad de Constanza

26 estaciones de bombeo funcionan en la planta de tratamiento de aguas residuales central de la empresa de gestión de residuos de la ciudad de Constanza

El estado de las bombas bajo control

Y aquí es donde entra en juego Phoenix Contact. La empresa ha desarrollado "PumpMonitor", una solución innovadora para monitorizar el estado y la eficiencia de las bombas. El sistema analiza indicadores mecánicos, hidráulicos y eléctricos para proporcionar información sobre el estado de cada bomba. También determina el consumo de potencia óptimo en relación con la cantidad de agua residual bombeada y muestra los resultados en forma de semáforo. Con PumpMonitor, los operarios pueden monitorizar el estado de las bombas en tiempo real y desarrollar estrategias de mantenimiento eficaces.

Un semáforo para el agua limpia

El uso de PumpMonitor permite a los empleados de las empresas de eliminación de residuos planificar y llevar a cabo las tareas de mantenimiento de forma más específica. Esto evita tiempos de parada innecesarios y hace que el mantenimiento sea más eficiente. Al mismo tiempo, el funcionamiento de la bomba es más eficiente desde el punto de vista energético, lo que no solo ahorra costes, sino que también protege el medio ambiente.

Desafíos como el descenso del nivel de las aguas subterráneas, el aumento de la contaminación, los microplásticos y el creciente número de tormentas, están aumentando las exigencias. Las soluciones Smart Water de Phoenix Contact son sinónimo de un nuevo nivel en cuanto a transparencia, eficacia y protección del valioso recurso que es el agua.

Team Industry Management Water and Wastewater

La limpieza del lago de Constanza es de gran importancia. Con el innovador "PumpMonitor", Phoenix Contact contribuye a que el lago siga siendo un destino de vacaciones idílico. Esta tecnología demuestra cómo la combinación de conocimientos de ingeniería y tecnología moderna puede ayudar a resolver problemas medioambientales y lograr beneficios económicos al mismo tiempo.

Autor: Pia Schlegel

email:

Póngase en contacto con nuestro expertos

Equipo de expertos de la All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Estaremos encantados de asesorarle sobre la All Electric Society y el acoplamiento de sectores".

Otras contribuciones