Información interesante
27.03.2025

¿Qué es un gemelo digital? Los gemelos digitales son modelos virtuales que pueden utilizarse para comprender, probar y optimizar mejor los procesos.

Vista de un gemelo digital

Resumen

Un gemelo digital (digital Twin) es un modelo virtual de un objeto o sistema físicos que representa a su homólogo real en el mundo digital. Ingenieros e informáticos pueden utilizarlos para comprender, probar y optimizar mejor los procesos. Las decisiones se toman a partir de análisis de datos, lo que redunda en un aumento de la eficacia y la calidad de los productos.

Planta de refinería iluminada por la noche con datos digitales

En la industria, los gemelos digitales ayudan a evitar tiempos de inactividad

Gemelos digitales en la industria

En la industria manufacturera, los gemelos digitales se utilizan para monitorizar y optimizar los procesos de producción. Ayudan a evitar tiempos de inactividad. Al integrar datos en tiempo real, los gemelos digitales pueden reconocer anomalías en una fase temprana y ofrecer opciones de mantenimiento proactivas. La simulación de escenarios complejos es especialmente importante en ámbitos como la construcción o la producción de automóviles, donde la seguridad y la precisión son esenciales. En la industria energética, los gemelos digitales ayudan a monitorizar las redes y las instalaciones, lo que también contribuye a reducir las emisiones. En la logística contribuyen a que las cadenas de suministro sean más eficientes.

Por gemelo digital para la industria de procesos se entiende una representación digital de todos los sensores y actuadores presentes in situ, incluidos los ciclos de mantenimiento almacenados, su parametrización y, en caso de fallos, los estados de fallo de los equipos.

Ventajas de los gemelos digitales

  • Capacidad para optimizar los procesos
  • Aumento de la eficacia, minimización de los riesgos potenciales y de los tiempos de inactividad
  • Reducción de costes al evitar el consumo innecesario de recursos
  • Alto nivel de innovación mediante pruebas virtuales de escenarios y variables
  • Mayor rapidez de comercialización gracias a las ventajas competitivas
  • Mejora de la garantía de calidad
  • Promoción de la sostenibilidad

Retos para los gemelos digitales

  • La integración de datos en tiempo real de distintas fuentes es una tarea complicada
  • La aplicación requiere conocimientos especializados
  • Filtraciones de datos y ciberamenazas
  • El mantenimiento y las actualizaciones deben realizarse de forma continua
Una persona compara la imagen en pantalla con el producto real

El futuro del gemelo digital

Con los avances en inteligencia artificial y el Internet de las cosas (IoT), los gemelos digitales son cada vez más inteligentes y están mejor integrados. Permiten tomar decisiones automatizadas y realizar análisis en tiempo real, aumentar la eficiencia y crear nuevos modelos de negocio. Para aprovechar los cambios del mercado y las innovaciones tecnológicas, las empresas deben desarrollar continuamente gemelos digitales. La tecnología Blockchain podría aumentar la seguridad de los gemelos digitales garantizando la integridad de los datos. Los gemelos digitales también promueven prácticas sostenibles y ayudan a las empresas a reducir su huella ecológica.

Conclusión

A la vista de las diversas aplicaciones y ventajas de los gemelos digitales, está claro que no son solo una tendencia tecnológica temporal, sino un factor decisivo para el éxito futuro en numerosas industrias. Ofrecen una plataforma que permite a las empresas optimizar sus procesos, lo que se traduce en importantes mejoras de eficiencia y ahorro de costes. Especialmente en industrias con procesos de producción complejos y en varias fases, los gemelos digitales son herramientas para minimizar los tiempos de inactividad y mejorar la calidad de los productos.

Autor: Phoenix Contact

email:

Póngase en contacto con nuestro expertos

Equipo de expertos de la All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Estaremos encantados de asesorarle sobre la All Electric Society y el acoplamiento de sectores".

Otras contribuciones