Großvolumige Outdoor-Gehäuse für den zuverlässigen Betrieb autarker Gerätesysteme

21.03.2024
Outdoor-Gehäuse OCS

Mit der neuen Generation der Outdoor-Gehäuse OCS erweitert Phoenix Contact sein Portfolio von Feldgehäusen. Die drei neuen, größeren Gehäusevarianten erleichtern den Einbau von mehreren Elektronikkomponenten in einem Gehäuse.

Selbst bei extremen Umgebungen sichern die großvolumigen Gehäuse zuverlässig die elektrischen Bauteile im Inneren. Das schützt wertvolle Elektronik dauerhaft und sicher vor Feuchtigkeit, Hitze, UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung. Selbst Strahlwasser dringt nicht ein. Die zertifizierten Gehäuse aus Polycarbonat sind leicht und widerstandsfähig. Sie halten auch starken mechanischen Beanspruchungen innerhalb eines weiten Temperaturbereichs stand. Durch internationale Approbationen ist das Gehäusesystem für zahlreiche Elektroniksysteme zugelassen. Die Gehäuselösungen der Serie OCS bieten eine hohe Flexibilität und sind durch Zubehör individuell anpassbar und erweiterungsfähig.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications