Willkommen im All Electric Society Park

Nachhaltige Welt von morgen, Technologien von heute.
Übersicht über den All Electric Society Park und den elektrischen Energiefluss

Aktueller Hinweis

Aufgrund einer Veranstaltung kann der All Electric Society Park vom 21. bis 25. September 2026 nicht besucht werden. Auch Führungen sind in diesem Zeitraum nicht möglich.

Zukunft erleben, entdecken, erforschen:

Wie zuverlässig sind regenerative Energiequellen? Woher bekommen wir Energie, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht? Warum gibt es verschiedene Arten, ein Elektroauto zu laden? Und wie kommt der grüne Strom eigentlich in das Auto, in ein Gebäude oder in die Produktion?

Antworten auf diese und weitere spannende Fragen gibt unser All Electric Society Park: Erlebe bei uns in Blomberg live, wie Energie gewonnen, gespeichert, verteilt, der Energieverbrauch optimiert wird – und wie all diese Bereiche miteinander zusammenhängen.

Erste Eindrücke vom All Electric Society Park

All Electric Society Park
Menschen vor einer Windgondel im All Electric Society Park
Eine Frau und ein Mann vor einem Monitor im All Electric Society Park
Ein Mann und zwei Kinder an einer Interaktionswand im All Electric Society Park
Nachtaufnahme vom All Electric Society Park mit Windtree und Solartracker

Plane deinen Besuch bei uns

  • Öffnungszeiten All Electric Society Pavillon und Cubes: Montag bis Sonntag von 7:00 – 21:00 Uhr.
  • Das Gelände des All Electric Society Park ist frei zugänglich und kann jederzeit besucht werden.
  • Eintritt: Der Besuch ist kostenlos.
  • Zielgruppe: Der Park ist für alle Altersgruppen geeignet. Die Erklärung der Applikationen ist insbesondere so gestaltet, dass Kindern und fachfremden Besucherinnen und Besuchern die Themen rund um die All Electric Society vermittelt werden.
  • Adresse: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg
Führung im All Electric Society Park

Führungen

Wir bieten im All Electric Society Park Führungen für die Öffentlichkeit und auch interaktive Führungen für Schulklassen an. Über die folgenden Links könnt ihr uns eine entsprechende Anfrage zukommen lassen.

Den All Electric Society Park online erforschen
Das interaktive Parkerlebnis

In unserem All Electric Society Park stellen wir dir an interaktiven Stationen vor, auf welch vielfältige Art und Weise erneuerbare Energie gewonnen, umgewandelt, gespeichert, verteilt und genutzt werden kann. Mit unserem virtuellen Rundgang kannst du dir einen ersten Eindruck verschaffen.

Hier gehts zum Park
Energieflüsse im All Electric Society Park

Der All Electric Society Park auf einen Blick

Interaktive Image-Map: Lageplan All Electric Society Park
Energy Storage
Unsere Batteriespeicher speichern überschüssige regenerative Energie. Diese wird genutzt, wenn keine Sonne scheint, der Wind nicht weht oder ein hoher Energiebedarf besteht. Zuverlässige Verbindungs- und Automatisierungstechnik bindet Batteriespeicher optimal in die Energieversorgung ein.
Die Lösungen dafür bietet Phoenix Contact
Energy Storage
Power-to-X
Durch Wandlung von elektrischer Energie in Wasserstoff wird diese gespeichert. Das Verfahren heißt Elektrolyse. Die gespeicherte Energie wird genutzt, wenn keine regenerative Energie gewonnen werden kann. Für einen zuverlässigen Betrieb sind die Überwachung und Automatisierung der Prozesse entscheidend.
Diese Lösungen von Phoenix Contact helfen dabei
Power-to-X
Thermodynamical Center
Die thermische Energieverteilung sorgt dafür, dass alle Gebäude im All Electric Society Park mit Wärme und Kälte versorgt werden. Hier zeigen wir den Heiz- und Kühlkreislauf und erklären, wie mit einem Eisspeicher geheizt wird. Für die optimale Klimatisierung sorgt eine intelligente Gebäudeautomation.
Diese Lösungen von Phoenix Contact helfen dabei
Thermodynamical Center
Water and Environment
Eine nachhaltige Welt braucht mehr als nur regenerativen Strom. Wir müssen mit allen wertvollen Ressourcen verantwortungsvoll umgehen. Im All Electric Society Park verwenden wir daher eine automatisierte und bedarfsgerechte Bewässerung. Hier erklären wir, wie diese funktioniert.
Water and Environment
Wind Power
Im All Electric Society Park steht eine echte Windgondel. In dieser zeigen wir, was eine Windenergieanlage alles aushalten muss, wenn es stürmt und schneit. Damit trotzdem zuverlässig Strom gewonnen wird, werden die Anlagen überwacht. Denn so kann frühzeitig auf Wetterereignisse reagiert werden.
Die Lösungen dafür bietet Phoenix Contact
Wind Power
Solar Power
Solarenergie ist die Quelle für den nachhaltigen Strom im All Electric Society Park. Dazu befinden sich Solarmodule auf allen Dächern, an den Fassaden des Pavillons und sogar im Gehweg. Damit die Energiewende gelingt, muss Solarstrom schnell und zuverlässig ins Stromnetz eingespeist werden.
Diese Lösungen von Phoenix Contact helfen dabei
Solar Power
Substation
Die Ortsnetzstation stellt den regenerativen Strom im All Electric Society Park bereit. Zwei Transformatoren sorgen für die richtige Frequenz und Spannung. Bei einem Ausfall hätten wir keinen Strom mehr. Um Störungen schnell zu erkennen und beheben zu können, werden Ortsnetzstationen digital überwacht.
Diese Lösungen bietet Phoenix Contact dafür
Substation
Power Center
Die elektrische Energieverteilung sorgt dafür, dass der All Electric Society Park mit Strom versorgt wird. Die Herausforderung besteht darin, das Stromnetz trotz dezentraler Einspeisung stabil zu halten. Hier zeigen wir, dass dafür die richtige Balance zwischen Energiegewinnung und -einsatz entscheidend ist.
Die Lösungen dafür bietet Phoenix Contact
Power Center
E-Mobility
Elektromobilität ist ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen Zukunft. Hier zeigen wir, wie die Energie ins Elektroauto kommt und dabei nicht immer nur zum Fahren verwendet werden muss. Eine leistungsstarke Ladetechnik macht die Elektromobilität alltagstauglich.
Die Lösungen dafür bietet Phoenix Contact
E-Mobility
All Electric Society Pavillon
Der All Electric Society Pavillon ist der ideale Startpunkt für den Besuch. Hier erklären wir das Zukunftsbild der All Electric Society. Wichtig ist dabei die Sektorenkopplung. Durch sie entsteht ein Gesamtsystem aus Mobilität, Infrastruktur, Industrie und Energie, das nur noch regenerative Energie nutzt.
Weitere Informationen zur All Electric Society
All Electric Society Pavillon

Der All Electric Society Park ist so gestaltet, dass du ihn dir selbst erarbeiten kannst. Dazu stehen verschiedene Informationsquellen zur Verfügung.

Folgendes findest du auf den Monitoren in den Glas-Cubes und im Pavillon:

  • Übersichtsdarstellung des All Electric Society Parks mit allen Energie- und Datenflüssen und Informationsfenstern in der Ansicht „PARK“.
  • Erklärvideos passend zum Thema des Cubes in der Ansicht „CUBE“.
  • Tiefergehende technische Informationen vermittelt die Ansicht „EXPERTS“.

Es sind Touch-Monitore, sodass du selbst wählen kannst, was du sehen möchtest. In den Glas-Cubes sind passend zum jeweiligen Thema Interaktionen verbaut. Mit diesen spielerischen Elementen kannst du selbst ausprobieren, was die Technik in der All Electric Society alles macht.

Überall im Park befinden sich QR-Codes an den verschiedenen Objekten. Diese können mit dem Smartphone eingescannt werden, um zusätzliche Informationen zu dem Objekt zu bekommen.

Am besten startest du deinen Besuch im All Electric Society Pavillon. Die weiteren Stationen kannst du frei wählen.

Was ist die All Electric Society?

In der All Electric Society wird nur regenerativ gewonnene elektrische Energie genutzt. Dabei bedeutet nachhaltiges Handeln nicht automatisch Verzicht. Es geht darum, vorhandene Ressourcen optimal zu nutzen und allen Menschen auf der Welt gleichermaßen zur Verfügung zu stellen.
Das wird durch die Sektorenkopplung ermöglicht: Die Verbindung aller relevanten Lebens- und Arbeitsbereiche, wie Mobilität, Energie, Infrastruktur und Industrie zu einem System. In diesem wird Energie bedarfsgerecht und automatisiert verteilt. Sodass sie immer da zur Verfügung steht, wo sie benötigt wird.

Eine großartige Zukunftsidee, kompakt dargestellt

All Electric Society Park beleuchtet bei Nacht
Windgondel im All Electric Society Park
Übersicht über den besuchten All Electric Society Park
Nachgeführter Solartracker im All Electric Society Park
Schaltschrank im All Electric Society Park
All Electric Society Park beleuchtet bei Nacht

Das ist etwas größer als ein Fußballfeld. Mit dem All Electric Society Pavillon als Mittelpunkt des Parks wird dabei vermittelt, was die All Electric Society bei Phoenix Contact bedeutet und wie die Sektorenkopplung zu einem optimalen Fluss von regenerativer Energie beiträgt.

Windgondel im All Electric Society Park

Sie sorgt in luftiger Höhe dafür, dass eine Windenergieanlage betrieben wird: die Windgondel. In der Regel ist dieser sensible Bereich nur für Spezialistinnen und Spezialisten zugänglich, in unserem Park hast du nicht nur die Möglichkeit, dir das Maschinenhaus hautnah anzuschauen, sondern auch zu betreten.

Übersicht über den besuchten All Electric Society Park

Auf dem Gelände werden in interaktiven Glas-Cubes die Themenfelder der All Electric Society spielerisch erlebbar gemacht. Alle Cubes sind intelligent miteinander vernetzt. So ist jederzeit bekannt, wie viel Energie zur Verfügung steht und wo sie benötigt wird.

Nachgeführter Solartracker im All Electric Society Park

Rund 550 Solarmodule im All Electric Society Park sorgen dafür, dass dieser komplett mit regenerativer Energie versorgt werden kann. Neben Dachmodulen oder in Fenster integrierte Solarmodule gibt es 26 m² begehbare Solarpflaster, integriert in den Gehwegen.

Schaltschrank im All Electric Society Park

Verbinden im All Electric Society Park alles miteinander. Strom fließt dabei durch Kabel mit einer Gesamtlänge von 7 km. Die weiteren 12 km Kabel werden für die Datenverbindung benötigt.

All Electric Society Park - Making Of

FAQs

Würfel mit Fragezeichen
Wüfel mit Fragezeichen
Parkplätze mit Ladesäulen für E-Autos am All Electric Society Park
Würfel mit Fragezeichen
Würfel mit Fragezeichen
Würfel mit Fragezeichen

Ja. Auch mit Rollstühlen, Kinderwagen etc. ist ein Zugang möglich.

Wüfel mit Fragezeichen

Nein. Im All Electric Society Park werden die Grundlagen für eine nachhaltige und lebenswerte Welt so erklärt, dass die technischen Lösungen auch ohne Vorkenntnisse verstanden werden können.

Parkplätze mit Ladesäulen für E-Autos am All Electric Society Park

Ja, dazu stehen kostenpflichtige AC-Ladesäulen Typ 2 mit 22 kW (32 A / 400 V) zur Verfügung. An diesen Ladesäulen besteht die Möglichkeit des Ad-hoc-Ladens über eine Giro Card sowie das Laden über abgeschlossene Roaming Tarife.

Lageplan Parkmöglichkeiten herunterladen
Würfel mit Fragezeichen

Du solltest für deinen Besuch 60 bis 90 Minuten einplanen, damit du dir alles in Ruhe anschauen kannst. Natürlich variiert das, je nachdem wie sehr dich die einzelnen Themen interessieren.

Würfel mit Fragezeichen

Die Toiletten befinden sich im Kellergeschoss des All Electric Society Pavillons. Der Zugang erfolgt über die Außentreppe seitlich am Gebäude.

Mit Rollstühlen bitte im Erdgeschoss des Pavillons an der Tür zum Treppenhaus klingen. Wir ermöglichen dann den Weg zum Lift.