Sicurezza funzionale

Sicurezza funzionale

Pronti ad affrontare ogni sfida

Safety con Phoenix Contact: protezione per le persone e le macchine.

Torna a Tecnologie

Categorie

  • Norme e direttive
    Norme e direttive

    Nell'ambito della sicurezza funzionale, le norme e le linee guida devono essere rispettate per soddisfare il necessario livello di sicurezza. Phoenix Contact vi aiuta a comprendere i requisiti di sicurezza.

  • Lessico
    Lessico

    Qui troverete i termini più importanti per la sicurezza funzionale spiegati in modo sintetico.

  • FAQ
    FAQ sulla sicurezza funzionale

    Qui trovate le risposte alle domande più frequenti.

  • Corso di formazione
    Corso di formazione

    Phoenix Contact offre corsi di formazione certificati sul tema della sicurezza funzionale, come ad esempio FS Technician for Machinery con certificato TÜV Rheinland

Che cos'è la sicurezza funzionale?

In qualità di sviluppatori e produttori di sistemi intelligenti, dovete affrontare una grande sfida: ogni sistema, per quanto ben congegnato, comporta gravi rischi per l'ambiente circostante. Le norme e le linee guida per la sicurezza funzionale, note anche come FuSi, significano una protezione affidabile per le persone, l'ambiente e le macchine. Descrivono il controllo dei rischi mediante sistemi di sicurezza automatizzati. La Functional Safety opera in un ambiente legalmente regolamentato. Una delle norme più importanti è la EN ISO 13849-1, che regola le norme di sicurezza che una macchina deve soddisfare. Parametri importanti per l'affidabilità delle funzioni legate alla sicurezza sono il livello di affidabilità dal punto di vista della sicurezza (SIL) e il Performance Level (PL).

Direttiva macchine: requisiti di sicurezza della macchina

La direttiva macchine CE include requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Il suo scopo è quello di ridurre il numero di incidenti durante la movimentazione delle macchine. La direttiva prevede pertanto che l'aspetto della sicurezza sia integrato nella progettazione dell'impianto e nella costruzione delle macchine.

Nell'area economica europea, la marcatura CE è necessaria per poter immettere l'impianto sul mercato e metterlo pienamente in servizio. Solo se i requisiti sono interamente rispettati è possibile ottenere una marcatura CE della macchina. Peraltro questo vale per tutte le macchine: dai grandi impianti di produzione nell'industria alle macchine da cucina.

Per ottenere la sicurezza funzionale, devono essere adottate misure ben definite. Una valutazione dei rischi determina il tipo e la quantità di funzioni di sicurezza richieste. I requisiti per la sicurezza delle macchine sono descritti in 3 fasi nella Direttiva Macchine.

Consulenza in materia di sicurezza dalla valutazione dei rischi al sistema certificato

L'integrazione delle funzioni di sicurezza in una macchina comporta per voi come produttori uno sforzo aggiuntivo. Phoenix Contact vi supporta con una consulenza individuale. Gli esperti di sicurezza funzionale certificati TÜV di Phoenix Contact sono al vostro fianco, indipendentemente dal produttore, quando si tratta di progettare, costruire, modificare, completare e far funzionare le macchine lungo il ciclo di vita della sicurezza.

Inoltre, scoprirete un portafoglio completo di prodotti e soluzioni per la sicurezza funzionale. Gli interruttori di sicurezza, i relè di sicurezza e i comandi di sicurezza consentono una semplice messa in servizio e configurazione del sistema. In questo modo potete concentrarvi sulle vostre competenze principali e potete contare sul rispetto dei requisiti di legge e sulla sicurezza di funzionamento dei vostri impianti.

Know-how nella sicurezza

Il lavoro in una fabbrica sempre più interconnessa e intelligente deve essere regolato da meccanismi di sicurezza funzionale in modo tale da poter controllare guasti o possibili situazioni di pericolo. Il modo migliore per farlo è attraverso un concetto di sicurezza personalizzato. Nel contesto delle nuove sfide dell'industria, il settore della sicurezza funzionale è in continua evoluzione.

Phoenix Contact è quindi lieta di fornire supporto per essere sempre al passo con i cambiamenti degli standard e delle nuove tecnologie. In collaborazione con GIT SICHERHEIT, Phoenix Contact descrive le tendenze e i cambiamenti nel mercato della sicurezza - e ciò che voi come operatore o produttore di macchine dovreste sapere a tale proposito.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi