Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Éclairage des rues intelligent à Giardinello La municipalité économise jusqu'à 80 % d'énergie en adaptant l'éclairage des rues aux besoins.

Éclairage des rues intelligent à Giardinello

Profil du client


Rue avec un éclairage d'aspect historique à Giardinello

Giardinello, Sicile

Comme les ménages privés, les municipalités cherchent à réduire les consommations d'énergie de toutes sortes et à faire des économies. Leur objectif final est de réussir à décharger les contribuables. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont poussé la petite ville sicilienne de Giardinello, qui compte environ 2 300 habitants, à réfléchir à des solutions intelligentes pour ses infrastructures publiques.

Défi


Éclairage avec appareil de commande compatible LoRaWAN

Un éclairage des rues plus efficace

Outre les bâtiments publics ainsi que l'alimentation en eau et l'évacuation des eaux usées, l'éclairage des rues fait partie des grands consommateurs d'énergie de la commune. C'est la raison pour laquelle Giardinello a déjà récemment modernisé son éclairage en passant à la technologie LED. Partant de là, une solution plus moderne et plus numérique a été mise en œuvre pour la gestion de l'éclairage public des rues. L'objectif de la rénovation était de créer un concept flexible avec la possibilité de réaliser des économies d'énergie supplémentaires. De plus, l'état de chaque appareil d'éclairage devait pouvoir être consulté. Un autre critère était l'utilisation d'une technologie éprouvée et à l'épreuve du temps, de sorte que la commune puisse également rester indépendante lors de ses projets futurs. Comme l'éclairage est également une question de sécurité, l'application devait être conçue et protégée en conséquence. Les différents types d'éclairage (modernes et historiques) ont alors représenté un défi particulier.

Solution


Éclairage moderne à Giardinello avec appareil de commande compatible LoRaWAN
Éclairage à Giardinello avec passerelle LoRaWAN
Icône de la plateforme IoT grovez.io
Écran du logiciel Smart Lighting Service
Éclairage moderne à Giardinello avec appareil de commande compatible LoRaWAN

Après avoir pris en compte toutes les exigences et conditions, les responsables ont opté pour la norme LoRaWAN, relativement récente, en ce qui concerne la technologie de communication. Pour ce faire, les dispositifs d'éclairage sont équipés d'un appareil de commande, la Luminaire Controller Unit (LCU). Les éclairages modernes sont dotés d'une LCU avec interface Zhaga. Si aucune embase n'est disponible, on utilise des appareils de commande universels compatibles LoRaWAN qui peuvent être installés directement dans le boîtier pour l'électronique de commutation. Les deux variantes utilisent le protocole Dali-2 pour la transmission des données. De cette manière, elles peuvent échanger non seulement de simples instructions de commutation avec le driver de LED, mais aussi d'autres données de fonctionnement et de diagnostic.

Éclairage à Giardinello avec passerelle LoRaWAN

Les différents appareils de commande communiquent avec un composant central qui se charge du routage. Afin de garantir un éclairage de qualité et d'atteindre tous les dispositifs d'éclairage connectés, trois passerelles LoRaWAN sont utilisées à cet effet à Giardinello. Les LCU envoient leurs données à la passerelle située à la meilleure position, qui, grâce à un modem intégré, fait office d'élément de liaison entre le niveau terrain et Internet ou le serveur du réseau.

Icône de la plateforme IoT grovez.io

Hormis les composants matériels décrits, la municipalité sicilienne utilise aussi la plateforme IoT grovez.io dans sa nouvelle solution. Ce fournisseur propose son propre serveur pour l'utilisation de services logiciels dans le cadre d'une prestation « Software as a Service » (Saas). L'exploitant de l'éclairage des rues utilise désormais le Smart Lighting Service en tant que SaaS au lieu de la commande classique dans une salle de contrôle. Pour ce faire, les collaborateurs disposant d'un droit d'accès se connectent via un serveur web. Ils peuvent ensuite commander manuellement l'éclairage des rues à distance. Grâce à la combinaison de la technologie LED moderne et de la technologie de commande basée sur LoRaWAN, chaque appareil d'éclairage peut être commandé et diagnostiqué. Si un dysfonctionnement survient, l'utilisateur est automatiquement informé par un système de gestion des alertes.

Écran du logiciel Smart Lighting Service

Différents niveaux de gradation peuvent être réglés via le logiciel de gestion de l'éclairage Smart Lighting Service. Cela a une influence directe sur la consommation d'énergie et la durée de vie des appareils d'éclairage. Pour gérer confortablement des zones complètes, il est possible de former des groupes et de les interconnecter. Alors que l'intensité des lumières est réduite la nuit dans certaines parties du village pour économiser de l'énergie et des coûts, d'autres restent allumées à 100 % pour des raisons de sécurité.

Avantages

  • Économie de 80 % des coûts énergétiques grâce à un éclairage adapté aux besoins
  • Réduction des coûts informatiques grâce à l'utilisation du Smart Lighting Service
  • Transmission sécurisée des données, notamment grâce à un double cryptage AES
  • Intégration potentielle d'autres capteurs, par exemple dans les domaines du transport et de l'environnement

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
C'est avec plaisir que je vous aiderai à réaliser un éclairage efficace pour votre ville connectée.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.

Conclusion


Rue de Giardinello

L'infrastructure LoRaWAN sert de base à d'autres applications intelligentes

Le projet ayant été mené à bien avec succès, les responsables de Giardinello réfléchissent aux prochains projets. Les premières idées incluent l'intégration de capteurs du trafic des véhicules, qui pourraient éventuellement transmettre des signaux de base pour commander l'éclairage de manière adaptative en fonction du trafic. Il est également possible de mettre en place un système de surveillance de l'environnement basé sur des capteurs compatibles LoRaWAN.

Quel que soit le développement futur de Giardinello, cette commune est déjà plus intelligente que bien des grandes villes.

Fabian Pasimeni, Director Global Industry Management Urban Infrastructure | Smart City
Director Global Industry Management Urban Infrastructure, Fabian Pasimeni