Ejemplo de aplicación
07.08.2024

Soluciones de iluminación interconectadas en el All Electric Society Park Centradas en una mayor eficacia, calidad y sostenibilidad.

Soluciones de iluminación interconectadas en el All Electric Society Park

Resumen

La implementación de sistemas de iluminación inteligentes en el All Electric Society Park es un asombroso ejemplo de cómo la tecnología moderna puede ayudar a las empresas industriales a superar los retos a los que se enfrentan. Ofrecen una infraestructura de comunicación digital que ayuda a las empresas en su propósito de mejorar la sostenibilidad y rentabilidad a través de la digitalización, y promueve eficazmente el acoplamiento de sectores.

Poste de luz en el All Electric Society Park

Los postes de luz especiales garantizan una iluminación funcional y adaptada a las necesidades en todo el aparcamiento. Disponen de un sensor discretamente integrado en el elemento inferior del faro

Centrados en soluciones de iluminación inteligentes

Las empresas industriales, así como las ciudades y los municipios, sufren una presión constante por reducir los costes de funcionamiento, aumentar la eficiencia y, al mismo tiempo, cumplir estrictas normas de seguridad y medio ambiente.

La iluminación de los inmuebles también es una de las piezas de este rompecabezas. El All Electric Society Park de Phoenix Contact en Blomberg muestra cómo puede resolverse este rompecabezas de forma personalizada y con miras al futuro.

Fotografía nocturna del All Electric Society Park Pavilion

Toda la iluminación del pabellón también está conectada al control de la iluminación central. De este modo, siempre dispondrá de la luz adecuada en el lugar y el momento oportunos, independientemente de dónde se encuentre en el All Electric Society Park

Iluminación inteligente: eficiente y sostenible

¿Cómo se puede lograr esto de forma eficaz y sostenible? La respuesta está en la implantación de sistemas de iluminación inteligentes que ofrezcan mucho más que luz.

En el All Electric Society Park de Phoenix Contact en Blomberg, la instalación de iluminación se integra dentro de la gestión de la energía del parque. Al mismo tiempo, proporciona la infraestructura de comunicación necesaria para los distintos dispositivos, actuadores, sensores, consumidores y generadores de energía de esta red.

Poste de luz moderno del All Electric Society Park

Cada poste está conectado de forma inalámbrica al sistema general a través de LoRaWAN y está integrado en la red de datos.

Más luz, más seguridad

El parque es de libre acceso y está abierto las 24 horas del día. Por eso, es necesario que sea seguro, atractivo y que se pueda visitar por la noche y al amanecer. El concepto general de iluminación es acogedor, armonioso y genera una buena atmósfera. Así, el parque, que ya es atractivo por su diseño, se convierte también por la noche en un buque insignia de la empresa.

Los postes de luz del All Electric Society Park son auténticos multitalentos. La iluminación LED y los sensores de movimiento e intensidad lumínica están situados en la parte superior. Incluyen altavoces y sistemas LED especiales de luz en color para la iluminación atmosférica.

Estaciones de recarga redefinidas en el All Electric Society Park

Las cocheras del parque de carga también están iluminadas. También son elementos importantes para la seguridad general y la comodidad de los usuarios del parque

La potencia total de la iluminación del All Electric Society Park es de aproximadamente 7,8 kW. Las farolas LED utilizadas, entre otras cosas, para este fin tienen un consumo de potencia máximo de 36 vatios y un rendimiento lumínico de unos 91 lúmenes/vatio. Pueden regularse de forma continua y sin retardo.

Esto permite ajustar el nivel de iluminación del All Electric Society Park en función de la demanda y la frecuencia de visitantes. Se puede hacer porque el parque está equipado con una serie de sensores y actuadores, entre ellos sensores de movimiento, que están conectados a la instalación de iluminación. Si no hay visitantes en el parque, el nivel de iluminación se atenúa hasta aproximadamente el 40 % de las especificaciones normativas. Si se detecta movimiento, la instalación funciona a plena potencia. Así se cumplen los requisitos y se garantiza la mayor seguridad posible en las rutas.

Esto permite cumplir los requisitos normativos y, al mismo tiempo, obtener ahorros adicionales. En comparación con la iluminación convencional, esta variante de tecnología LED eficiente, combinada con una gestión de control inteligente y basada en las necesidades, es cerca de un 80 % más eficiente y, por tanto, más sostenible.

Una solución de comunicación inteligente como base

El requisito previo es contar con una solución de comunicación inteligente que conecte el sistema de iluminación con todo el parque. Esta solución ofrece un hardware adaptado, un servicio personalizado, una plataforma IoT abierta y de alto rendimiento y un software intuitivo.

Juntos, estos componentes forman un sistema flexible y eficaz que mejora la calidad de la iluminación, reduce los costes de funcionamiento y optimiza el consumo de energía. El sistema de control del parque está conectado a la plataforma IoT grovez.io, la cual se utiliza para controlar el alumbrado público.

Acceso por escalera al All Electric Society Park por la noche

Las barandillas de las escaleras del parque también están iluminadas. También son elementos importantes para la seguridad general y la comodidad de los usuarios del parque

Así funciona el sistema

El hardware está formado por Luminaire Controller Units (LCU) o Segment Controller Units (SCU) aptas para LoRaWAN. LoRaWAN ofrece un gran alcance con un bajo consumo de energía combinado con un alto nivel de seguridad de transmisión a través de una encriptación de extremo a extremo, por lo que es muy adecuado para su uso en extensas zonas al aire libre. Los controladores establecen la conexión desde las luminarias individuales o grupos de luminarias hasta una pasarela de enlace. Estas pasarelas de enlace sirven de interfaz para la comunicación y la transferencia de datos entre las unidades de control y otros sistemas de gestión de inmuebles.

La plataforma IoT es la pieza central del sistema. Aquí converge toda la información procedente de los sensores medioambientales, los detectores meteorológicos y los estados de funcionamiento de los comercios integrados. Los datos del parque se registran de forma centralizada y se conectan entre sí.

El software, con su panel claramente organizado, permite un control total del sistema en cualquier momento y desde cualquier lugar. Entre sus funciones se incluyen la monitorización en tiempo real, los análisis de energía, la planificación y automatización de escenarios de iluminación y un sistema de alarma en caso de irregularidades o fallos del sistema.

La implementación de sistemas de iluminación inteligentes en el All Electric Society Park es un asombroso ejemplo de cómo la tecnología moderna puede ayudar a las empresas industriales a superar los retos a los que se enfrentan. El uso de luces LED de bajo consumo y un control inteligente según las necesidades no solo reduce significativamente el consumo de energía. Este también disminuye los costes de funcionamiento y mejora la seguridad.

En general, el ejemplo demuestra que la iluminación inteligente ofrece mucho más que luz: puede proporcionar una infraestructura de comunicación digital de la que también pueden beneficiarse las empresas en su propósito por mejorar la sostenibilidad y la eficiencia a través de la digitalización.

Conclusión

La implementación de sistemas de iluminación inteligentes en el All Electric Society Park es un asombroso ejemplo de cómo la tecnología moderna puede ayudar a las empresas industriales a superar los retos a los que se enfrentan. Ofrecen una infraestructura de comunicación digital que ayuda a las empresas en su propósito de mejorar la sostenibilidad y rentabilidad a través de la digitalización, y promueve eficazmente el acoplamiento de sectores.

Autor: Phoenix Contact

email:

Póngase en contacto con nuestro expertos

Equipo de expertos de la All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Estaremos encantados de asesorarle sobre la All Electric Society y el acoplamiento de sectores".

Otras contribuciones