The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Manufacturing-X

Iniciativa conjunta para la digitalización de las cadenas de suministro en la industria.
Empleados en la producción

Un flujo común: Manufacturing-X como sala de datos compartida

Se precisa un entorno abierto de intercambio de datos para que las empresas puedan utilizar los datos con confianza y de forma conjunta en toda la cadena de producción y suministro. Se basa en regulaciones uniformes: el objetivo de Manufacturing-X es hacer realidad la industria interconectada digitalmente. La "X" significa "Exchange" y simboliza el intercambio de datos y la colaboración en complejas redes de valor añadido entre distintas industrias.

El trabajo de Manufacturing-X, subvencionado por el gobierno alemán, está aún en sus inicios. Bajo el paraguas de la Plattform Industrie 4.0, grupos, PYME y asociaciones están desarrollando un concepto para la digitalización de las cadenas de suministro en la industria. Como parte del consorcio, Phoenix Contact participa en el desarrollo de Manufacturing-X y ya ofrece soluciones tecnológicas que permiten que los sistemas hablen el mismo idioma en todas las industrias y países. Esto permite que la energía y los datos fluyan de acuerdo con el concepto de Manufacturing-X, sin que las empresas y las interfaces pierdan el control sobre sus propios datos sensibles y rentables.

Unas personas en segundo plano detrás de símbolos de seguridad

OT Security en la fábrica Nuestras soluciones para evitar que las fábricas sean vulnerables a los piratas informáticos

La conexión de todos los dispositivos de una red a Internet ofrece muchas ventajas para las operaciones de producción. Esto abre la posibilidad de realizar comprobaciones de estado o encargar trabajos de mantenimiento a los socios de servicio según las necesidades, independientemente de la hora y el lugar, simplemente accediendo a sensores, máquinas y sistemas.

Sin embargo, esta interconexión también entraña riesgos, por ejemplo, de ciberataques, sobre todo si el software de los equipos no está actualizado. Para localizar las actualizaciones necesarias para todos los equipos de un sistema de producción, se necesita una sala de datos común en la que estén disponibles de manera conjunta los gemelos digitales de todos los equipos y las actualizaciones de software correspondientes.

Un hombre frente a un PC observa el gemelo digital de un producto

Gemelo digital – El concepto clave de la Industria 4.0

El concepto de gemelo digital se ha convertido en un estándar industrial internacional gracias al trabajo de la Digital Twin Association (socio de la Plattform Industrie 4.0). Aquí es donde se reúnen y armonizan los requisitos de los datos del sector. En el ámbito tecnológico se utiliza el módulo de administración o también el Asset Administration Shell (AAS).

Contenedor azul flotante en la playa con la inscripción AAS

Interfaces normalizadas para gemelos digitales: Asset Administration Shell

El AAS proporciona varios submodelos para un activo. Cada submodelo proporciona los datos de un aspecto específico del producto. Por ejemplo, existe un submodelo de "Digital Nameplate for Industrial Products" que proporciona digitalmente los datos básicos y requeridos legalmente, por ejemplo las homologaciones, tal y como aparecen en una placa de características impresa.

Otro submodelo es la "Handover Documentation": documentos que suelen entregarse digitalmente impresos en papel. De este modo, los manuales de instrucciones, por ejemplo, pueden proporcionarse de forma más sostenible. Además, el AAS es una implementación abierta que permite transferir otros modelos de datos como submodelos, junto a los datos normalizados, de modo que también pueden ofrecerse soluciones especializadas.

En el futuro, Phoenix Contact añadirá gradualmente módulos de administración a sus productos para que puedan utilizarse en la sala de datos de Manufacturing-X.

Cadena de datos digital

Las tres tecnologías de la cadena digital de datos

El módulo de administración también proporciona una interfaz de programación de aplicaciones (en inglés application programming interface - API) uniforme e independiente del fabricante para acceder a los datos de los productos y los modelos de piezas, siempre garantizando la seguridad de manera uniforme. Esto significa que, por primera vez, todos los datos de los proveedores están siempre a disposición de los operarios de las máquinas y las instalaciones.

La cadena digital de datos combina tres tecnologías para crear una estrategia armonizada de identificación automatizada de objetos en los procesos de trabajo y de acceso automatizado a la información sobre los objetos:

  • Identificación: identificación automática de objetos físicos (IEC 61406)
  • Gestión de (acceso a) datos: API Management (OpenAPI)
  • Estandarización abierta de los datos: módulo de administración (IEC 63278)
Identificación digital mediante el código QR de un producto

Escaneado sencillo gracias a la identificación digital: placa de características digital

Con el código QR según IEC 61406 (hasta ahora DIN SPEC 91406) abrimos a nuestros clientes el camino hacia el uso automatizable de la información mediante un identificador de producto único en todo el mundo. Con este identificador de producto puede acceder a información legible de forma humana y al gemelo digital correspondiente, es decir, el AAS. En todo el mundo existen diversos formatos de datos y características del gemelo digital.

Gemelo digital: somos parte de él.

Phoenix Contact ha participado desde el principio en el impulso del gemelo digital en diferentes organizaciones, como Digital Data Chain Consortium (DDCC), Plattform Industrie 4.0 e Industrial Digital Twin Association (IDTA).

Póngase en contacto con nuestros expertos

Björn Axenath, director de proyecto senior de Digital Innovations, Phoenix Contact
Björn Axenath
Director de proyecto senior Digital Innovations
+49 5233 3-48803
"Estaré encantado de responder a todas sus preguntas sobre Manufacturing-X".
Logotipo de Plattform Industrie 4.0
Logotipo de IDTA
Logotipo del Consorcio Digital Data Chain