Mit offener Automatisierung in die elektrifizierte Zukunft Audi setzt am Standort Ingolstadt im Karosseriebau der vollelektrischen Audi Q6 e-tron Baureihe auf PLCnext Technology von Phoenix Contact. Das offene Ecosystem bietet neben zahlreichen Funktionen für IIoT-Anwendungen ebenfalls integrierte Cyber-Sicherheit gemäß dem internationalen Standard IEC 62443-4-2.

Audi Mitarbeiter und Phoenix Contact-Mitarbeiter bei der Besprechung des Projekts

Herausforderung


Mitarbeiter von AUDI PPE und Phoenix Contact im Gespräch in einer Fabrik

Gemeinsam und kollaborativ in die Zukunft

Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft

Phoenix Contact unterstützt den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit, indem das Unternehmen Schlüsseltechnologien für die Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung bereitstellt. PLCnext Technology ist eine dieser Technologien. Das offene Ecosystem verfügt über eine Vielzahl von Schnittstellen vom Sensor bis in die Cloud. Auf diese Weise trägt es zum durchgängigen Informationsfluss in einer CO2-neutralen Fertigung bei. Abgesehen von der Standardprogrammierung von SPS-Systemen nach IEC 61131-3 ermöglicht PLCnext Technology auch die parallele Nutzung von Hochsprachen wie C/C++, C# oder Matlab Simulink. Beide Sprachen laufen kombiniert in Echtzeit auf der Steuerungsfamilie PLCnext Control. Somit profitiert die Produktion von der Kompetenz der IT- ebenso wie der OT-Spezialisten. Das Ecosystem trägt so auch zum Wandel bei der Automatisierung der Fertigungsanlagen bei Audi bei.

Lösung


Energiemessgeräte in einem Schaltschrank eingebaut

Energiezähler wie das multifunktionale Messgerät EEM-MA 370 erfassen die Verbräuche

Verbesserung der Treibhausgas-Bilanz durch optimierte Fertigungsprozesse

Bereits bei der Herstellung der Fahrzeuge kommt es darauf an, den energetischen Fußabdruck so neutral wie möglich zu halten. Deshalb hat sich Audi das Ziel gesetzt, bis 2025 an allen Standorten bilanziell CO2-neutral zu produzieren. Am Standort Ingolstadt ist dieses Ziel seit Anfang 2024 erreicht. Gerade im Karosseriebau gilt es, die Emissionswerte durch Einflussgrößen wie Qualität, Verfügbarkeit und Adaptionsfähigkeit zu verbessern. Jeder Leerlauf oder jede Ausschleusung einer Karosserie aus dem Herstellungsprozess zieht nicht nur Kosten nach sich: Auch die produktionsbedingte THG-Bilanz erhöht sich.

Damit dies nicht passiert, nutzt Audi zahlreiche Maßnahmen wie Abschaltungen zu Leerlaufzeiten oder den Einsatz kommunikationsfähiger Energiezähler – z. B. des multifunktionalen Messgeräts EEM-MA 370 von Phoenix Contact – zur Überwachung des Verbrauchs. Um an dieser Stelle weiter zu optimieren, bedarf es Transparenz über die Energieflüsse und Informationen, die eine Störung schon bei ihrer Entstehung ankündigen. Sogar kleinste Abweichungen von der Qualität, die frühzeitig angezeigt werden, können hier einen entscheidenden Beitrag leisten. Zusätzliches Verbesserungspotenzial im Prozessablauf zu erkennen, resultiert nicht nur in einer kürzeren Taktzeit, sondern ebenso in der Optimierung der Energiebilanz jedes einzelnen Autos.

Ein Schaltschrank mit einem RFC470-S der Sicherheitssteuerung von Phoenix Contact

Neben der funktional sicheren Anlagenautomation stellt die PLCnext Control RFC 4072S eine umfangreiche Diagnose zur Verfügung

Hochsprachen parallel nutzen

Die sicherheitsgerichtete Steuerung RFC 4072S bildet den Kern der Automatisierungslösung im Karosseriebau. Ihre wichtigste Funktion besteht darin, dass die Fahrzeuge funktional sicher gefertigt werden. Neben der Anlagenautomatisierung bietet der RFC 4072S eine umfangreiche Diagnose sämtlicher Prozesse sowie der für die Kommunikation relevanten Daten. Die meist für den Produktionsablauf favorisierte Programmiersprache IEC 61131-3 wird – wie bereits erwähnt – durch die Verwendung von Hochsprachen wie C/C++ oder C# ergänzt, die sich besser für komplexe Anwendungen im Echtzeitkontext eignen.

Mitarbeiter von AUDI und Phoenix Contact-Mitarbeiter vor einer Bedienstation

98 % der Bedienanzeigen werden von einem Visualisierungsassistenten erstellt

Über 30 % Zeitersparnis bei der Erstellung der Anlagenvisualisierung

Im Ingolstädter Projekt ist der seit 2004 auf der Vorgängerplattform PC Worx entwickelte Bausteinstandard auf die neue Steuerungstechnologie PLCnext Technology konvertiert worden. Aufgrund der Neuentwicklungen umfasst die Bibliothek nun mehr als 600 Bausteine, um die vielen für einen Karosseriebau notwendigen Prozesse optimal zu steuern. Die PLCnext Control RFC 4072S PN unterstützt dabei ebenfalls die Maschinensicherheit gemäß IEC 62061 SIL 3 respektive EN ISO 13849-1 PL e. Zur Erhöhung der Konsistenz und Integration der Informationen stellt die neue Automatisierungsplattform eine Webvisualisierung zur Verfügung.

Ein speziell zu diesem Zweck entwickelter Visualisierungsassistent generiert etwa 98 % der Bedienungsanzeigen automatisch. Dazu greift er auf Informationen des Anwenderprogramms zu und erstellt mit Hilfe der über 700 Symbole der neu geschaffenen Systembibliothek die Anlagenvisualisierung. Das gilt auch für die Förderanlagen, in denen lediglich die einsehbaren Bereiche von den Mitarbeitenden bedient werden dürfen. Der Generator erzeugt hier für jeden Anlagenteil eine individuelle Bedienoberfläche. In diesem Zusammenhang ist es gelungen, die Erstellungszeit auf ein Drittel der bisher erforderlichen Dauer zu reduzieren: ein erheblicher Vorteil für Anpassungen und Inbetriebnahmen.

Industrie-PCs in der Anwendung bei AUDI PPE im Werk mit Robotern im Hintergrund

Industrie-PCs von Phoenix Contact sind als Haupt- und Nebenbedienpulte auf einer Standsäule installiert

Bedienstationen für den direkten Anlagenzugriff

Die für den Anlagenbetrieb benötigten Bedienstationen fügen sich über den eingebauten Switch einer Push-Button-Box mit Not-Halt-Taster flexibel in das 1-Gigabit-Anlagennetzwerk ein. Industrie-PCs der Baureihe Basicline in Schutzart IP65 sind als Haupt- und Nebenbedienpulte auf einer Standsäule an den einzelnen Roboterzellen installiert. Über die dort dargestellten Schrittketten und Diagnosen hat das Bedien- und Wartungspersonal direkten Zugriff auf alle wichtigen Informationen, sodass es bei Bedarf schnell auf Ereignisse reagieren kann. Als eine Besonderheit erweisen sich die in der Fördertechnik eingesetzten Bedienpulte. Die eHMI-Linux-Clients wurden nach den Wünschen von Audi entwickelt. Im Vordergrund standen hier die Einhaltung des internationalen Security-Standards IEC 62443 sowie ein einfaches Update- und Patch-Management. So integriert sich die Wartung der Industrie-PCs optimal in die bewährten Prozesse und Abläufe der Instandhaltung.

Mitarbeiter von AUDI und Phoenix Contact sprechen gemeinsam über ein ganzheitliches Sicherheitskonzept

Gemeinsam mit den Audi-Verantwortlichen ist u. a. ein ganzheitliches Sicherheitskonzept erarbeitet worden

Erarbeitung eines ganzheitlichen Sicherheitskonzepts gemäß IEC 62443

Die stetig steigende Zahl an Informationsquellen – wie Sensoren und Kameras sowie Technologien zur Sicherstellung der Prozesse und Qualität – führt zu immer größeren Datenmengen und folglich zwangsläufig zu Angriffspunkten, die vor unberechtigten Zugriffen geschützt werden müssen. Derartige Projekte begleitet Audi deshalb stets aus Sicht der Cyber-Sicherheit. Konkret bedeutet dies, dass Audi und Phoenix Contact als TÜV-zertifizierter IEC 62443-3-3 Security-Service-Provider schon in der Planungsphase des Projekts ein ganzheitliches Sicherheitskonzept erarbeitet haben. Das Konzept setzt die funktionalen Systemanforderungen der IEC 62443-2-4 um. Des Weiteren wurden anhand einer Bedrohungsanalyse Maßnahmen definiert und implementiert, um die Sicherheit des Produktionsbereichs zu erhöhen.

Die Optimierung der Fertigung und die damit verbundene Nachhaltigkeit der verwendeten Ressourcen erfordern Daten, die sicher genutzt werden können. Durch eine smarte Elektrifizierung, effektive Vernetzung und offene Automatisierung schafft Audi die Grundlagen für eine nachhaltige, zukunftssichere Produktion sowie die flexible Integration neuer Technologien, z. B. Machine-Learning.

Kontakt


Gruppenbild Expertenteam für die digitale Fabrik
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Gern unterstützen wir Sie auf dem Weg zu einer effizienten, nachhaltigen und sicheren Fabrik.
Mann mit Tablet vor Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.