Безопасность машин Безопасность машин - центральный элемент современного машиностроения. Она защищает людей, обеспечивает безопасность производственных процессов и отвечает требованиям законодательства. Phoenix Contact предлагает Вам интегрированные решения для функциональной безопасности: соответствующие стандартам, масштабируемые и перспективные.

Аварийный останов у защитного ограждения
Интерактивная карта изображений: функциональная безопасность в машиностроении
Оптимальное проектирование функций обеспечения безопасности
Экономичное проектирование функций обеспечения безопасности в соответствии со стандартами для безопасной эксплуатации машины.
Оптимальное проектирование функций обеспечения безопасности
Комплексная поддержка по всем вопросам безопасности
Профессиональная поддержка на всех этапах жизненного цикла системы безопасности машины от проектирования до эксплуатации.
Комплексная поддержка по всем вопросам безопасности
Непрерывная документация
Непрерывная документация в соответствии со стандартами является условием для наличия подтверждения нормативным документам.
Непрерывная документация
Быстрый ввод в эксплуатацию и приемка
Оптимальное проектирование функций обеспечения безопасности означает быстрый ввод в эксплуатацию и приемку машины.
Быстрый ввод в эксплуатацию и приемка
Проектирование безопасных машин в соответствии со стандартами
Тщательная оценка безопасности является предпосылкой для оптимального проектирования функций обеспечения безопасности. Это позволяет значительно сократить объем монтажных работ и упростить ввод в эксплуатацию.
Проектирование безопасных машин в соответствии со стандартами

Обзор продукции

Phoenix Contact предлагает большой выбор сертифицированных SIL продуктов для приложений функциональной безопасности в машиностроении.

Узнайте больше об историях успеха и примерах применения

Благодаря десятилетиям опыта, инновационным изделиям и глобальной сети Phoenix Contact является Вашим надежным партнером в области безопасности машин в машиностроении. Мы оказываем Вам поддержку, начиная с анализа рисков и выбора подходящих компонентов и заканчивая вводом в эксплуатацию и проверкой функций обеспечения безопасности.

Почему безопасность машин имеет решающее значение

В условиях растущей автоматизации промышленности надежная защита машин и систем имеет огромное значение. Наши решения по безопасности машин помогут Вам выполнить такие законодательные требования, как Директива ЕС по машинному оборудованию, EN ISO 13849-1 и EN 62061, и в то же время повысить производительность.

  • Защита человека и оборудования
  • Выполнение правовых норм
  • Минимизация времени простоя
  • Повышение готовности оборудования

Стандартизированная безопасность: можно использовать по всему миру

Phoenix Contact поможет Вам внедрить международные стандарты безопасности. Наши изделия и решения могут использоваться по всему миру и отвечают всем необходимым требованиям для экспорта Вашего оборудования.

Поддерживаемые стандарты:

Требования к безопасности машин в разных странах сильно различаются. Это решающий фактор для машиностроения с глобальной направленностью.

Карта мира
Карта мира
Карта мира
Карта мира

В Европе основой является Директива ЕС по машинному оборудованию. Она определяет основные требования безопасности, которые указаны в гармонизированных стандартах. Их использование является добровольным, но имеет юридические преимущества. Официальный допуск не требуется, достаточно маркировки СЕ и заявления о соответствии от производителя. Нотифицированный орган должен быть задействован только в случае продукции с высоким уровнем риска. Новые требования Положения ЕС 2023/1230 о машинах должны быть выполнены до 27 января 2027 года.

Карта мира

В США действуют стандарты OSHA, которые в первую очередь направлены на операторов, но также косвенно налагают требования на производителей. Стандарты ANSI и UL не являются юридически обязательными, но часто требуются по договору. Надзор за рынком не ведется, но для ввода в эксплуатацию требуется тестовый знак от NRTL (национально признанной испытательной лаборатории).

Карта мира

Китай принял множество международных стандартов, но они не всегда соответствуют современным требованиям. Сертификация CCC является обязательной только для некоторых компонентов. На безопасность машин в первую очередь влияют таможенный контроль и региональные стандарты.
Япония перенесла международные стандарты, такие как ISO 13849-1 и МЭК 62061, в национальные стандарты JIS. Для европейских машиностроителей это означает отсутствие дополнительных технических препятствий при экспорте.

ЧЗВ

Часто задаваемые вопросы о безопасности машин

1. Что такое безопасность машин в машиностроении?
Безопасность машин включает в себя все технические и организационные меры, направленные на предотвращение или минимизацию угроз, вызываемых машинами. Люди, машины и процессы должны быть защищены от повреждений в соответствии с законодательными требованиями, такими как Директива ЕС по машинному оборудованию.

2. В чем разница между функциональной безопасностью и общей безопасностью машин?
Безопасность машин – это общий термин для всех защитных мер. Функциональная безопасность относится именно к функциям управления, связанным с безопасностью, например, безопасное отключение двигателя в случае аварийного останова.

3. Как включить безопасность машин в конструкцию?
Проведите оценку рисков еще на этапе проектирования. На основе этого анализа определяются подходящие функции обеспечения безопасности, которые реализуются с помощью сертифицированных компонентов. Такие инструменты, как SISTEMA или Pascal, помогают в проверке.

4. Как я могу доказать эффективность своих мер безопасности?
Валидация в соответствии с EN ISO 13849-2 или EN 62061 подтверждает эффективность. При этом проверяется, соответствуют ли реализованные функции обеспечения безопасности установленным требованиям. Документация, протоколы испытаний и, при необходимости, сертификация TÜV являются частью проверки.