Готовность к сложным задачам

Безопасность с продуктами Phoenix Contact

Функциональная безопасность — важная тема. Phoenix Contact предлагает изделия, семинары и сертифицированных по стандартам TÜV экспертов, которые помогут Вам выполнить требования Директивы ЕС по машинному оборудованию и требования безопасности в перерабатывающей промышленности.

У нас есть всё для защиты человека и машины.

Let's get #FitForSafety


Мужчина поднимается в гору
Табличка с надписью «Fit for Safety»

Что такое функциональная безопасность?

Как разработчик и производитель интеллектуального оборудования вы всегда сталкиваетесь с серьезной проблемой: даже самая продуманная система несет в себе значительные риски для всего, что находится рядом. Стандарты и директивы по функциональной безопасности (FuSi) направлены на обеспечение надежной защиты человека, окружающей среды и оборудования. Они описывают надлежащую организацию управления рисками с помощью автоматизированных систем безопасности. Правильное применение систем обеспечения безопасности (управления) и других мер по минимизации риска имеет решающее значение для безопасности системы. При возникновении критической неисправности система управления переводит оборудование в безопасное состояние.

Функциональная безопасность существует в рамках законодательно регламентированного поля. Одним из основных стандартов для машиностроения является EN ISO 13849-1. В этом стандарте описаны положения по безопасности, которые должна выполнять машина. Серия стандартов МЭК 61511 регулирует применение функциональной безопасности для оборудования в перерабатывающей промышленности. Важными характеристиками для определения надежности функций безопасности являются уровень полноты безопасности (SIL) и уровень эффективности защиты (PL).

Машиностроение и сотрудники

Директива по машинному оборудованию Требования к безопасности машин в европейском экономическом пространстве

Ваша продукция относится к области применения директивы по машинному оборудованию 2006/42/ЕС? Она будет продаваться на внутреннем европейском рынке? Тогда вам необходимо учитывать требования данной директивы по машинному оборудованию. Только при условии выполнения всех требований допускается маркировка CE. В европейском экономическом пространстве данное обозначение позволяет продавать и использовать машины без специальных ограничений.

Глобальные тенденции в безопасности машин
Новые требования к уровню эффективности защиты и уровню полноты безопасности

Как в ближайшем будущем изменятся требования к функциональной безопасности для уровня эффективности защиты (PL) и SIL? Международные стандарты безопасности ISO 13849 и МЭК 62061 находятся сейчас на стадии переработки. Изменения ожидаются также в области связанного с безопасностью программного обеспечения и кибербезопасности.

Теперь узнать больше
Производственная установка

Безопасность машин по всему миру Нормативные акты в различных регионах мира

Карта мира
Карта мира
Карта мира
Карта мира
Карта мира

  • Основополагающие требования изложены в приложении I директивы по машинному оборудованию.
  • Конструкция подчиняется гармонизированным стандартам.
  • С применением данных гармонизированных стандартов связана презумпция соответствия.
  • Применение стандартов носит добровольный характер. Возможно внедрение других решений.
  • Официальные допуски или разрешения на реализацию не являются обязательными.
  • Производитель составляет заявление о соответствии, сертификаты сторонних организаций не требуются.
  • Изделие маркируется знаком CE, не знаком технического контроля.
  • Обязанность привлечения сторонней сертифицирующей организации («нотифицированного органа») существует только для определенных опасных продуктов.
  • Участие государства ограничивается контролем за рынком.

Карта мира

  • Важные обязательные для соблюдения законы об охране труда указаны в стандартах Управления США по охране труда и промышленной гигиене (OSHA).
  • Из стандартов OSHA косвенным образом выводятся требования к производителям машин и компонентов систем безопасности.
  • В случае ответственности за продукцию в гражданско-правовых процессах очень часто используются стандарты ANSI.
  • Несмотря на то что по закону применение стандартов ANSI не является обязательным, на практике они носят практически обязательный характер благодаря закреплению соответствующего условия в гражданско-правовых договорах.
  • Во многих случаях стандарты ANSI и UL расходятся с международными и европейскими стандартами.
  • Государственный контроль за рынком в США отсутствует. При вводе установки в эксплуатацию требуется знак технического контроля Национальной испытательной лаборатории (NRTL).

Карта мира

  • Пока отсутствует строгий контроль рынка, однако существует контроль на таможне.
  • Многие международные стандарты внедрены в китайскую нормативную базу по безопасности машин, однако не все из них на сегодняшний день актуальны.
  • Машины не подлежат обязательной сертификации CCC, однако может существовать требование по сертификации основных компонентов машин.
  • Наряду с национальными и отраслевыми существуют многочисленные региональные и внутрифирменные стандарты.

Карта мира

  • Существуют правовые нормы по импорту товаров [Lei N°8078 ст. 8] и косвенные положения о машинах и компонентах машин [NR12 § 12.134].
  • В настоящее время пока нет обязательной сертификации. В будущем ожидается введение обязательной сертификации для некоторых связанных с безопасностью групп продукции.
  • Сертификаты европейских и американских организаций и ведомств признаются только в рамках соглашений о взаимном признании.
  • Для контроля могут использоваться заводские инспекции (в том числе заранее не согласованные).
  • Международные стандарты могут быть применены только в том случае, если отсутствуют соответствующие национальные стандарты. Некоторые из национальных стандартов содержат более высокие требования, чем международные.
  • Если существует непосредственный высокий риск для работников, возможен немедленный запрет эксплуатации и продажи этой машины.

Перерабатывающая промышленность

Безопасность процессов Соблюдение актуальных законодательных требований

В перерабатывающей промышленности имеются различные потенциальные источники опасности для людей и окружающей среды. Чтобы минимизировать эти опасности, необходимо выполнить требования МЭК 61511. Стандарт МЭК 61511 предусматривает введение системы управления функциональной безопасностью с целью исключения систематических ошибок. Функции обеспечения безопасности должны быть правильно рассчитаны, чтобы исключить случайные ошибки. Кроме того, необходимо учитывать требования по взрывозащите. Усиление ограничений в законодательстве и рост количества правил техники безопасности требуют понимания основных принципов взрывозащиты.

Путь к безопасной производственной установке Реализация управления функциональной безопасностью

Жизненный цикл системы безопасности наглядно объясняет процесс:

Жизненный цикл системы безопасности для безопасности процессов

Подробная и хорошо задокументированная оценка рисков является фундаментом для создания безопасной производственной установки. На основе этого на отдельных этапах могут быть созданы следующие документы:

  • Перечень требований безопасности
  • Конструктивные данные машины и оценка SIL
  • Документация по программному обеспечению
  • Валидация функции обеспечения безопасности

Если эти этапы происходят в условиях отсутствия планирования и подходящей системы менеджмента, то могут возникать систематические ошибки. Эти ошибки могут иметь скрытый характер до тех пор, пока не возникнет источник повышенной опасности. Поэтому путь к безопасной производственной установки начинается с анализа рисков (включая HAZOP). Чтобы избежать систематических ошибок в ходе отдельных этапов, производителям и пользователям оборудования требуется система управления функциональной безопасностью.

Два сотрудника рядом с установкой

Консультации в сфере безопасности От анализа рисков до сертификации установки

Интеграция функций обеспечения безопасности в машины и установки для вас, как для производителя, несет дополнительный объем работы. В этом вопросе компания Phoenix Contact готова оказать вам поддержку в виде индивидуальных консультаций. К вашим услугам сертифицированные по системе TÜV эксперты Phoenix Contact в области функциональной безопасности, которые помогут при проектировании, производстве, модификации, комплектовании и эксплуатации машин на протяжении всего жизненного цикла систем безопасности.

Продукция для функциональной безопасности От аварийного выключателя до безопасного контроллера

Познакомьтесь с большим ассортиментом наших продуктов и решений для функциональной безопасности. Аварийные выключатели, предохранительные реле и контроллеры безопасности позволяют упростить ввод в эксплуатацию и настройку оборудования. Так вы можете сконцентрироваться на своих главных задачах, а в отношении оборудования положиться на то, что будут выполнены все требования законодательства и обеспечена безопасная эксплуатация.

Продукция для функциональной безопасности