Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Maintenance préventive avec parafoudre basse tension

Pour toutes les questions concernant la protection des installations de télécommunication du réseau de téléphonie mobile et fixe, veuillez contacter directement notre expert Marcus Denker en utilisant ce formulaire de contact.


Maintenance préventive

Maintenance préventive

Mais l'utilisation d'un parafoudre basse tension n'est pas encore suffisante pour Telefónica Deutschland GmbH & OHG. Pour augmenter la disponibilité des installations, nous allons même encore plus loin avec la surveillance en temps réel des parafoudres et de l'installation.

Le système d'assistance pour les parafoudres basse tension – ImpulseCheck

Une fenêtre d'état sur les parafoudres et paratonnerres pour le domaine de la protection des réseaux électriques fait désormais partie du standard. Toutefois, la charge réelle des différents circuits de protection ne peut pas être déterminée à partir d'un affichage simple. Dans le pire des cas, l'affichage apparaît encore aujourd'hui en vert et passe au rouge (défectueux) après le prochain événement de surtension. Le remplacement de la fiche de protection est à présent absolument obligatoire car plus aucune protection n'existe et l'installation est directement concernée en cas de nouvelle surtension.
ImpulseCheck mesure les événements transitoires sur les câbles sous tension. Les résultats des mesures sont transmis dans le Proficloud de Phoenix Contact, où ils sont analysés et interprétés. L'ImpulseCheck appelle à nouveau les résultats du Proficloud et peut les transmettre au dispositif de surveillance correspondant, comme par exemple à la gestion technique centralisée. Ainsi, l'état actuel des SPD installés est visible à tout moment. Les dommages préalables sont détectés et l'état de santé ou « State of health » est rendu visible dans le cloud ou sur l'appareil par un signal jaune. Le jaune signifie ici que le pouvoir de décharge du SPD prescrit par les normes est atteint. Le parafoudre est encore opérationnel mais un remplacement est recommandé.

En plus de la surveillance des parafoudres, ImpulseCheck offre aussi une vue dans l'installation. En raison des perturbations électromagnétiques qui sont mesurées par les capteurs sur les conducteurs sous tension, des conclusions sur l'état de l'installation peuvent être tirées.

Parafoudre basse tension avec appareil de mesure ImpulseCheck raccordé

ImpulseCheck avec capteurs au niveau des câbles sous tension

Quel est l'avantage pour Telefónica ?

Un parafoudre basse tension est installé sur tous les sites de Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG. De plus, dans les zones sensibles nécessaires à un fonctionnement fiable, les SPD sont surveillés par l'ImpulseCheck. Les données collectées de tous les ImpulseChecks installés sont envoyées par Modbus/TCP à la gestion technique centralisée (GLT) du centre de données.

Nous pouvons intégrer l'ImpulseCheck également à nos systèmes de gestion et acquérir ainsi les données par la totalité de la technologie et, à long terme, les analyser et les surveiller. Avec l'approche basée sur le cloud, nous profitons par ailleurs des futurs développements réalisés par Phoenix Contact dans ce domaine.

Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site
Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Le système d'assistance détecte d'une part la charge des parafoudres et permet ainsi une planification optimisée des interventions de service. D'autre part, des anomalies dans l'installation sont visibles et peuvent être éliminées avant d'arriver à une défaillance.

Investissement pour l'avenir

Indépendamment du sujet du domaine d'application de l'ImpulseCheck dans le cadre de la haute disponibilité, il existe encore un autre projet sur un site de téléphonie mobile classique. Sur une tour de téléphonie mobile d'une hauteur de 60 mètres, nous espérons, en utilisant l'ImpulseCheck, acquérir des données supplémentaires au sujet de la foudre. À quelle fréquence cela se produit-il ? Comment le courant est-il réparti dans le système ? C'était également la raison pour laquelle ImpulseCheck devait non seulement être utilisé dans le domaine de la haute disponibilité, mais aussi dans l'environnement de téléphonie mobile classique.

Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site
Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Tour de téléphonie mobile avec le logo O2

Tour de téléphonie mobile de l'entreprise Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG

De par leur hauteur et leur structure métallique, les tours de téléphonie mobile sont particulièrement exposées aux perturbations atmosphériques telles que la foudre. Sur des sites de téléphonie mobile sélectionnés, outre la protection de l'alimentation pour garantir le fonctionnement, les composants des pylônes sont également reliés aux capteurs de l'ImpulseCheck.

L'objectif de ces mesures est de mieux comprendre la répartition des courants de foudre sur les tours de téléphonie mobile. Les données obtenues permettent alors de créer des concepts de protection encore meilleurs pour les installations de téléphonie mobile.