Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 10000 points de données Niagara à 25000 points de données, cette licence n'a pas de limite de temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.
Système de gestion des bâtiments
Avec le système de gestion des bâtiments Emalytics, nous vous proposons une plateforme pour tous les éléments principaux de l'infrastructure numérique de votre bâtiment. Emalytics associe le dispositif de gestion et de commande ainsi que le monitoring de l'énergie sur une plateforme intelligente. Le framework basé sur l'IoT vous permet de gérer, d'évaluer et de traiter les données et les informations de tous les différents sous-systèmes en fonction des besoins. Profitez d'une ingénierie facile et d'une plateforme pour tous les process et les applications au sein de votre bâtiment.
JSON Toolkit pour les Emalytics Controller, permet le développement des interfaces basées sur JSON, nécessite une licence d'entretien valable
Licence d'exécution d'Emalytics View permettant de visualiser jusqu'à 5000 points de données Niagara, cette licence n'est pas limitée dans le temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.
Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 500 points de données Niagara à 10000 points de données, cette licence n'a pas de limite de temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.
Licence Emalytics Supervisor pour 2 500 points de données supplémentaires
Licence d'entretien (1 an) pour la licence Emalytics Controller NC4-100
Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 500 points de données Niagara à 2500 points de données, cette licence n'a pas de limite de temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.
Licence d'entretien (3 ans) pour la licence Emalytics Supervisor SUP-UNL
Oracle JRE Support pour Emalytics Supervisor, à partir des versions Emalytics 1.10.1 / N4.13u3 et Emalytics 1.7.9 / N4.10u8, qui n'offre aucune assistance pour les anciens appareils sans cette licence.
Licence de mise à niveau d'Emalytics View pour étendre la licence d'exécution de 1250 points de données Niagara à 25000 points de données, cette licence n'a pas de limite de temps.
Veuillez noter que les informations suivantes doivent être fournies lors de l'achat de cette licence : l'ID hôte de la machine sur laquelle Emalytics View est exécuté, ainsi que l'adresse e-mail à laquelle la licence doit être envoyée.