Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Deux armoires électriques, équipées de différents blocs de jonction avec la technologie Push-in

Rapide et fiable : Novum Automation fait confiance à la technologie Push-in

  • Novum Automation prend en charge des process autrefois manuels et les automatise pour une régulation et une commande optimales des installations et un retour sur investissement (ROI) optimisé
  • Lors de la mise à niveau d'une installation de convoyage, Novum a découvert la technologie Push-in de Phoenix Contact, rapide, simple et fiable
  • Novum fait désormais confiance aux produits de Phoenix Contact pour la plupart de ses projets, car la réduction de la durée de montage et la grande fiabilité permettent de réaliser des économies sur le long terme
Logo Novum Automation

Profil de client de Novum Automation

Novum Automation est une petite société d'ingénierie et de fabrication innovante basée à Traverse City, dans le Michigan. Novum Automation prend en charge des process autrefois manuels tels que l'acquisition de données et les contrôles de produits tout au long du cycle de vie et les automatise pour un contrôle optimal des installations et un retour sur investissement (ROI) optimisé.

Reese Gallagher, propriétaire et développeur de systèmes en chef chez Novum, explique : « Nous sommes une entreprise assez jeune et avons récemment changé notre nom de Gallagher Engineering en Novum Automation. Nous sommes une équipe de cinq ingénieurs aux intérêts très diversifiés. Nous voulons faire notre travail de la meilleure façon possible et prendre du plaisir dans ce que nous faisons. Nos exigences envers nous-mêmes sont élevées. »
Reese a expliqué : « Dans notre industrie, nous sommes arrivés à un point où les appareils sont installés depuis 20, 30 voire 35 ans. Il existe un besoin de moderniser ces anciens appareils, car une grande partie de l'ancienne technologie n'est plus prise en charge. Les problèmes sont de plus en plus nombreux et il existe un grand besoin de mettre à niveau les systèmes de régulation et de commande dans les usines de fabrication. Nous enregistrons une forte demande dans le nord du Michigan, où l'industrie s'est développée, mais où le soutien en matière d'automate n'a pas vraiment suivi. Nous commençons à identifier des points communs dans les besoins de nos clients. »

Montage d'armoires électriques chez Novum Automation

Modernisation du système de régulation et de commande des convoyeurs

Novum Automation est régulièrement confronté à ce problème dans de nombreux types d'applications, par exemple les convoyeurs.
Novum avait un client qui devait mettre à niveau des convoyeurs sur quatre lignes d'une installation de remplissage. Le système d'origine fonctionnait sur un matériel obsolète, ce qui nuisait à la productivité opérationnelle.
Reese a expliqué : « De nombreuses entreprises de production disposent de convoyeurs qui transportent les produits à travers l'installation de production.
Il doit y avoir une forme de système de régulation et de commande avec des procédures Handshake entre les machines, de sorte que les opérateurs soient informés lorsque les produits sont refoulés ou bloqués dans l'installation. Nous proposons également des appareils pour les contrôles Inline. Nous commençons à constituer une gamme de solutions standard. Nous avons réalisé que nous construisions apparemment beaucoup de systèmes de régulation et de commande pour les convoyeurs.
Nous nous sommes donc demandé pourquoi ne pas simplement concevoir une solution standard que nous pourrions commercialiser très concrètement dans cet objectif. »
Novum a conçu, développé et installé un système de régulation et de commande entièrement opérationnel pour les convoyeurs et l'a mis en service. Le système s'appuie sur des API et de l'hardware modernes, évolutifs et orientés vers l'avenir pour la construction de panneaux et est livré avec une documentation complète pour la convivialité dans l'utilisation.
Le nouveau système comprenait des cellules photoélectriques numériques pour détecter les bourrages de bouteilles, des entraînements à fréquence variable (VFD) pour rendre les process d'accélération et de décélération plus doux dans l'optique de la durée de vie du moteur ainsi que de nouveaux entraînements AC qui offrent une fiabilité et une sécurité accrues.
Novum devait terminer les quatre installations en seulement quatre mois - l'entreprise devait donc travailler rapidement.
Le câblage des borniers peut être une tâche qui prend du temps.
Les borniers font certes partie des composants de base absolus d'une armoire électrique, mais il arrive que des conducteurs se détachent au fil du temps et posent alors problème.
Reese raconte : « Après cinq heures de dépannage, nous avons constaté qu'une des bornes n'était pas complètement serrée et que la force de gravité faisait sortir le conducteur.
Peut-être que quelqu'un est aussi entré et s'est cogné dessus.
Le conducteur s'est détaché et nous avons dû, d'une manière ou d'une autre, dépanner des milliers de points de contact et trouver quel conducteur n'était pas en contact. »

Blocs de jonction de puissance PTPOWER câblés dans l'armoire électrique

Technologie Push-in pour une installation rapide et facile

Après avoir vu quelques panneaux construits avec des produits de Phoenix Contact, Reese a voulu en savoir plus sur la technologie Push-in (PT). « Quand nous l'avons découvert, nous avons pensé 'Attendez, il existe quelque chose où il suffit juste d'enficher le conducteur ? Et il reste simplement en place, il est solide et résiste aux vibrations ?' Nous nous sommes demandé pourquoi tout le monde ne faisait pas comme ça. »
Reese reconnaît qu'au premier moment, il a été un peu dépassé par l'étendue de la gamme de produits de Phoenix Contact, mais son responsable Zack Vinski, ingénieur commercial, l'a aidé à s'y retrouver dans les catalogues.

« Zack nous a apporté un soutien remarquable pour que nous puissions nous y retrouver et nous concentrer sur les produits adéquats. » Novum a spécifié les blocs de jonction de puissance PTPOWER et les bornes pour capteurs/actionneurs PTIO. PTPOWER offre une solution de connexion rapide et conviviale pour le câblage de conducteurs à grande section jusqu'à 350 kcmil (177 mm²). PTIO est conçu pour le câblage des commandes de machines modernes. Ces blocs de jonction ont le même contour que le système de ponts enfichables CLIPLINE complete de Phoenix Contact et offrent une flexibilité maximale.
Novum avait un calendrier très serré pour l'achèvement des systèmes de régulation et de commande des convoyeurs. « Nous avons construit quatre de ces systèmes en quatre mois environ », a déclaré Reese. « Nous devions construire les systèmes extrêmement rapidement et l'un des grands avantages de PTPOWER et des blocs de jonction PT en général est le gain de temps. Il ne faut rien visser.
Avant, il m'arrivait d'avoir une épicondylite à force de visser dans des blocs de jonction, je suis donc un grand fan du modèle PT, et le gain de temps nous a aidés à construire les systèmes plus rapidement. En plus, ils sont protégés contre le toucher, c'est fantastique. Mais ils sont aussi rapides et faciles à utiliser. Il n'y a rien à serrer. » Il a ajouté que la taille étroite des PTIO était un avantage supplémentaire. « C'est une belle I/O pour les capteurs. En gros, vous fournissez le courant et continuez à travailler avec des ponts enfichables. Cette structure est très étroite. Là où vous pouvez placer un détecteur de proximité, vous pouvez également diriger les E/S de manière très efficace. Le courant est déjà présent. Vous n'avez pas besoin de fournir une alimentation individuelle. C'est génial, et pourtant vous pouvez obtenir les E/S directement de là. C'est donc un autre domaine d'application, en plus des versions avec blocs de jonction de passage standard. »

Après l'utilisation de blocs de jonction Push-in, tout le reste semble obsolète, nous avons donc demandé aux clients s'ils souhaitaient se mettre à niveau.

Reese Gallagher, Propriétaire et concepteur de systèmes en chef
Capteur PTIO câblé et bloc de jonction pour actionneurs avec technologie Push-in, câblés dans une armoire électrique

Des connexions sur lesquelles vous pouvez compter à long terme

Novum a réalisé une révision complète des quatre systèmes de régulation et de commande dans le cadre d'un calendrier serré sur quatre mois.
L'espace requis par le nouveau système a pu être limité à deux armoires au sol seulement, contre trois ou quatre armoires dans le système initial.
Reese a déclaré que Novum utilisait PTPOWER pour toutes les applications de la distribution principale d'énergie. « Nous utilisons désormais des blocs de jonction PT dans presque toutes nos applications. Le choix est si vaste que vous pouvez également obtenir des versions à deux étages. Et il y en a même à trois étages. La version pour moteurs AC est très intéressante. Dans ce cas, la terre est également présente, vous pouvez donc effectuer une terminaison rapide lors de l'entrée ou de la sortie d'un VFD.
Le câblage de terrain peut alors être introduit et directement raccordé.
Après l'utilisation des blocs de jonction Push-in, tout le reste semble obsolète, nous avons donc demandé aux clients s'ils souhaitaient se mettre à niveau. » Reese a déclaré que la technologie Push-in et d'autres produits de Phoenix Contact permettaient des économies financières sur le long terme. « Les produits de Phoenix Contact, et en particulier les blocs de jonction Push-in, nous font gagner beaucoup de temps lors du montage d'un panneau. Et puis, à mon avis, on voit aussi les effets d'un produit de qualité sur le long terme. Sans intervention extérieure, cela ne se cassera pas sur le terrain. C'est pourquoi nous ne recevons pas d'appels pour nous dire que quelque chose ne fonctionne pas. »
« Ce qui me plaît chez Phoenix Contact, c'est le fait que je peux faire confiance à leur gamme de produits. Je n'ai pas besoin d'examiner les produits sur place pour un contrôle qualité. Je n'ai pas à m'inquiéter de la défaillance subite d'un produit au bout de deux ans ou même lors de sa mise en service », conclut-il. « En choisissant Phoenix Contact, j'ai beaucoup moins de soucis à me faire, je dors plus tranquille et je sais simplement que les produits qu'on me vend font exactement ce pour quoi ils sont conçus. »