Hydrogène issu de l'énergie éolienne L'union fait la force : le projet phare de Bremerhaven pour l'hydrogène vert.
Bremerhaven mise sur l'hydrogène vert dans les transports publics
Résumé
À Bremerhaven, l'hydrogène, source d'énergie, donne littéralement un coup de pouce sur la voie d'une mobilité climatiquement neutre. Ainsi, une chaîne de valeur complète a été créée pour l'hydrogène vert, de l'électrolyse en tant que technologie clé jusqu'aux stations-service et les bus à pile à combustible adaptés aux transports publics, en passant par la compression et le stockage dans des camions-citernes mobiles. Seule l'installation d'énergie éolienne se trouvait déjà dans la zone industrielle du Grauwallring. L'installation sert de fournisseur d'énergie pour l'électrolyseur.
De la production au consommateur : HY.City.Bremerhaven couvre l'utilisation d'une seule source
Accompagnement de toute la chaîne de valeur
Le projet d'hydrogène vert a été réalisé par le fournisseur de systèmes de solutions énergétiques intégrées GP Joule, qui a agi en tant qu'entrepreneur général. La production d'hydrogène vert fait partie d'un écosystème régional de l'hydrogène chez HY.City.Bremerhaven et est considérée comme un projet phare dans le cadre de la transition des carburants fossiles vers les carburants renouvelables.
Découvrez comment la technique d'automatisation de Phoenix Contact est utilisée pour assurer une intégration sectorielle avec une haute disponibilité et une connexion à distance sécurisée.
Ensemble vers un avenir neutre en CO₂
Nous ne parviendrons à décarboner notre économie qu'en unissant nos forces. Grâce à l'étroite collaboration avec GP Joule, HY.City.Bremerhaven et Phoenix Contact, nous contribuons de manière significative à la réduction des émissions de CO₂ et donc à la réalisation de la All Electric Society.
Andreas Wellbrock fait partie des moteurs de l'initiative sur l'hydrogène à Bremerhaven
Conclusion
La production d'hydrogène renouvelable à partir de l'énergie éolienne marque le début d'une mobilité basée sur l'hydrogène à Bremerhaven. Étant donné que l'électrolyse produit des quantités considérables de chaleur (résiduelle) et d'oxygène, le consortium d'entrepreneurs visionnaires à l'origine de Hy.City.Bremerhaven réfléchit déjà à la manière d'utiliser ces deux éléments de manière rentable. Selon l'équipe du projet, un réseau de chauffage local pourrait être utilisé pour exploiter les 340 kW de chaleur (résiduelle), d'autant plus qu'il existe suffisamment de clients commerciaux et industriels à proximité immédiate. La transformation de l'oxygène est également à l'ordre du jour.
Entrez en contact avec nos expertes et nos experts
Autres contributions
Qu'est-ce que le Power-to-Gas ?
La technologie Power-to-Gas favorise la transition énergétique en contribuant à la stabilité du réseau et en permettant une utilisation plus efficace des énergies renouvelables.
Qu'est-ce que l'hydrogène vert ?
L'hydrogène vert est une source d'énergie obtenue par électrolyse de l'eau, en utilisant exclusivement des énergies renouvelables.
Nous partons en voyage
Pendant que la famille se repose à Norderney ou Juist, son véhicule électrique s'accorde une pause à la borne de recharge.