Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Ce qu’il faut savoir
29.01.2025

Qu'est-ce que l'hydrogène vert ? L'hydrogène vert est une source d'énergie obtenue par électrolyse de l'eau, en utilisant exclusivement des énergies renouvelables.

Photo d'énergies renouvelables avec système de stockage sur batterie, éoliennes et réservoir d'hydrogène

Résumé

Contrairement à l'hydrogène gris, obtenu à partir de combustibles fossiles, la production d'hydrogène vert n'entraîne pas d'émissions de CO₂ nocives pour le climat. Il peut également servir de support de stockage pour l'énergie produite à partir de sources renouvelables. L'hydrogène vert offre la possibilité de transporter de l'énergie propre sur de longues distances et de l'utiliser dans différents secteurs.

Objet d'application électrolyseur

Comment l'hydrogène vert est-il produit ?

L'hydrogène vert est produit par électrolyse. L'eau est alors décomposée en ses composants, l'hydrogène et l'oxygène, en utilisant de l'énergie électrique. Grâce à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, aucun gaz à effet de serre n'est émis pendant le processus de production. Dans l'électrolyseur, les molécules d'eau (H₂O) sont séparées en hydrogène (H₂) et en oxygène (O₂) sous l'effet de la tension électrique.

Installation solaire, éolienne, conteneur avec l'inscription Power-to-X

Hydrogène vert et Power-to-X

L'hydrogène vert joue un rôle central dans tous les processus du Power-to-X. En y ajoutant du carbone (p. ex. du dioxyde de carbone, CO₂), il est possible de produire du e-méthane climatiquement neutre par Power-to-Gas ou du e-fuel (carburants et combustibles liquides produits par synthèse) par Power-to-Liquid. En outre, il sert de solution de stockage et de vecteur d'énergie pour le Power-to-Heat. Il peut donc être utilisé pour les trois technologies principales du Power-to-X.

Stockage de l'hydrogène vert

Il existe plusieurs méthodes de stockage, notamment le stockage sous forme de gaz comprimé ou d'hydrogène liquide à des températures extrêmement basses afin d'en réduire le volume et d'améliorer la transportabilité. Le transport de l'hydrogène représente un défi, car il faut respecter des exigences de sécurité et de stockage afin de minimiser les pertes et les risques. Pour renforcer le rôle de l'hydrogène vert en tant que solution fiable pour stocker et fournir de l'énergie au sein d'un système énergétique durable, il est essentiel d'investir dans le développement et l'expansion des infrastructures de stockage de l'hydrogène.

Des éoliennes devant un ciel bleu

Avantages et inconvénients

L'hydrogène vert préserve le climat. Il peut être utilisé de diverses manières, p. ex. comme combustible, pour la production d'électricité et de chaleur, ou comme matière première dans l'industrie. L'électricité excédentaire provenant de sources renouvelables peut être transformée en hydrogène et, si nécessaire, reconvertie en électricité. Il peut également réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

Ses inconvénients incluent des coûts de production élevés et la forte consommation d'énergie associée au processus d'électrolyse. De plus, la mise en place d'une infrastructure complète pour la production, le stockage et la distribution d'hydrogène nécessite des investissements considérables. Enfin, l'hydrogène est hautement inflammable, ce qui nécessite des mesures de sécurité spécifiques pour le stockage et le transport.

Domaines d'application de l'hydrogène vert

  • Secteur des transports : réduction de la pollution atmosphérique sous forme de carburant propre pour les voitures, bus et camions à hydrogène
  • Aviation et navigation : domaines où l'énergie électrique est difficilement utilisable
  • Industrie, production propre : matière première alternative favorisant la décarbonation des processus très énergivores et émettant beaucoup de carbone
  • Systèmes de chauffage : remplacement ou complément des réseaux de gaz naturel existants (surtout dans les régions froides où l'énergie solaire est moins efficace lorsque le soleil est bas en hiver)
  • Possibilité de stockage d'énergie : stockage de l'énergie renouvelable excédentaire produite en cas de fort ensoleillement et de grand vent (meilleure stabilité du réseau)

Conclusion

L'hydrogène vert joue un rôle central dans le débat actuel sur la transition énergétique, car il est considéré comme une technologie clé pour la décarbonation de différents secteurs. En outre, le développement et le passage à l'échelle supérieure de la technologie de l'hydrogène favorisent de nouvelles opportunités économiques et la création d'emplois en faisant progresser les technologies et les infrastructures innovantes, ce qui contribue non seulement à la transition énergétique, mais aussi au renouveau économique. En conséquence, l'hydrogène vert n'est pas seulement un pas vers un avenir énergétique durable, mais aussi une opportunité pour des transformations économiques et environnementales de grande envergure.

L'hydrogène vert et la All Electric Society

La All Electric Society est un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. L'énergie régénérative est produite et utilisée de manière cohérente. En outre, les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et des systèmes intelligents interconnectés sont créés. L'un des principaux défis de la All Electric Society est de rendre l'électricité produite à partir de sources renouvelables transportable et stockable, afin qu'elle soit utilisable dans tous les secteurs de manière découplée dans le temps. L'un des moyens d'y parvenir est la production et l'utilisation d'hydrogène vert.

Auteur: Phoenix Contact

E-mail:

Entrez en contact avec nos expertes et nos experts

« Nous vous conseillerons volontiers sur la All Electric Society et l'intégration sectorielle. »

Autres contributions