Ce qu’il faut savoir
24.10.2024

Qu'est-ce que l'écrêtage des pics de charge ? Comment les entreprises peuvent profiter de l'écrêtage des pics de charge.

Vue sur les pylônes électriques et les lumières d'une grande ville

L'écrêtage des pics de charge est un concept énergétique qui vise à réduire les pics de charge dans un réseau électrique. Pour ce faire, il faut diminuer la consommation d'énergie pendant les périodes de forte demande, ce qui permet également de baisser les coûts énergétiques. Pour être efficace, l'écrêtage des pics de charge nécessite à la fois une infrastructure technique et une planification ciblée.

Système de stockage sur batterie pour l'écrêtage des pics de charge

Le système de stockage sur batterie soutient une alimentation électrique stable

Comment fonctionne l'écrêtage des pics de charge ?

L'écrêtage des pics de charge consiste à réduire la consommation d'énergie de manière ciblée aux heures de pointe. Cela se fait en utilisant p. ex. des systèmes de stockage sur batterie qui libèrent l'énergie précédemment stockée lorsque la demande est élevée. Un autre moyen efficace est l'utilisation d'installations photovoltaïques qui fournissent de l'énergie solaire pour couvrir les pics de charge sans devoir acheter de l'électricité supplémentaire sur le réseau. En outre, des systèmes de gestion de la charge peuvent être intégrés afin de réduire ou d'éteindre automatiquement les récepteurs non essentiels, tels que la climatisation ou l'éclairage, lorsque des pics de demande élevés sont prévus.

Écrêtage des pics de charge et déplacement de charges

L'écrêtage des pics de charge et le déplacement des charges (load shifting) ont tous deux pour objectif de réduire les coûts énergétiques et d'améliorer la stabilité du réseau. Leur approche est toutefois différente. L'écrêtage des pics de charge se concentre sur la réduction de la pointe de charge maximale, soit en réduisant les besoins en énergie des récepteurs aux heures de pointe, soit en utilisant des sources d'énergie alternatives. Le déplacement des charges consiste p. ex. à reporter l'utilisation de machines à forte consommation d'énergie à la nuit, lorsque les prix de l'électricité sont plus bas. Ces stratégies peuvent être complémentaires, mais nécessitent des technologies et des planifications différentes.

Installation photovoltaïque pour l'écrêtage des pics de charge

Les installations PV jouent un rôle central dans l'écrêtage des pics de charge

Répondre aux besoins énergétiques grâce à des installations PV et des systèmes de stockage sur batterie

Afin de réagir aux fluctuations des besoins en énergie, les installations photovoltaïques et les systèmes de stockage sur batterie jouent un rôle central dans l'écrêtage des pics de charge. Les installations photovoltaïques utilisent l'énergie solaire, ce qui réduit la dépendance au réseau électrique et les coûts qui y sont liés. Les systèmes de stockage sur batterie complètent parfaitement les installations photovoltaïques en absorbant l'énergie excédentaire et en la libérant si nécessaire. Cela permet d'obtenir une alimentation électrique continue et stable.

Les entreprises bénéficient d'une efficacité maximale en intégrant des systèmes intelligents de gestion de l'énergie. Le processus de charge et de décharge des batteries ainsi que la production d'énergie des installations photovoltaïques sont ainsi optimisés.

Les avantages de l'écrêtage des pics de charge

L'un des principaux avantages est l'économie de coûts, car la réduction des pics de charge permet de diminuer les coûts maximaux liés à l'achat d'énergie. L'efficacité énergétique est également améliorée en optimisant la consommation d'énergie et en éliminant les charges inutiles.

Un autre avantage réside dans l'amélioration de la stabilité du réseau : les pics de charge sont réduits et la charge pesant sur le réseau électrique diminue. Ce délestage est important en période de forte demande afin d'éviter les coupures de courant.

L'intégration des énergies renouvelables est par ailleurs favorisée. L'utilisation d'installations photovoltaïques et de systèmes de stockage sur batterie contribue à la réduction des émissions de CO₂ et à la réalisation des objectifs environnementaux.

Analyse de la consommation d'énergie pour l'écrêtage des pics de charge

Une analyse de la consommation d'énergie est la première étape

Application et mise en œuvre

La mise en œuvre de l'écrêtage des pics de charge dans l'entreprise se fait en plusieurs étapes clairement définies. Afin d'identifier les périodes de pointe et les économies potentielles, il convient tout d'abord de procéder à une analyse détaillée de la consommation d'énergie. L'étape suivante consiste à évaluer l'infrastructure technique et à l'adapter si nécessaire. Afin de réagir de manière flexible aux fluctuations de la demande en énergie, il est possible d'intégrer des systèmes de stockage sur batterie, des installations photovoltaïques et des systèmes de gestion de la charge.

En outre, il est important de mettre en œuvre des solutions logicielles appropriées. Elles collectent et traitent les données en temps réel afin de prendre automatiquement des mesures pour écrêter les pics de charge. L'implémentation technique est suivie d'une phase de test. Cela permet de s'assurer que tous les composants fonctionnent parfaitement ensemble et que les effets souhaités sont obtenus. Afin d'améliorer constamment le système sur la base des données collectées et d'en maximiser l'efficacité, il faut pour finir procéder à une surveillance et à une optimisation continues.

Conclusion

Les entreprises qui mettent en œuvre l'écrêtage des pics de charge peuvent réaliser des économies considérables concernant les coûts énergétiques. En outre, l'écrêtage des pics de charge renforce la stabilité du réseau en réduisant la charge du réseau électrique en période de forte demande, ce qui minimise le risque de congestion du réseau et de coupures de courant. L'écrêtage des pics de charge favorise également l'intégration et l'utilisation des énergies renouvelables.

À long terme, l'écrêtage des pics de charge permet aussi de développer des modèles commerciaux durables sur le plan écologique et économique. L'écrêtage des pics de charge est donc une méthode judicieuse pour réduire les coûts d'exploitation tout en contribuant à la protection de l'environnement.

Auteur: Phoenix Contact

E-mail:

Entrez en contact avec nos expertes et nos experts

« Nous vous conseillerons volontiers sur la All Electric Society et l'intégration sectorielle. »

Autres contributions