The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Monitorización de energía: la base para una gestión de la energía orientada a los objetivos

Empleados durante una auditoría energética con la ayuda de un software

La eficiencia energética es un factor clave para el éxito económico. No en vano, en el mundo actual, la protección del clima se ha convertido en una cuestión global que las empresas deben abordar activamente. Los flujos energéticos captados de manera continua son la base de un sistema de gestión energética eficiente. Mediante el registro específico de los parámetros de la instalación relevantes para la energía, se puede identificar el potencial de ahorro y determinar medidas para la gestión de la energía eficiente de acuerdo con la norma DIN EN ISO 50001.

Sus ventajas

  • Tenga siempre los datos relevantes a la vista – gracias al registro fiable y continuo de las magnitudes de medida
  • Obtenga la certificación DIN EN ISO 50001 de forma rápida y sencilla y aproveche la financiación pública
  • Producción respetuosa con el medio ambiente – desviación directa de medidas de ahorro para recursos escasos
  • Optimización de procesos gracias al registro paralelo de datos de funcionamiento y de las máquinas
  • Ahorro de costes mediante la gestión inteligente del consumo de energía
Representación del ciclo PDCA flotando sobre una mano

La norma ISO 50001 de gestión de la energía

La introducción de un complejo sistema de gestión de la energía EnMS según la norma ISO 50001 sirve como enfoque sistemático para mejorar reiteradamente el rendimiento energético mediante el ciclo PDCA. PDCA son las siglas de las fases individuales del enfoque iterativo y sistemático: Plan, Do, Check y Act.

La monitorización de energía integral ayuda a los equipos de gestión de energía en la fase Check (comprobación) gracias al registro fiable y continuo de las variables medidas.

Interfaz de usuario Proficloud.io para la gestión de energía basada en el Internet de las cosas en la pantalla de un portátil

Gestión de la energía basada en IoT: el camino hacia el futuro

La gestión de la energía basada en IoT combina las ventajas del Internet industrial de las cosas, una sofisticada tecnología de medición y los Smart Services en constante evolución.
Los equipos de medición aptos para IoT (Smart Devices) se conectan directamente a una plataforma en la nube a través de una interfaz Ethernet y del protocolo MQTT mediante Plug & Play. Dentro del entorno de la nube, los equipos de medición pueden integrarse fácil y rápidamente en un sistema nuevo o existente a través del Device Management Service. A partir de este momento, los valores medidos seleccionados se transmiten y almacenan automáticamente. Los responsables de la gestión de energía pueden acceder inmediatamente a estos datos a través del Smart Service y pueden utilizarlos directamente.

Manos en el teclado de un portátil

Interfaz de programación REST

La interfaz de programación REST en los equipos de campo admite una cómoda disponibilidad de datos como requisito importante para construir estructuras de aplicación coherentes. REST o "REpresentional State Transfer" es una arquitectura de comunicación muy utilizada en el entorno IT. Se trata de una arquitectura de interfaz fácil de usar que utiliza un protocolo comúnmente conocido de Internet. La transmisión de datos se realiza con el Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). Al utilizar HTTP, REST y JSON en los equipos de campo, no es necesario acumular conocimientos especiales sobre los protocolos de comunicación industrial y, si es necesario, la implementación asociada de tablas de registro.

Contador de energía con homologación MID en el carril DIN del armario de control

Directiva de equipos de medición MID

La directiva MID establece normas uniformes a nivel de la UE para la venta y puesta en servicio de los equipos de medición. Los requisitos esenciales describen, entre otros, los siguientes: requisitos de estabilidad, precisión de repetición y rotulación de los equipos. La MID forma bases uniformes a efectos de facturación. Las normas uniformes se refieren a la verificación inicial en el proceso de fabricación, la comercialización y la puesta en servicio inicial. Después, se aplica la legislación nacional sobre el período de validez de la calibración y las tasas de recalibración. Los contadores de electricidad MID ayudan a facturar el consumo activo en los hogares, el comercio y la industria ligera.