Carga bidireccional: reutilizable en lugar de desechable Haciendo uso de los cables de carga compactos CCS de Phoenix Contact, Evtec ha desarrollado un cargador doméstico que no solo carga vehículos eléctricos, sino que también sirve como acumulador de energía.

Un coche aparcado en una cochera con cargador doméstico e instalación solar en el techo

Visión general

  • La empresa suiza Evtec está especializada en la carga rápida de corriente continua y desarrolla y produce soluciones de carga llave en mano para la electromovilidad.
  • Esta start-up ha desarrollado un cargador doméstico que permite la carga DC bidireccional en el puesto de trabajo o en el hogar.
  • Los cables de carga CCS CHARX connect compact de Phoenix Contact utilizados por Evtec han sido desarrollados especialmente para estaciones de recarga DC en el rango de potencia más bajo.
  • El enfoque en el rango de potencia inferior permite unas dimensiones mucho más compactas.
El jefe de ventas de Evtec, Dominik Mock, delante de una estación de recarga

Dominik Mock es jefe de ventas de Evtec AG

Perfil del cliente

La empresa Evtec de Kriens (Suiza) desarrolla y fabrica soluciones de carga para la electromovilidad con socios de todo el mundo. Desde 2010, la empresa se ha centrado en soluciones de pedido para la carga rápida de corriente continua. La experiencia de la empresa se remonta a los inicios de la electromovilidad a finales de los años ochenta. Evtec confía en los productos de Phoenix Contact para el diseño de su tecnología de carga eficiente y escalable.

Durante una visita a las plantas de producción en Kriens, Dominik Mock nos explica: "Detrás de cada uno de nuestros desarrollos se oculta un encargo específico. Podemos responder de forma muy personalizada a los deseos del cliente, por ejemplo, tener en cuenta los sistemas de cámaras para el reconocimiento de matrículas, pero también implantar la infraestructura entre la estación de recarga y el sistema backend, utilizar sistemas de facturación y, por supuesto, integrar máquinas expendedoras de café. Para nosotros, el tema de la carga es un importante terreno de juego. Y la carga bidireccional es uno de los temas más apasionantes".

Principio de la carga bidireccional para uso doméstico

El principio de la bidireccionalidad para uso doméstico: el almacenamiento en el coche amortigua las fluctuaciones de rendimiento cuando brilla el sol, y la devuelven a la red cuando oscurece.

Aplicación

El principio de bidireccionalidad permite que las unidades de almacenamiento del coche amortigüen los rendimientos fluctuantes de las energías renovables. "La carga bidireccional ya no supone un problema desde el punto de vista técnico. Pero las condiciones marco, como las normas y los estándares, siguen siendo poco claras en muchos casos", comenta Dominik Mock.

Evtec AG ha desarrollado un cargador doméstico denominado sospeso&charge, que permite la carga bidireccional para uso doméstico. Su nombre se inspira en el término Café pendiente (Caffè Sospeso), una peculiaridad cultural del área metropolitana de Nápoles consistente en dejar pagado un café extra además del propio. El camarero lo anota y más tarde se lo sirve a alguien que lo necesite si se lo pide. Esta solidaridad social y la tradición de dar y recibir también se aplican a la carga bidireccional.

"Phoenix Contact ha desarrollado exactamente la tecnología adecuada para hacer atractiva la carga DC en este ámbito. Cables delgados y, por tanto, más ligeros que resultan extremadamente resistentes y duraderos y que pueden prescindir de una refrigeración compleja y, por tanto, costosa en este rango de carga", explica Dominik Mock.

El vehículo eléctrico con entrada de carga CCS se carga con el conector de carga CCS CHARX connect compact

El ligero conector de carga CCS CHARX connect compact destaca por su diseño compacto y su excelente ergonomía.

Solución

Se distinguen dos tipos de carga bidireccional: Vehicle to Home y Vehicle to Grid. Vehicle to Home (V2H) hace referencia al uso que suele hallarse en primer plano en el hogar del usuario final.

Los conectores de carga CHARX connect compact de Phoenix Contact utilizados por Evtec han sido desarrollados especialmente para cargadores domésticos. El enfoque en el rango de potencia inferior permite unas dimensiones mucho más compactas. Los contactos plateados, el concepto de estanqueidad interno y los sensores de temperatura de alta precisión son características de seguridad que permiten que la manipulación de altas tensiones resulte segura y fácil tanto según la norma europea CCS de tipo 2 como según la principal norma americana CCS de tipo 1. Si el cargador doméstico sospeso&charge está conectado a la red doméstica, el vehículo no solo puede cargarse, sino que también sirve de acumulador de energía.

Con la tecnología Vehicle to Grid (V2G), puede aumentarse la proporción de energías renovables en el mix energético. Millones de coches eléctricos sirven de acumulador intermedio y pueden convertirse así en un componente importante de la transición energética.

Conclusión

Con su cargador doméstico sospeso&charge, la start-up permite la carga DC bidireccional en el puesto de trabajo o en el hogar. Con los cables de carga CCS CHARX connect compact, Phoenix Contact tiene en su cartera los productos adecuados para que la carga bidireccional también resulte atractiva para el uso doméstico.

Kontakt (es)
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300