Proyecto de sostenibilidad

Un sistema de filtrado de agua único en su clase

Junto con Airfield Estate contra la contaminación del ecosistema y para la protección del agua.
Sistema de filtrado de agua en una zona verde

Objetivo del proyecto

La filial irlandesa está realizando un proyecto de tratamiento de agua en un cañaveral en colaboración con Airfield Estate. En un aeródromo, un sistema de filtrado de agua in situ pretende ahorrar y reutilizar el agua. Además, el proyecto incluye programas educativos especiales sobre la importancia del agua, la protección medioambiental y la gestión de los recursos.

Hitos

  • Reciclado de aguas residuales
  • Creación de programas educativos para concienciar sobre el consumo de agua
  • Disminución de la contaminación del ecosistema

300.000

visitantes al año

Airfield Estate es una institución educativa sin ánimo de lucro comprometida con la sostenibilidad, que ha puesto en marcha un proyecto junto con Phoenix Contact para el tratamiento de agua del cañaveral situado en sus terrenos. El reciclado del sistema de filtrado de agua in situ está previsto para finales de 2023. En el curso de este proceso, se ofrecerán talleres sobre el consumo de agua y la gestión de recursos, en los que los visitantes podrán informarse sobre este tema.

Image for sustainability development goal number 07
Energía asequible y limpia

Para la protección del agua.

Una valiosa contribución a la protección del agua

Junto con Phoenix Contact Irlanda, Airfield Estate ha puesto en marcha el proyecto de tratamiento de agua en un cañaveral. Se prevé que el proyecto, iniciado en marzo de 2023, se prolongue hasta finales de año.

Para Airfield Estate, este proyecto es un paso hacia la recta final, ya que la organización aspira a convertirse en el centro de alimentos sostenibles en los próximos cinco años. El uso cuidadoso del agua es un requisito esencial para ello. Además, en el proyecto interviene un aspecto social, ya que la organización ofrece programas educativos que informan sobre el proyecto y proporcionan información general sobre una economía circular sostenible.

Su contacto para este proyecto

Eoghan Nelson
Eoghan Nelson
Country Manager Irlanda

Esto también podría interesarle