The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Un hombre con una tablet durante la activación de mGuard Secure VPN Client

Activación de mGuard Secure VPN Client

El mGuard Secure VPN Client se activa a través de Internet. El software solo tendrá una licencia válida tras realizar correctamente la activación. Se debe realizar para las nuevas instalaciones o en caso de cambios significativos de hardware del equipo terminal utilizado.

Los términos de la licencia permiten el uso del software en un solo equipo terminal. El software se asigna permanentemente a este equipo terminal y se dota de protección contra copia (activación del software). En casos excepcionales (defecto de hardware, múltiples cambios de hardware), la licencia puede desactivarse o reactivarse a petición bajo ciertas condiciones.

La activación de la licencia se realiza offline. En caso de actualización del software, recibirá una nueva clave de licencia.

En el menú del monitor "Ayuda" de mGuard Secure Client, en la opción de menú "Información de licencia y activación" se muestra la versión de software instalada y, si procede, la versión de software con licencia y el número de serie.

El software de cliente siempre se instala como una versión de prueba al principio. Existe una excepción si el software de cliente ya ha sido instalado o si la activación del software aún no se ha realizado con una versión anterior ya instalada. Lo mismo se aplica si la versión más antigua ya tiene licencia. A continuación, esta versión se restablece al estado de versión de prueba. Los datos de licencia deben introducirse de nuevo en un plazo de 30 días a través del cuadro de diálogo de activación.

El tiempo restante hasta la activación del software, es decir, el periodo de validez de la versión de prueba, se muestra en la barra de aviso del monitor junto al botón de activación.

Para poder utilizar una versión completa con validez ilimitada, el software debe activarse con la clave de licencia y el número de serie recibidos en el cuadro de diálogo de activación. Con la activación, está aceptando las condiciones de la licencia, que puede consultar tras hacer clic en el botón correspondiente.

El cuadro de diálogo de activación puede abrirse tanto a través del botón de activación de la barra de sugerencias del monitor como a través del menú del monitor "Ayuda/información sobre la licencia y activación". A continuación, los datos de licencia pueden introducirse online u offline mediante un asistente.

En la versión offline, hay que enviar al servidor de activación un archivo generado tras introducir la clave de licencia y el número de serie, y anotar la clave de activación que aparece entonces en la página web. Esta clave de activación puede introducirse posteriormente en la ventana de licencias del menú del monitor.

En la versión online, los datos de licencia se transmiten al servidor de activación a través de un asistente inmediatamente después de la introducción y el software se activa así directamente.

Periodo de validez de la versión de prueba

La versión de prueba es válida durante 30 días. Sin la activación del software o la licencia, ya no podrá establecer una conexión después de este periodo.

Desde el momento de la instalación, el periodo de validez se muestra en la ventana emergente cada vez que se inicia el software. Además, un pie de página en el monitor muestra cuánto tiempo se puede seguir utilizando la versión de prueba. Diez días antes de la fecha de expiración, un cuadro de mensaje indica de forma enfática que el software aún no tiene licencia. Este cuadro de mensaje aparece una vez al día.

Si la fase de prueba ha expirado, solo se pueden establecer conexiones con el software VPN Client a los sistemas de destino que se utilizan para la activación/licencia del software. Así, uno de los perfiles del cliente puede utilizarse para establecer una conexión a Internet con el fin de obtener una licencia.

Activación online

El software deberá activarse o desinstalarse, a más tardar, cuando la fase de prueba haya expirado. Para activarlo, seleccione la opción "Información de licencia y activación" en el menú del monitor "Ayuda".

Aquí puede consultar de qué versión de software se trata y ver que la versión de prueba ha caducado y que el software aún no ha sido activado o no tiene licencia.

Haga clic en las condiciones de la licencia para mostrar el texto del contrato correspondiente. Al activar el software o instalar la licencia, estará aceptando las condiciones de la misma.

Para activar el software, haga clic en el botón "Activación". En la siguiente ventana puede elegir entre una versión online y una versión offline.

En la versión offline, se debe enviar al servidor de activación un archivo generado tras introducir la clave de licencia y el número de serie. A continuación, se mostrará una clave de activación en la página web. En la versión online, los datos de licencia se transmiten al servidor de activación a través de un asistente inmediatamente después de la introducción y el software se activa así directamente.

Tras seleccionar el tipo de activación, se introducen los datos de licencia en los campos previstos. Haga clic después en el botón "Siguiente".

Activación offline

La variante offline se realiza en dos pasos. El primer paso consiste en enviar un archivo al servidor de activación, que se genera tras introducir la clave de licencia y el número de serie. A continuación, deberá anotar la clave de activación que aparece en la página web. En segundo lugar, deberá introducir la clave en la ventana de licencias del menú del monitor. También puede hacerse más adelante.

La versión offline se inicia a través del menú del monitor "Ayuda/información sobre la licencia y activación" y se selecciona en la primera ventana del asistente de activación. Haga clic en "Siguiente". La segunda ventana del asistente de activación explica los dos pasos de la activación offline.

El primer paso, la creación del archivo de activación, se selecciona automáticamente. Pulse el botón "Siguiente" e introduzca los datos de la licencia en la siguiente ventana. Haga clic en "Siguiente".

Ahora introduzca el nombre y la ruta del archivo de activación (p. ej., en el escritorio). Se utiliza por defecto el directorio de instalación del software y el nombre ActiData.txt (con el número de serie).

Ahora se crea el archivo de activación, que debe transferirse al servidor de activación.

La transferencia de datos del archivo de activación al servidor de activación puede realizarse de dos maneras. Para la primera opción, abra el archivo de activación en el editor. Copie y pegue el contenido del archivo en la ventana "Contenido del archivo de activación" que se abre en la página web. Como alternativa, puede hacer clic en el botón "Examinar" y seleccionar el archivo de activación. A continuación, haga clic en "Enviar".

El código de activación se genera y se muestra en la página web. Anote el código de activación y continúe la activación en la opción de menú "Ayuda/información sobre la licencia y activación" con el segundo paso de la activación en la versión offline.

Si el servidor de activación detecta que está disponible una licencia de software más reciente y la clave de licencia coincide con el software instalado, la nueva clave de licencia se muestra automáticamente con la activación. Si quiere activar las nuevas funciones, anote la nueva clave de licencia, complete la activación y utilice la nueva clave de licencia.

El segundo paso de la versión offline se activa a través del menú del monitor "Ayuda/información sobre la licencia y activación". Una vez seleccionada la versión offline, elija el segundo paso.

A continuación, se abrirá una ventana del asistente de activación para que introduzca el código de activación. Una vez que lo haya introducido, puede hacer clic en "Siguiente".

Si ha recibido una nueva clave de licencia del servidor de activación durante la activación offline (véase más arriba la visualización del código de activación), introduzca también esta clave de licencia para una actualización de la misma.

Haga clic en "Siguiente". Se comprueban y aplican los datos de licencia.

Una vez finalizada la activación, se puede ver en la ventana de los datos de licencia que el software utilizado es una versión completa correctamente activada.