Engineering Workshops Messen, steuern, regeln, kommunizieren und dabei immer zuverlässig und sicher im Einsatz: Automatisierungssysteme sind aus unserer heutigen Industrielandschaft nicht mehr wegzudenken. Dabei gibt es nicht das klassische Automatisierungssystem, Ihre Applikation bestimmt letztlich, wie die Automatisierungslösung aussieht. In praxisorientierten Workshops mit unseren Experten aus dem Engineering vermitteln wir Basiswissen oder gehen individuell auf Ihre Fragestellungen ein, sodass Sie gezielt an Ihren aktuellen Wissenstand anknüpfen können. Sprechen Sie uns an!

Engineering Workshops
PLCNEXT BASIC WORKSHOP

PLCnext Technology BASIC WORKSHOP

Workshop für Neueinsteiger in die PLCnext Technology mit Vorkenntnissen in der IEC 61131-3 Programmierung.

Themen

  • Allgemeine Systemübersicht PLCnext Technology.
  • Erste Schritte mit der Entwicklungsumgebung PLCnext Engineer.

Seminar Informationen

  • Dauer: 4 Stunden.
  • Teilnehmer: Bis zu 8 Personen.
  • Durchführung: Online in Form eines Microsoft Teams Meetings.
  • Workshoppreis: 1.349,00 Euro zzgl. Mwst.
  • Artikelnummer: 1370538

Auf Anfrage kann der Workshop auch bei Ihnen vor Ort oder an einem Standort von Phoenix Contact durchgeführt werden. Etwaige Reisekosten werden separat berechnet.

PLCNEXT ADVANCED WORKSHOP

PLCnext Technology ADVANCED WORKSHOP

Praxisorientierter Workshop für Fortgeschrittene mit individueller Themendefinition aus dem Bereich PLCnext Technology.

Beispielhafte Themen

  • Systemübersicht PLCnext Technology
  • IEC 61131-3 Entwicklung (Schnittstellen, Bibliotheken)
  • Hochsprachenentwicklung (C++ Komponenten, C# FBs, Python)
  • Systemschnittstellen (gRPC, REST)
  • OCI-Container (Docker)
  • Feldbus- und Cloud-Anbindungen
  • PLCnext Technology Apps
  • HMIs

Seminar Informationen

  • Dauer: 4 Stunden.
  • Teilnehmer: Bis zu 8 Personen.
  • Durchführung: Online in Form eines Microsoft Teams Meetings.
  • Workshoppreis: 1.549,00 Euro zzgl. Mwst.
  • Artikelnummer: 1588815

Der Preis beinhaltet Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Workshops.
Auf Anfrage kann der Workshop auch bei Ihnen vor Ort oder an einem Standort von Phoenix Contact durchgeführt werden. Etwaige Reisekosten werden separat berechnet.

KI - MACHINE LEARNING

KI - MACHINE LEARNING ADVANCED WORKSHOP

Praxisorientierter Workshop für Fortgeschrittene mit individueller Themendefinition für die Umsetzung von KI-Applikationen auf PLCnext Technology.

Beispielhafte Themen

  • Grundlagen Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen
  • Datenerfassung mit PLCnext Engineer (Logging in SQLite, InfluxDB, Anbindung IP-Kamera)
  • Umgang mit dem Erweiterungsmodul AXC F XT ML 1000
  • Anbindung des Moduls in Python
  • Kommunikation mit dem PLCnext Engineer Global Data Space
  • Aufspielen eines vortrainierten TensorFlow Lite Modells

Seminar Informationen

  • Dauer: 4 Stunden.
  • Teilnehmer: Bis zu 8 Personen.
  • Durchführung: Online in Form eines Microsoft Teams Meetings.
  • Workshoppreis: 1.549,00 Euro zzgl. Mwst.
  • Artikelnummer: 1490825

Der Preis beinhaltet Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Workshops.
Auf Anfrage kann der Workshop auch bei Ihnen vor Ort oder an einem Standort von Phoenix Contact durchgeführt werden. Etwaige Reisekosten werden separat berechnet.

VISU+ BASIC WORKSHOP

VISU+ BASIC WORKSHOP

Workshop für Neueinsteiger in der Programmierung von Bedienoberflächen mit VISU+.

Themen

  • Grundlagen Phoenix Contact HMI-Panel (Cockpit, Logfiles, Update, Parametrier-
    ung)
  • Grundlagen VISU+ Bedienung
  • Kommunikationstreiber zu Steuerungen verschiedener Hersteller
  • Oberflächenelemente projektieren
  • HMI Funktionen (Meldesystem, Datenlogger, Trend, usw.)
  • HMI Panel Transfer

Seminar Informationen

  • Dauer: 4 Stunden.
  • Teilnehmer: Bis zu 8 Personen.
  • Durchführung: Online in Form eines Microsoft Teams Meetings.
  • Workshoppreis: 1.349,00 Euro zzgl. Mwst.
  • Artikelnummer: 1683454

Auf Anfrage kann der Workshop auch bei Ihnen vor Ort oder an einem Standort von Phoenix Contact durchgeführt werden. Etwaige Reisekosten werden separat berechnet.

VISU+ ADVANCED WORKSHOP

VISU+ ADVANCED WORKSHOP

Praxisorientierter Workshop für Fortgeschrittene mit individueller Themendefinition für die Entwicklung von Bedienoberflächen mit VISU+.

Beispielhafte Themen

  • Funktionale Erweiterungen über VBA-Skripte
  • Anbindung von Datenbanken (MS-SQL, MySQL)

Seminar Informationen

  • Dauer: 4 Stunden.
  • Teilnehmer: Bis zu 8 Personen.
  • Durchführung: Online in Form eines Microsoft Teams Meetings.
  • Workshoppreis: 1.549,00 Euro zzgl. Mwst.
  • Artikelnummer: 1588814

Der Preis beinhaltet Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Workshops.
Auf Anfrage kann der Workshop auch bei Ihnen vor Ort oder an einem Standort von Phoenix Contact durchgeführt werden. Etwaige Reisekosten werden separat berechnet.