Langjährige Erfolgsgeschichte: Partnerschaft zwischen WSCAD und Phoenix Contact

20.11.2023
Frank Possel-Dölken, Dr. Martin Wetter, Dr. Andreas Schreiber, Dr. Axel Zein (WSCAD) bei der Urkundenübergabe auf der SPS 2023

Phoenix Contact und WSCAD sind Premium Partner. Auf der SPS 2023 übergab Dr. Axel Zein, CEO bei WSCAD GmbH, die Urkunde an Phoenix Contact. Diese Auszeichnung basiert auf der jahrelangen Zusammenarbeit im Bereich der Artikeldaten in der E-CAD-Datenbibliothek wscaduniverse.com und den Schnittstellen der WSCAD Software ELECTRIX zur Software Project complete von Phoenix Contact.

Inzwischen stehen mehr als 14.600 Artikeldaten von Phoenix Contact in wscaduniverse.com zur Verfügung. Diese Daten entsprechen einem hohen Datenstandard und werden kontinuierlich aktualisiert und ausgebaut. Der automatische Import der Produktdaten ermöglicht eine hohe Datenqualität für das Engineering. Die vollständig beschriebenen Artikel decken alle relevanten Funktionen und Schnittstellen zur Engineering-Software ELECTRIX von WSCAD ab und sparen damit wertvolle Zeit. So bringt die Partnerschaft von WSCAD und Phoenix Contact viele Kundenvorteile mit sich.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications