The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

От корпуса для электроники до модуля для шкафов управления на основе AS-Interface Компания Pepperl+Fuchs при участии Phoenix Contact разработала корпус ME-IO для модуля шкафа управления.

Модуль для шкафов управления AS-i KE5 компании Pepperl+Fuchs

Профиль клиента Pepperl+Fuchs

Компания Pepperl+Fuchs GmbH является одним из лидеров рынка в области разработки и производства электроники и компонентов для технических средств автоматизации. Основанная в Мангейме в 1945 году, компания предлагает решения для автоматизации технологических процессов и фабрик.

Требование

При производстве комплектного оборудования, например, для производства напитков, все чаще требуются такие решения, которые отличаются экономичностью и удобством монтажа. Компактные модули нижнего уровня полевых устройств, рассчитанные на большое количество точек подключения, все еще являются редкостью. В тесном сотрудничестве с Phoenix Contact компания Pepperl+Fuchs разработала новый модуль для шкафов управления KE5, который устранил данный пробел.

Модуль для шкафов управления AS-i KE5 компании Pepperl+Fuchs

Благодаря уникальному дизайну корпуса KE5 обладает решающими преимуществами при установке, кабельной разводке и обслуживании

Решение

Путь от разработки нового устройства до практического его применения конечным потребителем часто долгий. Поэтому само собой разумеется, что на стадии проектирования компонентов еще не сформированы точные требования конечного потребителя к устройству.

«Компания Phoenix Contact, специализирующаяся на корпусах для электроники и технологии подключения печатных плат, позволила нам реализовать наши требования в области комплектного оборудования для производства напитков в компонентах», – вспоминает д-р Конрад Керн, менеджер по продукции для автоматизации предприятий в Pepperl+Fuchs GmbH в г. Мангейме.

По словам Керна: «Ведущие производители установок для розлива отводят важную роль AS-Interface (AS-i, англ. Actuator-Sensor-Interface)». Интерфейс AS-i, разработанный в качестве стандарта связи для подключения исполнительных устройств и датчиков, обеспечивает не только оптимальное соотношение цены и качества, но и находит широкое применение в качестве децентрализованной интерфейсной системы благодаря своей простоте и гибкости.

Компания Phoenix Contact, специализирующаяся на корпусах для электроники и технологии подключения печатных плат, позволила нам реализовать наши требования к компонентам комплектного оборудования для производства напитков.

Д-р Конрад Керн, Менеджер по продуктам для автоматизации предприятий
Бесплатный образец
Протестируйте многофункциональные корпуса серии ME-IO

Вы хотите протестировать корпуса для электроники серии ME-IO с модульной технологией фронтального подключения? Тогда закажите персональный комплект образцов. Мы предоставляем компетентные консультации по выбору и интеграции корпусов в соответствии с желаемым применением. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Корпуса для электроники серии ME-IO
Корпуса для электроники ME-IO

Продукция Многофункциональные корпуса для электроники ME-IO

Корпуса для электроники серии ME-IO идеально подходят для систем с ограниченным пространством для установки и высокими требованиями к функциональности. Модули с индивидуально подобранными характеристиками, такие как контроллеры и модули ввода-вывода, благодаря своей модульной конструкции предельно облегчают процесс компоновки.

Заключение

Ориентированные на применение решения создаются благодаря раннему и интенсивному сотрудничеству между партнерами. Это подтверждается на примере Phoenix Contact, эксперта в области корпусов для электроники и технологий присоединения, и Pepperl+Fuchs, новатора модели AS-i.

С учетом требований производства комплектного оборудования стала возможной разработка инновационного модуля для шкафа управления, рассчитанного на установки розлива напитков. На корпусе используется очень эффективная, не требующая использования инструмента технология подключения на основе удобных пружинных штекеров Push-in. При помощи системы блокировки можно быстро отсоединять кодируемые штекеры для замены устройств в ходе обслуживания. Обмен данными между модулями производится при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку.