The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Два шкафа управления, оснащенные различными клеммными блоками с технологией push-in

Быстро и надежно: Novum Automation доверяет технологии push-in

  • Novum Automation обращает внимание на ранее ручные процессы и автоматизирует их для оптимального управления установкой и возврата инвестиций (ROI)
  • Во время оснащения конвейерной системы компания Novum узнала о быстрой, несложной и надежной технологии push-in от Phoenix Contact
  • Теперь Novum использует продукцию Phoenix Contact в большинстве своих проектов, поскольку сокращение времени установки и высокая надежность позволяют экономить деньги в долгосрочной перспективе
Логотип Novum Automation

Профиль клиента Novum Automation

Novum Automation – небольшая инновационная инженерно-производственная компания, расположенная в Траверс-Сити, штат Мичиган. Novum Automation обращает внимание на ранее ручные процессы, к примеру, сбор данных и контроль изделий на протяжении всего жизненного цикла, и автоматизирует их для оптимального управления установкой и возврата инвестиций (ROI).

Риз Галлахер, владелец и ведущий разработчик систем в Novum, объясняет: «Мы все еще довольно молодая компания и только недавно сменили название с Gallagher Engineering на Novum Automation. Мы – команда из пяти инженеров с широким кругом интересов. Мы хотим выполнять свою работу наилучшим образом и получать удовольствие от того, что мы делаем. Мы ставим планку для себя достаточно высоко.»
Риз пояснил: «В нашей отрасли наступил момент, когда оборудование устанавливается уже в течение 20, может быть, даже 30 или 35 лет. Существует необходимость обновления этих старых устройств, поскольку большая часть старых технологий больше не поддерживается. Проблемы растут, и существует большая потребность в модернизации систем управления на производственных предприятиях. Мы наблюдаем высокий спрос в северной части штата Мичиган, где промышленность развивалась, но поддержка в плане систем управления за ней не последовала. Мы начинаем видеть общие черты в потребностях наших клиентов.»

Создание шкафов управления Novum Automation

Модернизация системы управления конвейерных установок

Novum Automation снова и снова сталкивается с этой проблемой во многих типах приложений, например, в конвейерных системах.
У Novum был клиент, которому требовалось модернизировать конвейеры на четырех линиях завода по розливу. Первоначальная система работала на устаревшем оборудовании, что сказывалось на производительности труда.
Риз объяснил: «Во многих производственных компаниях есть конвейеры, которые перемещают продукцию по производственной линии.
Должна быть какая-то система управления с процедурами рукопожатия между машинами, чтобы операторы знали, когда продукция отстает или застревает на линии. Мы также предлагаем устройства для контроля Inline. Мы начинаем создавать ассортимент со стандартными решениями. Мы поняли, что создаем много систем управления для конвейеров.
Поэтому мы спросили себя, почему бы нам просто не разработать стандартное решение, которое мы могли бы продавать специально для этой цели?»
Novum спроектировала, разработала, установила и ввела в эксплуатацию полнофункциональную систему управления конвейером. Система опирается на современные, масштабируемые и перспективные SPS и аппаратные средства для создания панелей и поставляется с исчерпывающей документацией для простоты использования.
Новая система включала цифровые фотоэлементы для обнаружения заторов бутылок, частотно-регулируемые приводы (VFD) для более плавного ускорения и замедления с учетом срока службы двигателя, а также новые приводы переменного тока, обеспечивающие большую надежность и безопасность.
Novum должна была построить все четыре завода всего за четыре месяца – поэтому компании пришлось работать быстро.
Кабельная разводка клемм может быть очень трудоёмкой задачей.
Клеммы являются одним из основных компонентов шкафа управления, но иногда проводники со временем ослабевают, что приводит к проблемам.
Риз рассказал: «После пяти часов поиска неисправностей мы поняли, что один из зажимов был затянут не до конца, и сила тяжести вытащила проводник.
Может быть, кто-то зашел и случайно наткнулся на него.
Проводник отсоединился, и нам пришлось каким-то образом устранять неисправности в тысячах контактных точек и выяснять, какой проводник не контактирует».

Подсоединенные силовые клеммы PTPOWER в шкафу управления

Технология push-in для быстрого и простого монтажа

Увидев несколько панелей, оснащенных продукцией Phoenix Contact, Риз захотел узнать больше о технологии push-in (PT). «Когда мы обратили на это внимание, мы подумали: "Подождите, есть продукт, где вы просто вставляете проводник? И он просто останется на месте, соединение будет прочным и устойчивым к вибрациям?". Мы удивлялись, почему все не делают это таким образом».
Риз признается, что сначала он был немного ошеломлен широтой ассортимента продукции Phoenix Contact, но ответственный инженер по продажам Зак Вински помог ему сориентироваться в каталогах.

«Зак предоставил отличную поддержку, чтобы помочь нам сориентироваться и сосредоточиться на подходящих продуктах». Novum указала силовые клеммы PTPOWER и клеммы для датчиков/исполнительных элементов PTIO. PTPOWER предлагают быструю и удобную возможность подключения для кабельной разводки больших проводников до 350 кКмл (177 мм²). PTIO рассчитаны на кабельную разводку современных систем управления машинами. Эти клеммные блоки имеют тот же контур, что и система вставных перемычек CLIPLINE complete от Phoenix Contact, и обеспечивают максимальную гибкость.
У компании Novum был очень жесткий график завершения работ по управлению конвейером. «Мы построили четыре таких системы примерно за четыре месяца,» – сказал Риз. «Нам пришлось создавать системы очень быстро, а одним из больших преимуществ клемм PTPOWER и PT в целом является экономия времени. Нам не нужно было закручивать винты.
Раньше у меня иногда возникал теннисный локоть из-за того, что я часто завинчивал клеммы, поэтому я большой сторонник PT. Экономия времени помогла нам быстрее создавать системы. Кроме того они обладают защитой от прикосновения пальцами, что просто замечательно. А также применять их быстро и просто. Ничего не нужно затягивать». Он сказал, что узкий размер PTIO является еще одним преимуществом. «Это хорошее устройство ввода-вывода для датчиков. По сути, вы обеспечиваете питание, а затем продолжаете работать с перемычками. Данная конструкция очень узкая. Там, где вы можете разместить бесконтактный датчик приближения, вы также можете очень эффективно направлять ввод-вывод. Питание уже подано. Вам не нужно обеспечивать отдельное питание. Это замечательно, и все же вы можете получить вход/выход прямо оттуда. Таким образом, это еще одна область применения в дополнение к версиям со стандартными проходными клеммами».

После использования клеммных блоков push-in все остальное кажется устаревшим, поэтому мы спросили клиентов, не хотят ли они обновиться.

Риз Галлахер, Владелец и старший разработчик системы
Проводной датчик PTIO и клемма для датчиков и исполнительных устройств с технологией push-in подключены в шкафу управления

Соединения, которым вы можете доверять в долгосрочной перспективе

Компания Novum выполнила полный капитальный ремонт всех четырех систем управления в сжатые сроки в течение четырех месяцев.
Потребность в пространстве для новой системы теперь ограничена всего двумя напольными шкафами, в отличие от трех или четырех шкафов в оригинальной системе.
Риз сказал, что Novum использует PTPOWER для всех приложений в основном распределении электроэнергии. «Теперь мы используем зажимы PT почти во всех наших приложениях. Выбор так велик, что вы можете получить даже двухъярусные исполнения. В наличии даже трёхъярусные варианты. Очень интересным является исполнение для двигателей переменного тока. В этом случае заземление также включено, так что вы можете быстро завершить работу при входе или выходе из VFD.
Затем можно вставить и подключить непосредственно полевую проводку.
После использования клеммных блоков push-in все остальное кажется устаревшим, поэтому мы спросили клиентов, не хотят ли они обновиться». По словам Риза, технология push-in и другие продукты Phoenix Contact позволяют экономить деньги в долгосрочной перспективе. «Продукция Phoenix Contact, в частности, клеммы push-in, экономит нам много времени при настройке панели. И затем, я думаю, вы также видите долгосрочный эффект от качественного продукта. Без внешнего вмешательства он не сломается во время применения. Вот почему мы не получаем звонков о том, что что-то не работает».
«Что мне нравится в компании Phoenix Contact, так это то, что я могу доверять их линейке продуктов. Мне не нужно сначала просматривать продукты для проверки качества на месте. Мне не нужно беспокоиться о том, что изделие может неожиданно выйти из строя через два года или даже во время ввода в эксплуатацию,» – заключил он. «Когда я выбираю Phoenix Contact, у меня гораздо меньше поводов для беспокойства, я сплю спокойнее и знаю, что проданные мне продукты делают именно то, для чего они предназначены».