The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Together we connect. Together we protect.

Phoenix Contact разрабатывает технологии для лучшего сбалансированного будущего производителей приборов. Поэтому защита климата и выбросы в окружающую среду, такие как CO₂, являются центральными отправными точками нашей стратегии устойчивого развития. Именно поэтому мы переводим первые изделия на биопластик.
Изделия на биооснове от Phoenix Contact

«Вместе мы создаем сбалансированный мир, в основе которого лежит наша приверженность технологиям и инновациям». Именно так мы в Phoenix Contact определяем свою корпоративную цель, которая лежит в основе нашей повседневной работы в области технологий подключения устройств. Сохранение ресурсов и защита окружающей среды и климата должны лежать в основе мышления и деятельности всего общества. Давайте вместе разрабатывать наши сбалансированные действия и ставить под сомнение устоявшиеся модели поведения. В диалоге мы справляемся с вызовами на пути к сбалансированному миру.

Преимущества для Вас

  • Значительно снижается выброс CO₂ в атмосферу.
  • Перспективность приложений за счет использования технологии подключения устройств на основе биологических материалов
  • Использование возобновляемого сырья позволяет сохранить ценные, ограниченные ресурсы.
  • Способствовать развитию цикла вторичной переработки пластмасс путем использования материалов с содержанием отходов пластмасс
  • Доказанный уровень качества поддерживается также за счет использования пластмасс на биологической основе.
  • Повторная интеграция более сбалансированных вариантов изделий при той же спецификации не требуется.

В долгосрочной перспективе экономически успешными будут только те компании, которые реализуют бизнес-модель, основанную на устойчивом развитии.

Торстен Янвлеке (Torsten Janwlecke), Главный операционный директор компании и президент направления «Разъемы устройств»
Торстен Янвлеке, главный операционный директор компании Phoenix Contact и президент направления «Разъемы устройств»

Торстен Янвлеке, главный операционный директор компании Phoenix Contact и президент направления «Разъемы устройств»

Клеммы для печатной платы, штекерные соединители и корпуса для электроники из пластмасс на биооснове

Клеммы для печатной платы, штекерные соединители и корпуса для электроники из пластмасс на биооснове

Компания Phoenix Contact ориентируется на постепенный переход к более устойчивому развитию производства своих изделий. Уже сегодня в ассортименте продукции Phoenix Contact появляется все больше решений, которые имеют значительно улучшенный CO₂ баланс по сравнению с традиционными сериями продукции за счет оптимизации технологических процессов и использования более сбалансированных материалов. Например, первые решения с оптимизированным устойчивым развитием уже доступны в таких категориях продукции, как клеммы для печатной платы, штекерные соединители и корпуса для электроники. Это достигается, например, за счет использования биопластиков, разработанных на основе растения клещевина.

MKDS 3 в процессе детальной проверки

На видео менеджер по продукции Тимур Узунлар показывает, как выглядит биопластик из семян клещевины, который перерабатывается в клемме для печатной платы MKDS 3.

Пластик с клещевиной

Растения касторовых бобов для снижения выбросов CO₂

Основой для производства пластмасс, снижающих выбросы CO₂, является масло растения клещевина. С экологической точки зрения эта культура дает определенные преимущества, так как не вступает в конфликт с выращиванием продовольственных и кормовых культур. Клещевина растет именно в засушливых районах, непригодных для других видов сельского хозяйства и, соответственно, не требующих дополнительного расхода земли. Внесение удобрений и полив не требуются. На основе этого сбалансированного ресурса можно добиться значительной экономии CO₂ в компонентах на основе пластмасс.

Две руки с землей, растением и изделием Phoenix Contact

Взгляд на баланс продукции

Для того чтобы обеспечить более устойчивое развитие всего портфеля продукции, необходимо определить экологический след изделий. В компании Phoenix Contact для этого создаются так называемые экологические следы продукции (PEF).

PEF, также известная как оценка жизненного цикла (LCA), представляет собой компиляцию и оценку входных и выходных потоков и потенциального воздействия на окружающую среду, например, выбросов CO₂, в течение всего жизненного цикла изделия. Это включает в себя разработку, закупку материалов, производство, распределение, использование и окончание срока службы. Только при наличии таких точных исходных знаний можно представить значительные улучшения.

Примеры устойчивого развития в Phoenix Contact

На выставке SPS 2023 в Нюрнберге менеджер по устойчивому развитию Лара Мейер рассказывает, как Phoenix Contact стремится к ускорению устойчивого развития: помимо улучшения логистики за счет использования электронных грузовиков и подтверждения экологического следа продукции на нашем веб-сайте, сюда также относится производство первых изделий на биологической основе из клещевины для снижения выбросов CO₂.

Первые изделия на биооснове для технологии подключения устройств Для достижения экономии CO₂ в интересах лучшего будущего с помощью изделий на биооснове мы начали изменения. В качестве примера для соответствующих серий изделий здесь приводится артикул на биооснове.

Корпуса для электроники серии ICS 20
Корпуса для электроники серии ICS 20
Клемма для печатной платы MKDS 3
Клемма для печатной платы MKDS 3
Штекерные соединители RJ45 (вариант 6)
Штекерные соединители RJ45 (вариант 6)
Бесплатные образцы
Протестируйте изделия на основе биологических материалов

Хотите протестировать наши первые клеммы для печатной платы, штекерные соединители или корпуса для электроники на основе биоматериалов? – Закажите бесплатный персональный образец и убедитесь в выгодных решениях Phoenix Contact.

Заказать образцы на основе биологических материалов
Изделия на основе биологических материалов Phoenix Contact из клещевины

Часто задаваемые вопросы об изделиях на биооснове от компании Phoenix Contact

Символ CO₂ с семенами клещевины
Символ CO2 с семенами клещевины
Символ CO₂ с семенами клещевины
Символ CO₂ с семенами клещевины
Символ CO₂ с семенами клещевины
Символ CO₂ с семенами клещевины

Мы используем пластики, которые производятся из возобновляемого сырья. В результате появляются изделия, которые выбрасывают в окружающую среду значительно меньше CO₂.

Символ CO2 с семенами клещевины

Использование пластмасс на биооснове позволяет значительно снизить выбросы CO₂ в атмосферу при производстве наших артикулов. В отдельных случаях это зависит от конкретного изделия.

Символ CO₂ с семенами клещевины

Да. Используемые нами пластмассы на биооснове являются высококачественными термопластами. Мы гарантируем, что все технические требования и требования, связанные с получением разрешений, будут соблюдены так же, как и в случае с обычными пластмассами.

Символ CO₂ с семенами клещевины

Нет. Еще не все изделия переведены на биопластик. Скорее, мы хотим определить потребности и приоритеты вместе с нашими клиентами.

Символ CO₂ с семенами клещевины

Первые артикулы на биооснове из категорий Клеммы для печатной платы, штекерные соединители и корпуса для электроники можно найти в этом списке продукции.

К нашим первым изделиям на биооснове

Давайте поговорим о более сбалансированном будущем.

Мы хотим вместе с Вами пройти путь к более сбалансированному будущему. Мы приветствуем Ваши мнения, предложения или вопросы о нашей деятельности в области производства изделий из пластмасс на биооснове.