Connect what matters

La nostra connettività fornisce energia, segnali e dati in modo affidabile ed efficiente – e il contatto si trasforma in risultato.
Persona con tablet in mano davanti a un complesso composto da robot industriali, un parco solare e impianti a energia eolica

1.000 applicazioni all’avanguardia. Un partner che unisce

Laddove le applicazioni aprono nuove possibilità, servono connessioni all’avanguardia. In qualità di partner per la connettività, portiamo energia, segnali e dati a destinazione in modo sicuro, efficiente e duraturo. È così che nascono sistemi specializzati che accelerano i processi e favoriscono l'innovazione. Che si tratti di automazione, mobilità, infrastrutture o soluzioni digitali, la connettività non collega semplicemente una cosa a un’altra, ma ciò che conta a ciò che produce un effetto tangibile: Connect what matters.

Operatore sanitario in camice davanti a un sistema di accumulo a batteria

1.000 kW per un'alimentazione autonoma La nostra connettività rende stabili i flussi energetici delle infrastrutture critiche – e il contatto si trasforma in salute

I collegamenti garantiscono la sicurezza quando l'energia scorre in modo controllato, i sistemi reagiscono in modo stabile e i processi critici rimangono affidabili anche in condizioni difficili. È così che nasce la rassicurante sensazione che l’elettricità sia disponibile in qualsiasi momento, quando serve. I gestori di applicazioni critiche possono garantire l’affidabilità contro i guasti grazie a infrastrutture robuste sotto forma di sistemi di accumulo a batteria proprio laddove non possiamo farne a meno: connect what matters.

Ingegnere con tablet in mano in un impianto di produzione automatizzato con tecnologia a corrente continua

Fino al 10% di risparmio energetico per una maggiore sicurezza per il futuro La nostra connettività è alla base delle reti DC ad alta efficienza energetica – e il contatto si trasforma in futuro

La corrente continua rende l'energia subito utilizzabile direttamente dove viene generata. Minori perdite di conversione riducono i costi di esercizio e aumentano l'efficienza del sistema. Tuttavia, la disconnessione sotto carico può generare un arco voltaico pericoloso, mettendo a rischio persone e impianti. I nostri connettori per reti DC consentono un innesto sicuro sotto carico. In questo modo proteggono gli operatori, riducono i tempi di arresto e aumentano la disponibilità dell'impianto. Connect what matters.

Uomo in videochiamata su un tablet; sullo sfondo si vedono dei rack di server

Affidabilità completa che unisce le persone La nostra connettività garantisce un'alimentazione elettrica affidabile in background – e il contatto si trasforma in vicinanza

I collegamenti uniscono ciò che deve interagire: persone, sistemi, applicazioni e informazioni. Superano le distanze, consentono una comunicazione efficace all’interno di strutture complesse e creano, in modo preciso, solido ed efficiente, le basi per la disponibilità e la fiducia. Laddove i servizi digitali uniscono famiglie, team e infrastrutture, il collegamento elettrico riesce a creare una vicinanza tangibile. Connect what matters.

Padre e figlia ricaricano un’auto elettrica; sullo sfondo, un’auto elettrica si sta ricaricando presso una stazione di ricarica

500 kW che muovono le persone​ La nostra connettività garantisce un rapido approvvigionamento energetico – e il contatto si trasforma in mobilità

Nella vita quotidiana la mobilità elettrica richiede un'infrastruttura di ricarica affidabile, che a sua volta necessita di una tecnologia di connessione ad alte prestazioni affinché i processi di ricarica si svolgano in modo rapido, comodo e senza intoppi. Le nostre soluzioni di connettività per l'High Power Charging soddisfano proprio questi requisiti. E quando l’energia fluisce in modo sicuro ed efficiente nel veicolo, il contatto si trasforma in mobilità: per i viaggi che ci attendono. Connect what matters.

Mamma e figlio leggono insieme un libro; sullo sfondo si vede un sistema di accumulo residenziale

15 kWh per una sicurezza completa La nostra connettività garantisce l’alimentazione elettrica della propria abitazione – e il contatto si trasforma in affidabilità

La casa dà senso di sicurezza quando l'energia è disponibile in modo autonomo in ogni momento. Per garantire tutto ciò, i sistemi di accumulo residenziali necessitano di una tecnologia di connessione in grado di trasmettere la potenza elettrica in modo sicuro, consentire un controllo intelligente e mantenere stabile il flusso di energia. Ecco come l’energia elettrica autoprodotta si trasforma in una bella sensazione: ogni volta che serve. Connect what matters.

Tecnologia di connessione per circuiti stampati

Collegamenti che fanno la differenza: con i morsetti e i connettori per circuiti stampati potrai realizzare interfacce affidabili per l’elettronica del futuro. La gamma di prodotti Phoenix Contact integra segnali, dati e potenza in modo sicuro, efficiente e adeguato alle specifiche applicazioni, dalla tecnologia di connessione dei dispositivi alla trasmissione di corrente. È così che nasce il collegamento perfetto per ciò che conta davvero: la tua applicazione.

Connettori e distributori

Che si tratti di applicazioni sul campo, con apparecchiature o nelle infrastrutture, l’ampia gamma di connettori di Phoenix Contact offre soluzioni affidabili per applicazioni industriali e semi-industriali: dai connettori circolari a quelli per dati, batterie di accumulo e fotovoltaici, fino ai connettori industriali. Distributori e adattatori complementari, cavi e conduttori assemblabili e prefabbricati garantiscono soluzioni di collegamento complete proprio dove servono.

Connettori per la mobilità elettrica

Per un'infrastruttura di ricarica efficiente e affidabile sono necessarie tecnologie di connessione in grado di trasmettere in modo sicuro correnti elevate e di soddisfare i requisiti della moderna mobilità elettrica. Con CHARX connect, Phoenix Contact offre una gamma completa di cavi di ricarica in DC e AC, prese veicolo e prese lato infrastruttura per un impiego flessibile in applicazioni di ricarica private, commerciali e pubbliche. In questo modo si realizzano interfacce robuste e all'avanguardia per la ricarica dei veicoli elettrici: efficienti, sicure e adatte alle diverse applicazioni.