Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IO-Link

IO-Link est la première technologie IO standardisée au monde permettant de communiquer avec des capteurs et aussi des actionneurs.
Communication via IO-Link
Logo IO-Link

Qu'est-ce que l'IO-Link ?

IO-Link est la première interface E/S standardisée à l'échelle mondiale. Cette technologie s'est imposée comme un standard de communication dans la construction des machines et des installations. La quantité de produits utilisés avec l'interface IO-Link ne cesse de croître. La norme de communication vous offre de nombreux avantages, crée de nouvelles possibilités d'applications et aborde des sujets importants tels que l'Industrial Internet of Things (IIoT ou Internet des objets industriels). Par définition, IO-Link est un protocole de communication point à point série ouvert destiné au raccordement des capteurs et actionneurs à un système d'automatisation.

IO-Link Safety garantit une communication sûre jusqu'au dernier mètre. Ainsi, les utilisateurs profitent également des avantages courants d'IO-Link dans le domaine de la sécurité fonctionnelle, comme le paramétrage simple par IODD ou le remplacement rapide des appareils.

Avantages d'IO-Link

  • Augmentation de la productivité
  • Simplification des processus d'installation, de maintenance et de remplacement
  • Disponibilité et exactitude accrues des données
  • Dépannage par diagnostic à distance
Feu de signalisation en production

Productivité

Les IO-Link-Devices fournissent les données d'état à l'automate. Ces données sont utiles lors de la planification de la maintenance, car elles vous permettent de détecter rapidement les problèmes. Si, en tant qu'utilisateur, vous recevez p. ex. tous les six mois un avertissement de capteurs encrassés, vous pouvez planifier deux nettoyages par an aux dates qui vous conviennent le mieux. La détection en temps réel des défaillances des appareils vous permet par ailleurs de diminuer les coûts d'exploitation, en réduisant les temps d'arrêt imprévus.

Installation dans l'armoire électrique

Simplicité

Avec IO-Link, tout est simple. L'installation est simple, car vous pouvez utiliser des câbles et connecteurs standard. La maintenance est simple, car vous pouvez surveiller vos systèmes et modifier les réglages. La détection des défaillances des IO-Link-Device vous permet de déterminer simplement et rapidement la cause d'un problème. Le processus d'échange est lui aussi très simple grâce aux données de paramétrage enregistrées dans l'automate. Si vous devez remplacer un IO-Link-Device, les paramètres enregistrés seront transférés automatiquement à l'IO-Link-Device sans utiliser de console de programmation. Ainsi, votre installation sera rapidement de nouveau opérationnelle.

Analyse des données à l'écran

Disponibilité et exactitude accrues des données

Les capteurs analogiques sans IO-Link subissent souvent plusieurs conversions A/N avant que les données ne parviennent à l'automate, ce qui peut provoquer des erreurs. Sur les IO-Link-Devices, il n'existe qu'une seule conversion A/N. Cela augmente la précision de la mesure et par conséquent de l'ensemble du processus.

Configuration à distance sur le PC

Configuration à distance

Vous pouvez modifier les paramètres de l'IO-Link-Device depuis votre bureau en réagissant aux messages d'état. Pour éliminer les erreurs, vous n'avez donc plus besoin d'arrêter votre ligne de production et d'accéder physiquement aux appareils.

Composants d'un système IO-Link

L'architecture d'un système IO-Link comprend un automate, un IO-Link-Master et un ou plusieurs IO-Link-Devices. Ceux-ci sont raccordés via un câble simple non blindé à trois fils, ce qui facilite et réduit les coûts de l'installation.

Carte d'images interactive : composants d'un système IO-Link
IO-Link-Master
Le Master met l'interface à disposition de l'automate de niveau supérieur, gère la communication avec les IO-Link-Devices raccordés et enregistre les données de paramétrage et le fichier IODD (IO Device Description). Ce fichier contient une description de l'appareil et des informations de paramétrage sur l'IO-Link-Device, y compris le fabricant, la référence, la fonctionnalité, etc.
API (automate programmable industriel)
L'automate est utilisé pour surveiller l'état des entrées et piloter l'état des sorties. Un automate de sécurité est nécessaire pour le traitement des données de sécurité.
IO-Link-Devices
Il s'agit de tous les capteurs ou actionneurs intelligents raccordés au système, tels que p. ex. les E/S, convertisseurs, relais de sécurité, démarreurs moteurs ou disjoncteurs. En ce qui concerne IO-Link, intelligent signifie qu'un appareil dispose de données d'identification, telles qu'une désignation de type, un numéro de série ou des données de paramétrage. Ces données peuvent être lues via le protocole IO-Link. De plus, l'IO-Link-Device peut fournir des données de diagnostic détaillées utilisables pour l'entretien et la maintenance préventive.
Actionneur
Un actionneur est un périphérique de sortie qui convertit des signaux électriques et le courant en un mouvement mécanique, et commande ainsi les dispositifs mécaniques.
Capteur
Un capteur est un dispositif permettant de mesurer une grandeur physique (p. ex. température, pression ou position) et d'enregistrer, d'afficher les valeurs ou d'envoyer une signalisation en retour.
IO-Link-Safety-Master
Outre les tâches d'un Master IO-Link classique, le IO-Link-Safety-Master permet une communication sûre dans le domaine de la sécurité fonctionnelle. En plus des IO-Link-Devices classiques non sécurisés, il est possible de connecter ici des IO-Link-Devices sécurisés, par exemple des capteurs de sécurité, des capteurs sécurisés via OSSDe, des actionneurs sécurisés ou encore des dispositifs de sécurité mixtes (p. ex. des dispositifs mécatroniques).
IO-Link Safety
La nouvelle norme : une communication sécurisée jusqu'au dernier mètre. IO-Link est un protocole de communication point à point série ouvert destiné au raccordement de capteurs et actionneurs à un système d'automatisation.
En savoir plus sur IO-Link Safety

Que peut faire un IO-Link-Device qu'un capteur standard ne peut pas faire ?

Les IO-Link-Devices proposent trois types de données :

  • Données de processus : informations d'état lues par l'IO-Link-Device et envoyées à l'IO-Link-Master ou informations que l'IO-Link-Master envoie à l'IO-Link-Device. Les informations d'état sont également transférées dans ce process. Vous pouvez ainsi vérifier si les données de process sont valides. Un exemple de données de process : la distance mesurée par un capteur de distance.

  • Données de maintenance : informations qui sont écrites sur l'IO-Link-Device ou pouvant être lues par l'IO-Link-Device. Exemple : le numéro de modèle ou de fabricant du capteur aide à identifier un appareil ou à en configurer un nouveau.

  • Données d'événement : les notifications telles que les messages d'erreur qui sont envoyées par l'IO-Link-Device au IO-Link-Master dès que l'événement survient, comme une surchauffe par exemple.

Produits IO-Link

Notre gamme de produits pour la communication jusqu'au dernier mètre :